Es werden nicht einfach nur Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe verkauft, sondern ein „Rundum-Paket“ mit den Zielen, Unfallquote und Krankenstand zu reduzieren und dadurch auch langfristig Kosten zu senken.
https://www.haberkorn.com/tegera#topic16008
Während Ansell rasch zum Weltmarktführer für industrielle Schutzhandschuhe aufstieg, entwickelte sich Haberkorn zum österreichischen Marktführer – der Grundstein für eine erfolgreiche Partnerschaft, die nun bereits seit über 40 Jahren besteht, war gelegt.
https://www.haberkorn.com/ansell#topic4698
Der §13 der PSA-V legt fest, dass der Arbeitgeber unter bestimmten Umständen die erforderlichen Hautmittel zur Verfügung stellen muss, und zwar im Besonderen, wenn eine oder mehrerer dieser Gefahren bestehen: Gefahren durch gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe, insbesondere bei direktem Kontakt Gefahren durch biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4, insbesondere bei direktem Kontakt Gefahren durch optische Strahlung Gefahren durch Einwirkung von Feuchtigkeit, Nässe oder Witterung Gefahren durch Einwirkung von Kälte Gefahren durch starke Verunreinigungen Gesundheitsgefahren durch länger andauerndes Tragen von Schutzhandschuhen Der Arbeitgeber muss die Ermittlung und Beurteilung von Gefahren schriftlich festhalten und im Zuge dessen festlegen, bei welchen Arbeitsvorgängen und welchen Arbeitsbereichen welche Mittel für die Haut (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege) anzuwenden sind.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/hautschutzsysteme#topic4614
Es werden nicht einfach nur Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe verkauft, sondern ein „Rundum-Paket“ mit den Zielen, Unfallquote und Krankenstand zu reduzieren und dadurch auch langfristig Kosten zu senken.Ejendals bietet ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das weit über die Produkte selbst hinausgeht.
https://www.haberkorn.com/ejendals#topic4905
Merkblätter Um Ihnen die Umsetzung der PSA-V in Ihrem Betrieb zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Merkblätter für Sie gesammelt und zum Download bereitgestellt: Merkblatt Arbeitsplatzevaluierung Merkblatt Atemschutzfilter gegen Gase, Dämpfe und Partikel Merkblatt Bewertung und Auswahl von Sicherheits- und Berufsschuhen Merkblatt Auswahl von Schutzhandschuhen Merkblatt Auswahl von Gehörschutz Merkblatt PSA allgemein Merkblatt Seile und Gurte gegen Absturz Merkblatt Bewertung von PSA gegen Absturz Sicherheitstipps zur PSA-Verordnung Arbeitgeber müssen ihre Mitarbeiter in vorgegebenen Abständen über die Gefahren am Arbeitsplatz und die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen informieren.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/psa-verordnung
Mit dem Gerät können neue Schläuche bis zu einem Durchmesser von 50 Millimeter durchgecheckt werden. ansehen Aktualisierte Normen für Schutzhandschuhe Sichere Arbeit Donnerstag, 10.2.2022 Die bis dato rein europäische Norm EN 420 wurde in einen internationalen Standard ISO 21420:2020 umgewandelt. ansehen Profis machen Profis Vorarlberger Nachrichten Samstag, 5.2.2022 Die Lehrlingsausbildung bei Haberkorn hat eine lange Tradition – nämlich seit der Gründung des Unternehmens. (...) Nicht zuletzt betrifft dies den Arbeitsschutz. ansehen Für Schutzhandschuhe gilt ein neuer Standard Arbeitsschutz - aber sicher! (...) Diese Norm regelt die allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe. Hilde Boss vom Technischen Fachhandel Haberkorn gibt einen komprimierten Überblick der Neuerungen. ansehen Die Hydraulik ist der heimliche Star fluid Freitag, 18.12.2020 Schon immer spielte die Hydraulik beim großen Spiel auf der Seebühne in Bregenz eine wichtige Rolle.
https://www.haberkorn.com/unternehmen/presse/pressespiegel