Menu

20 Ergebnisse für „akku werkzeuge“

Gibt es bei Akku-Werkzeugen und Elektrowerkzeugen Unterschiede bezüglich der Leistung? FAQ

Durch neue Akkutechnologien sind Akku-Werkzeuge in Bezug auf die Leistung mittlerweile mit Elektrowerkzeugen gleichzusetzen. Unterschiede gibt es nur noch bezüglich der Laufzeit, da die Akku-Kapazität beschränkt ist, der Flexibilität sowie im Preis.

Akkuwerkzeuge vs. Werkzeuge mit Kabel Ratgeber

Akkuwerkzeuge haben zwar den großen Vorteil, dass man mit ihnen sehr flexibel ist, da sie weder eine Steckdose noch ein störendes Kabel benötigen. Dennoch gibt es bei der Wahl zwischen Elektrowerkzeug und Akku-Werkzeug noch weitere Punkte zu beachten, die im Vergleich mit den Kabel-Varianten auch Nachteile mit sich bringen können. Laufleistung Je nach Anwendung und Gerät kann es sein, dass Akku-Werkzeuge so viel Energie brauchen, dass auch modernste Akkus schnell leer ist.

Druckluftwerkzeuge – auf lange Sicht eine gute Wahl Ratgeber

Druckluftwerkzeuge sind neben Akku-Werkzeugen und kabelgebundenen Werkzeugen eine wichtige Werkzeug-Variante. (...) Egal ob Druckluftschleifer, Druckluftsägen, Druckluft-Bohrmaschinen oder Druckluftnagler, fast alle Werkzeuge sind auch mit Luft-Power statt Strom erhältlich.

Was sind die Vorteile von Werkzeugen mit Kabel? FAQ

Elektrowerkzeug, also Werkzeuge mit Kabel, haben den großen Vorteil, dass sie nicht geladen werden müssen und somit immer einsatzbereit sind, solange eine Steckdose vorhanden ist. Außerdem sind sie im Vergleich zu Akku-Werkzeugen günstiger in der Beschaffung.

Ergonomie und Technologie bei Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen Ratgeber

Um das zu vermeiden, verbauen die Hersteller von Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen Sicherheitsmechanismen, die diesen KickBack verhindern. Absaugung von gesundheitsgefährdendem Staub Staub entsteht bei fast allen Arbeiten mit Elektrogeräten oder Akku-Geräten. (...) Dafür sind an vielen Werkzeugen spezielle Absaugmöglichkeiten angebracht – der richtige Atemschutz ist allerdings trotzdem immer zu tragen.Viele Hersteller von Akku-Werkzeugen und Elektrowerkzeugen achten immer mehr auf die Gesunderhaltung der Anwender.

Welche Vorteile haben Druckluftwerkzeuge? FAQ

Druckluftwerkzeuge sind wesentlich robuster und verschleißärmer als Elektro- oder Akkuwerkzeuge, da weniger bewegliche Komponenten verbaut sind. Außerdem können Druckluftwerkzeuge in Umgebungen eingesetzt werden, wo der Einsatz von Elektrowerkzeug aufgrund von möglicher Funkenbildung zu gefährlich wäre (Ex-Zonen). Mit einem fest installierten Leitungssystem lassen sich Druckluftwerkzeuge unkompliziert an diversen Arbeitsplätzen nutzen – ganz ohne Extra-Kabel oder Akku-Ladestationen.

Qualität bei Elektrowerkzeugen Ratgeber

In unserem Sortiment finden sich nur hochwertige Profiwerkzeuge von namhaften Herstellern wie Bosch, Fein, Makita, Festool, Metabo u. v. m. Sowohl die Akku-Werkzeuge als auch die Kabel-Varianten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und die Produktion unterliegt hohen Qualitätssicherungsstandards. Die Markenhersteller produzieren auch noch viele Jahre, nachdem das Gerät nicht mehr im aktuellen Portfolio ist, die passenden Ersatzteile – so ist sichergestellt, dass auch ältere Werkzeug-Modelle nach vielen Jahren noch repariert werden können.

Werkzeuge für magazinierte Verbindungsmittel Ratgeber

Für schnelles und exaktes Arbeiten mit magazinierten Verbindungsmitteln bietet Haberkorn eine umfangreiche Auswahl an passendem Werkzeug an. Druckluftnagler, Akkunagler, Gaspower-Nagler und Gasnagler von etablierten Herstellern sind ebenso in unserem Sortiment zu finden wie Magazinschrauber und Klammerer.Haberkorn bietet ein großes Sortiment an Werkzeugen für magazinierte Verbindungsmittel.

Was sind die Vorteile von Akku-Werkzeugen? FAQ

Akkugeräte sind in Bezug auf die Leistung mittlerweile mit Elektrowerkzeugen geleichzusetzen.

Was ist das Besondere bei Kombigewindebohrern? FAQ

Der Kombigewindebohrer ermöglicht die Arbeitsschritte Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten mit nur einem Werkzeug. Kombigewindebohrer sind in Bitform erhältlich und daher ideal geeignet für Akkuschrauber, allerdings sind die Multitalente üblicherweise nur in kleinen Durchmessern erhältlich.

Was bedeuten Volt und Ah in Bezug auf Werkzeug-Akkus? FAQ

Volt ist die internationale Einheit für elektrische Spannung; je höher diese Zahl, desto stärker und leistungsfähiger ist das Werkzeug bzw. die Maschine. „Ah“ ist die Kapazität, also der Energiegehalt des Akkus. Je höher die Kapazität, desto länger kann mit einer Maschine gearbeitet werden, ohne den Akku aufladen zu müssen.

Die Vorteile und Nachteile von Druckluftwerkzeugen Ratgeber

Außerdem kommt bei Elektrowerkzeugen oft nicht die ganze Leistung der vom Akku oder über das Kabel zugeführten Energie vorne am Werkzeug an. (...) Unempfindlich: Bei Druckluftwerkzeugen erfolgt die Kühlung im Gegensatz zu Elektrowerkzeugen nicht über einen Luftstrom, wodurch keine Fremdpartikel in die Geräte gelangen können. (...) Mobilität: Hier haben Druckluftwerkzeuge das Nachsehen. Sie sind immer an einen Kompressor oder eine zentrale Druckluftversorgung mit diversen Abgabestellen gebunden, wohingegen Strom unkompliziert zur Verfügung steht – in Form von Akkus sogar an abgelegenen Arbeitsplätzen.Besonders bei Arbeiten, die immer am gleichen Platz stattfinden und in Intervallen passieren, spielen Druckluftwerkzeuge ihre volle Stärke aus.

Schraubwerkzeuge für schnelles Schrauben mit Feingefühl Ratgeber

Es gibt auch heutzutage noch viele Anwendungen, wo mit passenden Schraubwerkzeugen manuell geschraubt werden muss. (...) Beim Einsatz von Akkuschraubern fehlt hier das nötige Feingefühl, die Verschraubung wäre zu fest und das Material würde beschädigt. (...) Schraubwerkzeuge mit Wera-Turbo-HandgriffDurch einen kleinen Tastendruck wird bei Wera-Schraubwerkzeugen mit Turbo-Handgriff ein Planetengetriebe mit 4-facher Übersetzung dazugeschaltet.

Alle Werkzeuge auf einen Blick News

Im soeben publizierten "Aktuell" haben wir alle aus dem Sortimentsbereich Werkzeuge und Betriebseinrichtungen relevanten Produkte und Produktgruppen ebenso wie Services für Sie zusammengefasst - von A Akku-Bohrschrauber bis Z wie Zerspanung. (...) Hier kommen Sie zur digitalen Ausgabe vom " Aktuell Werkzeuge/Betriebseinrichtungen ".

Werkstatteinrichtungen, Betriebseinrichtungen Ratgeber

Um welche Änderungen es sich dabei handelt haben wir für Sie zusammengefasst. weiter Produkt im Fokus VHM-Super F-UT-Fräser-Satz – lang Hierbei handelt es sich um durch spezielle Geometrie Maßstäbe setzende Werkzeuge für Höchstleistungen beim Fräsen. (...) Durch die ungleiche Drallsteigung entsteht ein besonders ruhiger Lauf und somit eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen Der Haberkorn Experte Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen „Qualität und Verfügbarkeit sind im Bereich Werkstatteinrichtungen und Betriebseinrichtungen eine wichtige Voraussetzung, um unsere Kunden zufriedenzustellen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktion Akku-Bindemaschine Jetzt anzeigen H.BASIC Werkzeuge Jetzt anzeigen Zum Download Center CAD-Files Fördertechnik Downloads CAD-Files Fördertechnik Downloads weiter News Aktionen und Tipps im neuen "Aktuell Werkzeuge & Betriebseinrichtungen"

Schraubwerkzeuge für unterschiedliche Anwendungen Ratgeber

Schraubendreher Schraubendreher, auch Schraubenzieher genannt, sind die Allrounder in jedem Werkzeugkoffer. (...) Mit Bithaltern oder einer entsprechenden Aufnahme sind sie in Elektroschraubern oder Akkuschraubern einsetzbar – spezielle Ausführungen auch in Schraubmaschinen in der Serienproduktion oder als schlagfeste Version in Schlagschraubern. (...) Drehmomentwerkzeug Es gibt kaum eine Schraubanwendung, bei der das Drehmoment nicht vorgeschrieben ist, deswegen gibt es Schraubendreher und Knarren auch als Drehmomentwerkzeuge.

VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer: Bedeutung, Vorteile, Vergleich Ratgeber

VHM – Vollhartmetallwerkzeuge VHM-Bohrer unterscheiden sich in der Bauform kaum von HSS-Bohrern. (...) Durch die höheren Leistungsparameter verdrängen sie immer mehr HSS- und HSS-E-Werkzeuge. (...) Bei Handbohrmaschinen oder Akkuschraubern ist somit die geschliffene Variante nicht immer die erste Wahl.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Werkzeuge/Betriebseinrichtungen Jetzt anzeigen Sicherheitsmesser von MARTOR Jetzt anzeigen Zum Download Center

H-Rent Verleihsystem von Haberkorn Produktservices

Ist ein Werkzeug defekt oder muss kalibriert werden, kann es beim Zurücklegen für den Gebrauch gesperrt werden. (...) So behalten Sie immer den Überblick, wo sich Ihre Werkzeuge befinden und in welchem Zustand sie sind. (...) Zusätzlich lassen sich in den Fächern Lademöglichkeiten für elektrische Geräte, Akkus etc. platzieren.

Wiha speedE Ratgeber

Steckdosenmontage Arbeiten im Schaltschrank einfaches Arbeiten auch über Kopf Industriewartung und -montage Wartung und Reparaturen von Motorgeräten Haushaltsgeräte und weiße Ware Fenster- und Türenmontage Heizung, Klima, Sanitärinstallation Fahrrad, Motorrad, Rasenmäher Elektrischer Schraubendreher speedE Set 3, 25-teilig, Wiha zum Produkt Das perfekte Set Unterschiedliche Aufgaben erfordern unterschiedliches Werkzeug. (...) Enthalten sind speedE®, L-Boxx®, Ladegerät, Akkus, slimBits und je nach Set easyTorque-Drehmomentadapter. speedE® Set 2, 7-teilig, kaufen Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen Thomas Sessel Sortimentsmanager Werkzeuge und Betriebsein- richtungen „speedE ist eine echte Revolution für alle, die mit Schraubendreher arbeiten.

1-19 von 19 Inhalten