Menu

20 Ergebnisse für „Schraube Edelstahl“

Welchen Vorteil haben Edelstahl-Bits? FAQ

Edelstahl-Bits verhindern, dass Edelstahlschrauben rosten. Verwendet man zum Eindrehen einer Edelstahl-Schraube keinen Edelstahl-Bit, kann es passieren, dass die Oberfläche der Schraube beschädigt wird und Fremdkörper vom Bit in die Schraube eindringen. Dadurch können die sonst eigentlich korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben rosten.

Warum kann es trotz der Verwendung von Edelstahlschrauben zu Korrosionsspuren kommen? FAQ

Um Verfärbungen durch Fremdrost zu vermeiden, sollten zum Verschrauben von Edelstahlschrauben unbedingt auch Bits aus Edelstahl verwendet werden.

Was bei Bohrschrauben zu beachten ist Ratgeber

Edelstahlschrauben verfügen über eine bessere Korrosionsbeständigkeit, können aber nicht gehärtet werden.

Schraubendreher aus Edelstahl Ratgeber

Dabei wird die oberste Schicht der Edelstahlschraube zerkratzt und das macht es möglich, dass sich Rost bildet.

Festigkeitsklassen bei Schrauben Ratgeber

Festigkeitsklassen für Schrauben aus EdelstahlDie Festigkeit von Edelstahlschrauben wird in Klassen von 45 (weich) bis 110 (vergütet) eingeteilt.

1-5 von 5 Inhalten