Mehr zu den ROSTA-Motorwippen Haberkorn ist ROSTA-Vertriebspartner Dank einer innovativen Produktidee ist ROSTA der weltweit führende Hersteller von Gummifeder- und Dämpfungssystemen. Seit mehr als 25 Jahren ist Haberkorn nun schon Vertriebspartner von ROSTA. (...) In unserem Online-Shop bekommen Sie einen Überblick über das ROSTA-Sortiment.
https://www.haberkorn.com/produkte/maschinenelemente/sonstige-maschinenelemente
ROSTA bietet 124 Standardmodule, die in diversen Industriebereichen Verwendung finden. (...) Im Vergleich zu anderen Anbietern zeichnen sich ROSTA-Spanner durch den geringsten Dämpfungsfaktor aus. (...) Zudem sind alle ROSTA-Spannrollen selbstjustierend und erfordern keine Wartung.
https://www.haberkorn.com/rosta#topic14694
Fördern Die Schwingelemente von ROSTA zeichnen sich durch ihre zuverlässigen Leistungsmerkmale aus und erfordern keine Wartung. (...) Der ROSTA-Andrücker stellt dabei automatisch sicher, dass auf das Band konstanter Druck ausgeübt wird. Führen ROSTA-Elemente leiten das Fördergut durch ihre Dämpfungsfunktion sanft und sicher zum nachfolgenden Prozess.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/rosta-gummifederelemente#topic14703
Jedes ROSTA-Produkt basiert auf dem 1944 eingeführten Originaltechnologie-Design, das ein Quadrat beinhaltet, das von vier Gummischnüren innerhalb eines Außengehäuses umschlossen wird. Das ROSTA-Element kombiniert in seinem schlanken Design drei wesentliche Funktionen: Torsionsfeder-Eigenschaften Stehlager-Funktion Dämpfungsfähigkeit Hauptsächlich sind die ROSTA-Gummifederelemente als Torsionsfeder bei einem Arbeitswinkel von +/–30° gestaltet.
https://www.haberkorn.com/maschinenelemente/rosta-gummifederelemente/rosta#topic14691
ROSTA, seit 1944 führend in Gummifeder- und Dämpfungssystemen, hat sich über sieben Jahrzehnte hinweg durch Innovation und Kundenorientierung weltweit einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Mit Hauptsitz in der Schweiz, sechs internationalen Tochtergesellschaften und einem Netzwerk von über 40 Partnern bedient ROSTA seine Kunden weltweit. (...) Qualität wird großgeschrieben; seit 1992 ist ROSTA nach ISO 9001 zertifiziert und wendet strenge Tests und Toleranzen auf seine Produkte an.
https://www.haberkorn.com/rosta#guide
Die ROSTA AG ist in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Vertrieb seit Dezember 1992 ein nach ISO 9001 zertifizierter Betrieb. (...) Im hauseigenen Labor prüft und überwacht ROSTA die Gummieinsätze kontinuierlich auf Kriterien wie Shore-Härte, Druckverformungsrest, Abrieb, Rückprallelastizität, Alterungsverhalten und mehr. (...) Weitere Infos zu ROSTA finden Sie in unserer Broschüre!
https://www.haberkorn.com/rosta#topic14697
Die richtige Lösung für jede Anwendung Mithilfe der ROSTA-Motorwippen ist die optimale Riemenspannung garantiert. (...) ROSTA-Motorwippen für optimale Riemenspannung – Highlights Motorwippe MB 27 zum Produkt Die Vorteile Wechselzeit des Keilriemens reduziert sich um mind. 50 % bis zu viermal längere Lebensdauer des Keilriemens – Sie sparen je nach Antrieb bis zu mehreren tausend Euro Schonung der Pulleys, Lager und Motorachse weniger Energieverbrauch durch optimal gespannte Keilriemen sichere und einfache Handhabung kein Unterhalt einmaliges Ausrichten auch in ATEX-Ausführung verfügbar Anwendungen Die Motorwippen können praktisch in jedem Riemenantrieb eingesetzt werden, ganz egal, in welchem Segment bzw. in welcher Branche sich die Anwendung befindet. (...) Der Haberkorn Experte Rainer Bösch Projekttechniker Hydraulikaggregate und -komponenten Der Haberkorn Experte Rainer Bösch Projekttechniker Hydraulikaggregate und -komponenten „Mit den Motorwippen von ROSTA sparen Sie Geld, erhöhen die Produktivität und verringern das Wartungsintervall auf das absolute Minimum.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Getzner Produktkatalog Maschinenlager für die technische Gebäudeausrüstung Jetzt anzeigen Unglaublich komfortabel – Effizienter Schallschutz für den Holzbau Jetzt anzeigen Zum Download Center
https://www.haberkorn.com/produkte/maschinenelemente/sonstige-maschinenelemente/rosta-motorwippen-fuer-optimale-riemenspannung