Menu

46 Ergebnisse für „elektrisch leitfähig“

Assembling und Montage von Schlauchleitungen – Sicherheit für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Produktservices

Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit optische Sichtprüfung der Schlauch-Außenschicht (Kontrolle auf Risse, Blasen, Verformungen, Abrieb- oder Knickstellen) Ausleuchtung und Sichtprüfung der Schlauchseele (soweit möglich) Prüfung der Anschlüsse (einschließlich Gewinde, auch auf möglichen Korrosionsbefall) Prüfung der Dichtungen bzw.

Sicherheit und gesetzliche Vorgaben beim Umgang mit elektrischen Anlagen auf Baustellen Ratgeber

Allgemeine Grundsätze für die Installation von elektrischen Anlagen auf Baustellen: Elektrische Anlagen sind von einer Elektrofachkraft zu installieren und vor der Inbetriebnahme zu prüfen. (...) Eingesetzte elektrische Betriebsmittel wie Elektrowerkzeuge und Baustellen-Leuchten müssen einen Schutz gegen äußere Einflüsse (Festkörper, Wasser) aufweisen. (...) Spezielle Vorgaben für Arbeiten mit elektrischen Betriebsmitteln in begrenzt leitfähigen Räumen sind zu beachten.

Was ist bei Hautschutzmitteln und ESD (elektrostatische Entladungen/ElectroStatic Discharge) zu beachten? FAQ

Die Ableitfähigkeit von elektrischen Ladungen über trockene Haut ist eher schlecht. Es kann davon ausgegangen werden, dass auf die Haut aufgetragene Hautmittel aufgrund des Wassergehaltes nicht isolierend wirken, sondern vielmehr die Leitfähigkeit der Haut erhöhen und das kontrollierte und langsame Abfließen von elektrischen Ladungen unterstützen.

Welche Klassifizierung wird in der EN 12115 vorgenommen? FAQ

Der komplette Schlauchaufbau besteht aus leitfähigen Gummimischungen, wodurch eine Leitfähigkeit zwischen den Armaturen 106 Ω sowie 109 Ω durch die Schlauchwand entsteht. (...) Ω = Schläuche der Klasse Ω bieten eine hohe Sicherheit, da sie aus leitfähigen Gummimischungen bestehen. (...) Diese elektrische Verbindung im Schlauch unterliegt hohen Belastungen und kann im ungünstigsten Fall unterbrochen werden.

Was sind Punktschweißzangen? Ratgeber

Dies geschieht durch das Erzeugen von elektrischem Widerstand an den Kontaktstellen und die damit verbundene Erhitzung der Metallteile. (...) Punktschweißelektroden sind essenzielle, leitfähige Komponenten von Punktschweißmaschinen und variieren je nach den Anforderungen der Schweißanwendung.

Präzises Metallschneiden mit Hochtemperatur-Plasmabögen Ratgeber

Plasmaschneidmaschinen sind Werkzeugmaschinen, die zum Schneiden von Metallen und anderen leitfähigen Materialien verwendet werden. (...) Plasmabogen: Der Plasmabogen ist ein elektrisches Entladungsphänomen, bei dem das Gas so stark erhitzt wird, dass es in den vierten Aggregatzustand übergeht: in ein Plasma.

21-26 von 26 Inhalten