Menu

30 Ergebnisse für „Schraube mit Bohrspitze“

Die unterschiedlichen Schraubenspitzen Ratgeber

Spezielle Schrauben mit einer sogenannten Schabenut oder Schrauben mit Bohrspitze ermöglichen das Eindrehen von Schrauben in weiche Materialien wie Hölzer, Aluminium oder dünnwandige Bleche ohne Vorbohren. (...) Die Bohrspitzen können ganz unterschiedlich geformt und bezeichnet sein. (...) Die Bohrspitzen haben je nach Hersteller unterschiedliche Formen.Je nachdem, für welche Anwendung die Schraube verwendet wird, sind unterschiedliche Bohrspitzen sinnvoll.

Einsatzgebiete von Schmid Schrauben Ratgeber

RAPID®- und StarDrive-GPR®-Schrauben wurden speziell für Verbindungen im Holzbau entwickelt. (...) Im Mehrzweckbau gibt es diverse Einsatzzwecke für Schmid-Schrauben, eine kleine Auswahl sind Mehrzweckschrauben mit Bohrspitze, Leichtbauplattenschrauben und Schnellbauschrauben. Holzschrauben Vollgewinde und HBV Sechskant-Holzschrauben Holzbauschrauben 

Auf die Verbindung kommt es an Ratgeber

Es kann zwischen Blechschrauben und gewindeformenden Blechschrauben gewählt werden. Bei gewindeformenden Blechschrauben wird allerdings kein metrisches Gewinde geschnitten. (...) Bei der Blechschrauben-Montage gab es ebenfalls eine Entwicklung, die zu Einsparungspotenzial auf der Montage vor Ort führt: Durch die Kombination einer Blechschraube mit einer Bohrspitze kann auf das Vorbohren verzichtet werden.

Was ist der Unterschied zwischen einer metrischen Schraube und einer Blechschraube? FAQ

Der Flankenwinkel ist sowohl beim metrischen Gewinde als auch beim Blechschraubengewinde 60 Grad, jedoch ist die Steigung P beim Blechschraubengewinde größer. (...) Nenndurchmesser ist bei metrischen Schrauben eine gerade Zahl, bei Blechschrauben eine einstellige Dezimalzahl (z. (...) Darüber hinaus unterscheidet sich auch das Schraubenende. Bei Blechschrauben kommen neben dem Zapfengewinde auch eine Spitze oder Bohrspitze zum Einsatz.

Was bei Bohrschrauben zu beachten ist Ratgeber

Welches Material bzw. welche Stärke des Bauteils mit einer Bohrspitze bearbeitet werden kann, hängt vom Durchmesser der Schraube, von der Kopfausführung und vom Schraubenwerkstoff ab. Die notwendigen Drehmomente lassen sich bei Bohrschrauben mit Sechskantkopf besser aufbringen als bei Linsen- oder Senkkopfschrauben. Auch der Schraubenwerkstoff spielt eine große Rolle. Edelstahlschrauben verfügen über eine bessere Korrosionsbeständigkeit, können aber nicht gehärtet werden.

Ist bei Blechschrauben mit Bohrspitze ein Vorbohren nötig? FAQ

Nein, die Bohrspitze übernimmt in diesem Fall das Vorbohren. Es ist lediglich auf die Material-Paarung von Schraube und Bauteil (Blech) zu achten. Nicht jedes Schraubenmaterial lässt sich mit jedem Blechmaterial verschrauben. Hier werden Schraubversuche empfohlen, um Material-Paarung, Eindrehmoment und Eindrehgeschwindigkeit zu ermitteln.

1-6 von 6 Inhalten