Menu

68 Ergebnisse für „Verbindungsmittel mit Falldämpfer“

Was muss bei der Verwendung eines Verbindungsmittels beachtet werden? FAQ

Verbindungsmittel dürfen nicht durch Verknoten befestigt, gekürzt oder verlängert werden. Verbindungsmittel mit Falldämpfern müssen so angeschlagen werden, dass die Funktion der Falldämpfer nicht beeinträchtigt wird.  

Bei welcher Belastung löst ein im Verbindungsmittel integrierter Falldämpfer aus? FAQ

Der Falldämpfer muss so auslösen, dass die maximale Kraft, die beim Sturz auf die Person einwirkt, unter 6 kN bleibt.

Die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Absturzsicherungen Ratgeber

Verbindungsmittel nach EN 354 oder EN 358 Falldämpfer nach EN 355 mobile Anschlageinrichtung nach EN 795, eine ortsfeste – also fixe – Anschlageinrichtung zum Beispiel nach DIN EN 795 oder ein sicheres Bauwerk (statisch nachgewiesen) Oft kommen Rückhaltesysteme bei Arbeiten auf Dächern zum Einsatz. (...) Falldämpfern oder Höhensicherungsgeräten ist verpflichtend, um die Sturzhöhe und die auftretenden Kräfte so gering wie möglich (max. 6 kN) zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Auffangsystemen: mitlaufende Auffanggeräte an beweglichen Führungen nach EN 353-2, Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfern nach EN 354 und Höhensicherungsgeräte nach EN 360.

Absturzsicherungen für Anwender mit mehr als 100 kg Körpergewicht Ratgeber

Es gilt zu beachten, dass das Gewicht in Beziehung mit der Fallhöhe und dessen Verbindungsmittel gesehen werden muss, und dass sich eine starre Prüfmasse anders verhält, als ein menschlicher Körper. (...) Falldämpfer) auf seine maximale Länge aufgerissen und seine Energieaufnahme ausgereizt wurde.

Unfallrisiko Sturz & Fall Ratgeber

Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 zum Produkt Verbindungsmittel Scharfkantenseil „EDGER“ Vario zum Produkt Schutzhelm KASK Plasma AQ zum Produkt Diese drei Dinge müssen den EN-Normen entsprechen Auffanggurt Der Auffanggurt sollte bei Arbeiten in gefährlicher Höhe immer mit dabei sein und wird dem Einsatz entsprechend angepasst. (...) Wichtig ist, dass der Auffanggurt nur in Verbindung mit einem Falldämpfer bzw. (...) Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer/Höhensicherungsgerät Das Verbindungsmittel ist, ganz einfach formuliert, ein Seil, welches dazu benutzt wird, eine Verbindung zwischen dem Auffanggurt am Körper und dem jeweiligen Anschlagpunkt herzustellen.

1-5 von 5 Inhalten