Das Kunststoffschweißen ist ein vielseitiges Verfahren zum Verbinden von Kunststoffteilen. Dabei werden verschiedene Schweißtechniken miteinander kombiniert. Mehr in unserem Ratgeber
Kompakter Extruder in ergonomischer Form für exzellente Nahtqualitäten bei Plattenstärken von 4 bis 12 mm und einem Ausstoß von bis zu 0,8 kg/h (PVC bis 1,15 kg/h). Eine eingebaute LED-Beleuchtung und die multifunktionale Bedieneinheit ermöglichen immer die beste Kontrolle über d...
Der WELDPLAST S2-TPO wurde optimiert für Tunnelanwendungen mit TPO- und FPO-Materialien. Dieser Extruder ist mit einem passenden Überlappschweißschuh ausgerüstet, welcher perfekte Schweißnähte hervorbringt. Das Resultat ist viel besser als mit Handgerät und Andrückrolle.
Großer, leistungsstarker Handextruder für den Tiefbau mit hohen Ausstoßmengen zur Realisierung groß dimensionierter Projekte. Der Handextruder eignet sich zum professionellen Verschweißen von Geomembranen aus Polyethylen (HD-PE, LD-PE, LLD-PE) und Polypropylen (PP).
Modulares Einbauextruder-Modul zum automatisierten Extrusionsschweißen und 3D-Drucken. Dieses Modul ist sowohl für den einfachen als auch für den voll automatisierten Ausbau vorbereitet und kann an Roboter montiert oder in Maschinen integriert werden. Mit passenden Heißluft- und
Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.
Robuster Heizkeil-Schweißautomat zum Überlappschweißen von dünnen und dicken Geomembranen. Mit Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter nicht nur unter Kontrolle, die Schweißqualität wird auch genau dokumentiert.
Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G5 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...
Heizkeil-Schweißautomat zum schnellen Verschweißen von diversen Geomembranen im Tiefbau. Den Heizkeil-Schweißautomat GEOSTAR G7 gibt es auch mit der Zusatzfunktion LQS (Leister-Quality-System). Dank LQS sind die wichtigen Schweißparameter wie Geschwindigkeit, Temperatur und Druck...
Mit dieser Fahreinheit wird innerhalb kürzester Zeit aus dem Heißluft-Handgerät TRIAC ein MINIFLOOR-Heißluft-Schweißautomat für viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Halterung an der Einheit sorgt für den stabilen Halt des Handgerätes. Eine bessere Schweißqualität, ein leichteres Arbe...
Bei diesem Verfahren geht es um die Vereinigung von thermoplastischen Kunststoffen zu einer „stoffschlüssigen Verbindung“, und zwar unter Anwendung von Wärme und Kraft, mit oder ohne Schweißzusätze.
Nur gleiche Thermoplaste können miteinander verschweißt werden.
Fügeteile müssen in einen plastischen Zustand gebracht werden.
Die Schweißparameter Druck, Temperatur und Schweißgeschwindigkeit sind aufeinander abzustimmen.
Das Schweißen von Kunststoff, oft als „Plastic Welding“ bezeichnet, ist ein faszinierendes Verfahren, bei dem Kunststoffteile durch Erhitzen aufgeschmolzen und dann miteinander verbunden werden. Abhängig von der Art des Kunststoffs und vom gewünschten Ergebnis können unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen.
Fügeflächen-Vorbereitung
Die Fügeflächen müssen sauber und frei von Oxidation oder Verunreinigungen sein. Die notwendige spanende Bearbeitung erfolgt mit Werkzeugen wie Schabern, Ziehklingen, Fräsern oder Sägen. Es ist wichtig, dass die Reinigungsmittel keine fetthaltigen Substanzen enthalten.
Warmgasschweißen
Warmgasschweißen ist ein manuelles Schweißverfahren, das ein hohes Maß an Erfahrung und handwerklichem Geschick erfordert. Dabei wird der Wärmeträger, oft Luft oder Intergase wie Stickstoff oder Kohlendioxid, mit einem Thermoplast-Handschweißgerät und einer Düse an die Schweißstelle geführt. Fast immer wird ein Schweißzusatzmaterial verwendet. Es ist entscheidend, dass die Fügeflächen gleichmäßig plastifiziert werden.
Warmgasfächelschweißen
Beim Warmgasfächelschweißen führt man das Handschweißgerät in einer fächelnden Bewegung an die Schweißstelle heran.
Warmgasziehschweißen
Beim Warmgasziehschweißen beruht der Prozess darauf, dass Grundmaterial und Zusatzwerkstoff vorgewärmt werden. Der Schweißzusatz wird durch spezielle Schnellschweißdüsen geführt, wobei die meiste Fügekraft durch den Andrückschuh der Düse erzeugt wird.
Warmgas-Extrusionsschweißen
Beim Warmgas-Extrusionsschweißen wird der Schweißzusatz im plastischen Zustand kontinuierlich in die Fuge eingebracht und mit einem Gleitschuh angedrückt. Dieser Prozess beinhaltet das Plastifizieren und die Förderung des Schweißzusatzes in einem beheizten Zylinder und einer Schnecke, sowohl bei Handgeräten als auch bei Automaten.
Die durch das Kunststoffschweißen erzeugten Verbindungen sind – sofern das Schweißen korrekt durchgeführt wurde – extrem stark. Dieses Verfahren ist oft günstiger als andere Verbindungsmethoden, besonders wenn in großem Umfang gearbeitet wird. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Abfälle reduziert werden, da beschädigte Kunststoffteile oft repariert werden können.
Die richtige Pflege und Wartung von Schweißgeräten ist entscheidend für ihre Langlebigkeit und Effizienz. Nach jedem Gebrauch sollte das Schweißgerät von Kunststoffresten befreit werden; ein Nachlauf des Gebläses verlängert zudem die Lebensdauer der Heizelemente. Eine ordnungsgemäße Lagerung an einem kühlen, trockenen Ort schützt das Gerät. Düsen und Heizelemente, insbesondere bei Heißluftschweißgeräten, sollten regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Es ist auch ratsam, verschlissene Teile bei Bedarf zu ersetzen, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!