Forum Professional Solutions | Helmzubehör
Kontaktlos einschaltbare, batteriebetriebene Stirnlampe mit einstellbaren Lichtkegeln (normal, niedrig, blinken) und einstellbarem Gummi-Kopfband (60 bis 90 cm).
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Rohrleitungen, die mit einem Vorschweißflansch ausgestattet sind, benötigen zur Verbindung mit Schlauchleitungen sogenannte Flansche mit Schlauchstutzen. Flanschverbindungen werden dann verwendet, wenn die Verbindungen nur selten gelöst werden müssen. Schlauchstutzen mit Flanschen können sowohl mit glattem Stutzen und Haltekragen zur Einbindung mit Halbschalen oder mit Rillenstutzen zur Einbindung mit Fixierbändern oder Schlauchschellen ausgeführt sein. Die Verwendung zumindest eines Losflansches (drehbarer Flansch) pro Schlauchleitung ermöglicht die einfachere und präzisere Montage und verhindert die verschleißfördernde Torsion der Schlauchleitung.
Unter dem Begriff Lochmaß versteht man den Durchmesser der Schraubenlöcher von Flanschen. Dieses muss beachtet werden, da bei einem falschen Lochmaß die Montage nicht möglich ist.
Flansche werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo ein häufiges Lösen der Schlauchverbindung nicht notwendig ist. Das kann unter anderem in folgenden Bereichen und Branchen der Fall sein:
Anlagenbau
Betankung
Be- & Entladung
Chemie
Kraftwerksbau
Offshore
Petrochemie
Vorschweißflansche sind Flansche mit einem Ansatz zum Anschweißen, beispielsweise an ein Rohr. Sie werden aus Stahl oder größere Flansche auch aus Formstahl gefertigt. Dieser Flanschtyp ist konstruktiv besonders stabil und wird auch bei hohen Drücken eingesetzt.
Losflansche werden nur lose auf das Rohr aufgeschoben. Die eigentliche Befestigung auf dem Rohr übernimmt der anzuschweißende Vorschweißring oder Vorschweißbund. Diese Flansch-Bauart kommt zum Einsatz, wenn die Stellung des Lochkreises des Gegenflansches erst bei der Endmontage definiert werden kann.
Blindflansche sind Flansche ohne Mittelbohrung und werden bspw. zum Verschließen von zusätzlichen Stutzen an Druckbehältern oder von Rohrleitungsenden verwendet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!