Newsdetails

Auf den neuen Haberkorn-Profilen auf XING und kununu gibt es interessante Infos und Mitarbeiter-Statements zu lesen.

Haberkorn ist ein Great Place to Work

Haberkorn ist ein Great Place to Work – das bestätigen nicht nur fünf in Folge gewonnene GPTW-Awards, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Haberkorn. Das kann jetzt auch auf den neuen Haberkorn Employer-Branding-Profilen auf kununu und XING nachgelesen werden.

Auf den neuen Haberkorn-Profilen auf XING und kununu erfahren Sie wer Haberkorn ist, welche Benefits das Unternehmen bietet und was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber erzählen. Klicken Sie rein!

Haberkorn ist nicht nur ein verlässlicher und sicherer Arbeitgeber, sondern bietet auch eine Reihe von Vorteilen für die Mitarbeitenden. Über eine freiwillige Gewinnbeteiligung sind alle am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beteiligt. Im eigens entwickelten Programm „Betriebliche Gesundheitsförderung“ geht es neben der physischen auch um die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und mit der Haberkorn Akademie wurde eine Plattform für alle Weiterbildungsaktivitäten geschaffen.

Von Jung bis Erfahren – bei Haberkorn wird jeder Mitarbeiter geschätzt und gefördert, wie ein weiterer Wert der Studie bestätigt: Über 92 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen „Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz“.