Produkte von Lüdecke
Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen vom visionären Hersteller „made in Germany“
Kupplungssysteme zur Verbindung flexibler medienführender Leitungen vom visionären Hersteller „made in Germany“
Seit mehr als 90 Jahren ist die Lüdecke GmbH als Marktführer für Schlauchkupplungssysteme weltweit tätig. Gefertigt in Deutschland nach höchsten Qualitätsstandards umfasst das Sortiment nicht nur ein großes Standardprogramm, sondern auch zahlreiche individuell projektierte Sonderanfertigungen.
Bei der Herstellung von Armaturen in Amberg, Deutschland, stehen für Lüdecke Qualität, Innovation sowie Nachhaltigkeit im Fokus: Die Produktion erfolgt nach höchsten Qualitätsstandards und führt zu ebenso nachhaltigen wie innovativen Produkten.
Nachhaltigkeit ist für Haberkorn ebenfalls ein äußerst wichtiges Thema, und Lüdecke beweist eindrucksvoll, dass nachhaltiges Handeln sich hervorragend mit Wirtschaftlichkeit und Effizienz vereinbaren lässt. Auf dieser Basis besteht bereits seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft zwischen Lüdecke und Haberkorn.
Neben der Nachhaltigkeit steht auch die Verantwortung im Fokus. Als Haberkorn Kundin oder Kunde werden Sie so nicht nur mit nachhaltig produzierten und hochwertigen, sondern auch mit langlebigen Produkten versorgt. Das langjährige Know-how trägt dazu bei und sorgt für höchste Qualität der Armaturen ebenso wie für einen effizienten und sicheren Arbeitseinsatz.
Bei Lüdecke werden Produkte stetig verbessert und weiterentwickelt. So befasst sich das Unternehmen bereits seit Langem auch mit der Energieeffizienz seiner Produkte.
Um die strömungsmechanische Optimierung der automatisch absperrenden Schnellverschlusskupplungssysteme für den industriellen Dauereinsatz zu optimieren, entstand ein Studentenprojekt in Zusammenarbeit mit der Ostbayrischen Technischen Hochschule Amber-Weide. Das Ergebnis: Bei der Verwendung von LÜDECKE-Kupplungssystemen im industriellen Dauereinsatz konnte ein enormes Energie-Einsparpotenzial erreicht werden.
Nicht nur die hohe Energieeffizienz zeichnet die Schnellverschlusskupplungen von Lüdecke aus, sondern auch ihre lange Lebensdauer, absolute Dichtheit und größte Betriebssicherheit. Durch die ergonomische und kompakte Bauweise wird ein größtmöglicher Energiefluss erzielt, was wiederum Arbeiten mit geringeren Eingangsdruck ermöglicht. Die daraus resultierenden Vorteile: deutlich reduzierte Energiekosten, höhere Standzeiten und eine längere Lebensdauer pneumatisch betriebener Werkzeuge und Maschinen.
Bei der Förderung kritischer Medien, aber auch bei bestimmten Hygienevorschriften sind temperaturbeständige, aber vor allem hochwertige Materialien und sichere Kupplungen und Armaturen gefragt.
Mit dem CleanConnect-Programm hat Lüdecke genau dafür hervorragende Edelstahlkupplungen produziert. Ob in der Medizin-, Lebensmittel-, Chemieindustrie etc. oder im Anlagen- und Maschinenbau – die Edelstahlkupplungen können vielseitig eingesetzt werden.
Bereits in den 1930er-Jahren hat Lüdecke die Klauenkupplung erfunden, welche sich bis heute großer Beliebtheit vor allem am Bau erfreut. Die Klauenkupplungen eignen sich in speziellen Ausführungen hervorragend für den Lebensmittel- und Trinkwasserbereich, aber auch für Verbindungsleitungen für chemische Substanzen im Tank- und Behälterbau.
Besonders das einfache und schnelle Handling hat deutlich zur Beliebtheit der Klauenkupplung beigetragen. Die Kupplungen werden einfach stirnseitig versetzt zusammengeführt und anschließend verdreht bis die Kupplung einrastet.
Um für eine 100 % dichte und absolut sichere Verbindung zu sorgen, wird eine Kombination aus der klassischen Klauenkupplung nach DIN 3489 mit der Mody-Sicherheits-Schraubkupplung nach DIN 3238 empfohlen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!