Schlauchschutz, Staubkappen von Insulflex
Schlauchschutz bewahrt vor äußeren Schäden durch Abrieb, Hitze oder Korrosion und verlängert die Lebensdauer von Schläuchen.
Schlauchschutz bewahrt vor äußeren Schäden durch Abrieb, Hitze oder Korrosion und verlängert die Lebensdauer von Schläuchen.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzschlauch mit im Vergleich zu PJ dickerem und dichterem Glasfasergeflecht, flüssigkeitsresistent, auch bei Kohlenwasserstoff. Das Schutzmaterial Pyrojacket® weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei F...
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzschlauch aus Glasfasergeflecht, weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Dichter, geflochtener Hitzeschutzschlauch aus Glasfaser mit Klettverschluss. Das Schutzmaterial Pyrojacket weist Stahl-, Aluminium- oder Glasschmelze sowie Flüssigmetallspritzer ab und verhindert die Hitzeaufnahme. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krust...
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzschlauch Cool BlueTM aus extra dicker, gelochtener Glasfaser zum effektiven Schutz vor Verbrennungen an Dampfschläuchen und heißen Rohren, gleichzeitig wird Energieverlust vermieden.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzschlauch aus geflochtenem Silikatgarn, kann als Alternative zu Asbest- und Keramikschläuchen sowie Bändern eingesetzt werden. Durch das spezielle Hydrocarbon-Beschichtungsverfahren werden eine gute Abriebfestigkeit und eine hervorragende Reißfestigkeit erreicht.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Geflochtener, dickwandiger Glasfaserschlauch mit hervorragenden Expansions- und Kontraktionsmöglichkeiten auf mind. 25 % der Nominalgröße.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzband, schützt Schläuche und Leitungen gegen flüssige Metallspritzer, Schweißfunken und kurzzeitige Flammeinwirkung. Bei Flammeinwirkung reagiert der Silikonkautschuk mit einer Krustenbildung aus schützendem SiO2-Feuerfestmaterial.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzebeständiger Dichtstoff aus rotem Eisenoxid, härtet bei Raumtemperatur zu einem zähen, gummiartigen Feststoff aus.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzebeständiges Silikon-Isolierungband für Temperaturen bis zu +246 °C und bis zu +260 °C bei Glasfaser-Verstärkung. Auf Grund seiner hohen Durchschlagsfestigkeit eine sehr gute Alternative zu Schrumpfschläuchen und Vinyl-Wickelbändern.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzmatte in schwerer Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches einseitig besonders dick mit einem speziellen, roten Eisenoxid-Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist. Flüssigmetallspritzer werden sofort abgewiesen, sodass es nur zu einem geri...
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzmatte in mittelschwerer Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches beidseitig mit einem speziellen, roten Eisenoxid-Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist, um starke Schweißspritzer, Hitze und gelegentliche Flammbelastung abzuwehren.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzeschutzmatte in leichter Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches beidseitig mit einem speziellen Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist, um starke Schweißspritzer, Hitze und gelegentliche Flammbelastung abzuwehren.
Der effektive Schutz von Hydraulikschläuchen und -armaturen ist unerlässlich für die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit von Hydrauliksystemen, wobei verschiedene Schutzlösungen je nach den spezifischen Anforderungen zum Einsatz kommen.
Schlauchschutz für Hydraulikschläuche ist eine entscheidende Komponente in hydraulischen Systemen und dient dazu, die Langlebigkeit und Sicherheit dieser Systeme zu gewährleisten. Ziel ist der Schutz der Schläuche vor äußeren Schäden, die durch extreme Witterungsbedingungen, Korrosion, Abrieb und andere physische Einflüsse verursacht werden können.
Hydraulikschläuche sind oft extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen oder Drücken und rauen Betriebsumgebungen ausgesetzt, die ihre Struktur und Funktion beeinträchtigen können. Deshalb ist ein adäquater Schutz von grundlegender Bedeutung.
Es gibt verschiedene Arten von Schlauchschutz, etwa Spiralschutz und Textilhüllen. Diese können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall, Glasfaser- oder Textilgeflecht gefertigt sein und sind in der Regel so konzipiert, dass sie leicht zu installieren und zu entfernen sind.
Der Spiralschutz ist eine gängige Art des Schlauchschutzes, die aus Hartplastik oder einem metallischen Material besteht und in Spiralform um den Schlauch gewickelt ist. Dies bietet einen robusten Schutz gegen Abrieb und Stöße.
Textilhüllen bieten einen leichten und flexiblen Schutz und können helfen, Hydraulikschläuche vor Hitze, Abrieb und UV-Strahlung zu schützen. Sie sind oft leicht anzubringen und bieten eine kostengünstige Lösung.
Staubkappen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sauberkeit und Langlebigkeit der Schlauchgarnitur und somit der gesamten Hydraulikanlage.
In hydraulischen Systemen ist die Kontamination durch Staub, Schmutz und andere Fremdpartikel eine der Hauptursachen für Verschleiß und Ausfälle. Diese Partikel können in die Hydraulikflüssigkeit gelangen und zur Abnutzung der Komponenten führen, was Leistungseinbußen und schließlich den Ausfall des Systems zur Folge hat. Staubkappen bieten einen wirksamen Schutz gegen diese Kontamination.
Staubkappen, auch als Schutzkappen bekannt, sind speziell entwickelt, um die offenen Enden von Hydraulikarmaturen abzudecken und sie vor Umwelteinflüssen zu schützen. Sie sind in der Regel aus robusten Materialien wie Gummi oder Kunststoff gefertigt, um eine zuverlässige Barriere gegen Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und andere schädliche Substanzen zu bieten.
Die Anwendung von Staubkappen ist relativ unkompliziert, sie werden einfach auf das offene Ende der Hydraulikarmatur aufgesetzt. Bei Bedarf können sie leicht entfernt und wieder angebracht werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass Staubkappen zwar einen wirksamen Schutz gegen Kontamination bieten, aber nicht als permanenter oder langfristiger Schutz gegen extreme Umweltbedingungen gedacht sind.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!