Küchentechnik von Häfele, Houghton®
Die moderne Küche ist längst nicht mehr nur ein Ort zum Zubereiten von Mahlzeiten, sondern ein multifunktionaler Raum, in dem sich Familie und Freunde treffen.
Die moderne Küche ist längst nicht mehr nur ein Ort zum Zubereiten von Mahlzeiten, sondern ein multifunktionaler Raum, in dem sich Familie und Freunde treffen.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Handtuchhalter mit Ausziehführung zur Schraubmontage seitlich oder oben.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Aufsteckbare Verkleidung für Handtuchhalter zum Abdecken der Führungen.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Handtuchhalter mit Ausziehführung, zur Schraubmontage seitlich oder oben.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Runde Handtuchstange mit Sockeln zum Anschrauben.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Stielgerätehalter zur Aufnahme von leichten Haushalts-Stielgeräten.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Halterung für langstieliges Putzzubehör wie Besen und Wischmopp.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Montageleiste für die platzsparende Anbringung von Wäschekörben in Schränken.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Sockelverstellfuß zum Einstecken in Kastengleiter.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Zur Erhöhung der Einschraubgleiter in 10-mm-Schritten.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Für empfindliche Böden und schwere Konstruktionen.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Verringert die Schallübertragung von Elektrogeräten durch den Korpus in den Boden.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Sockelverstellfuß mit Befestigungsplatte für niedrige Sockelhöhen.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Sockelblendenclip zum Schrauben für die Befestigung von Sockelleisten.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Blendenhalter zum Einstecken in Kastengleiter.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Einstellwerkzeug zur ergonomischen und zeitsparenden Höheneinstellung vom Sockelverstellsystem AXILO™ 78.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Verlängerung zu Verstellwerkzeug für Sockelverstellsystem AXILO™ 78.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Zur Aufnahme von Halteklammern für die Montage von z. B. Küchenblenden an Sockelverstellfüßen.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Zur Aufnahme von Blendenhaltern für die Montage von z. B. Küchenblenden an Sockelverstellfüßen.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Mit drehbar gelagerter Fußkappe.
Häfele | Hochschranksysteme, Eckschranksysteme, Unterschranksysteme
Sockelabschlussprofil mit Dichtungslippe.
In dieser dynamischen Zeit spielt die richtige Küchentechnik eine entscheidende Rolle. In diesem Ratgeber werden wir verschiedene Aspekte der Küchentechnik beleuchten, darunter Mülltrennsysteme, Abluftsysteme, Armaturen, Spülbecken, Hochschranksysteme und Küchenausstattung. Jeder dieser Aspekte trägt zur Effizienz, Ästhetik und Nachhaltigkeit der modernen Küche bei.
Mülltrennsysteme sind integraler Bestandteil einer gut organisierten Küche. Sie ermöglichen eine effiziente Abfallbewirtschaftung und tragen zur Mülltrennung und Recycling bei. Hier sind einige gängige Arten von Mülltrennsystemen:
Mülltrennung unter der Spüle: Diese Systeme sind in der Regel in Schubladen unter der Spüle integriert und bieten getrennte Behälter für verschiedene Arten von Abfällen, wie Biomüll, Papier, Plastik und Glas.
Mülltrennung im Hochschrank: In Hochschranksystemen können Mülltrennsysteme integriert werden, um den Müll aus Sichtweite zu halten und dennoch leicht zugänglich zu machen.
Einbau in die Arbeitsplatte: Einige Küchen verfügen über Mülltrennsysteme, die direkt in die Arbeitsplatte integriert sind. Diese unsichtbaren Lösungen tragen zur ästhetischen Sauberkeit der Küche bei.
Sensor- und Automatisierungstechnologie: Moderne Mülltrennsysteme können mit Sensoren ausgestattet sein, die automatisch den Deckel öffnen, wenn Sie Abfälle entsorgen möchten. Dies erhöht die Hygiene und den Komfort.
Abluftsysteme sind entscheidend, um in der Küche frische Luft zu gewährleisten und Gerüche, Dämpfe und Rauch abzuleiten. Hier sind einige wichtige Aspekte von Abluftsystemen:
Dunstabzugshauben: Dunstabzugshauben sind die am häufigsten verwendeten Abluftsysteme in Küchen. Sie saugen Kochdämpfe und Gerüche ein und leiten sie nach außen. Moderne Dunstabzugshauben sind nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend.
Umluftsysteme: Bei Umluftsystemen wird die Luft gereinigt und wieder in die Küche zurückgeführt. Sie sind eine umweltfreundlichere Option, erfordern jedoch regelmäßige Wartung und den Austausch von Filtern.
Lüftungsschlitze: Zusätzlich zu Dunstabzugshauben können Lüftungsschlitze in Fenstern oder Wänden dazu beitragen, frische Luft in die Küche zu bringen und die Luftzirkulation zu verbessern.
Armaturen sind nicht nur funktional, sondern tragen auch zum Gesamtdesign der Küche bei. Moderne Küchenarmaturen zeichnen sich durch Effizienz und Langlebigkeit aus. Hier sind einige wichtige Aspekte von Küchenarmaturen:
Wasserfiltration: Einige Armaturen verfügen über integrierte Wasserfiltersysteme, die das Leitungswasser direkt am Wasserhahn reinigen. Dies verbessert den Geschmack und die Qualität des Wassers, das in der Küche verwendet wird.
Einhebelmischer: Einhebelmischer ermöglichen eine einfache Einstellung von Wassertemperatur und -druck und sind platzsparend und benutzerfreundlich.
Das Spülbecken ist eines der am häufigsten verwendeten Elemente in der Küche und sollte sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend sein. Hier sind einige Überlegungen zu Spülbecken:
Materialien: Spülbecken sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Edelstahl, Granit, Keramik und Glas. Die Wahl des Materials hängt von persönlichen Vorlieben und Designästhetik ab.
Die richtige Küchenausstattung trägt zur Effizienz und Organisation bei. Hier sind einige wichtige Aspekte von Küchenausstattung:
Schubladen und Schränke: Moderne Schubladensysteme und Schränke bieten effiziente Aufbewahrungsmöglichkeiten für Geschirr, Besteck, Töpfe und Pfannen.
Beleuchtung: Gut platzierte Beleuchtung, einschließlich Unterbauleuchten und Innenraumbeleuchtung in Schränken, verbessert die Sichtbarkeit und erleichtert die Arbeit in der Küche.
Arbeitsflächen: Die Wahl der richtigen Arbeitsflächen, wie Granit, Quarz oder Holz, beeinflusst die Haltbarkeit und den visuellen Reiz der Küche.
Hochschranksysteme ermöglichen es, den vertikalen Raum in der Küche optimal zu nutzen. Sie bieten nicht nur zusätzlichen Stauraum (auch für Elektro-Einbaugeräte), sondern tragen auch zur ästhetischen Gestaltung bei. Hier sind einige Aspekte von Hochschranksystemen:
Vorratsschrank: Ein Vorratsschrank kann in einem Hochschranksystem integriert werden, um Lebensmittel und Küchenutensilien ordentlich zu organisieren.
Backofen und Mikrowelle: Backöfen und Mikrowellen können in Hochschränken auf Augenhöhe installiert werden, um den Zugang und die Bedienung zu erleichtern.
Designoptionen: Hochschranksysteme sind in verschiedenen Designs und Oberflächen erhältlich, um sich nahtlos in das Gesamtdesign der Küche einzufügen.
Die richtige Küchentechnik ist entscheidend, um die Funktionalität, Ästhetik und Nachhaltigkeit in der modernen Küche zu gewährleisten. Mülltrennsysteme, Abluftsysteme, Armaturen, Spülbecken, Hochschranksysteme und Küchenausstattung sind wichtige Elemente, die zusammenarbeiten, um eine effiziente, organisierte und ansprechende Küche zu schaffen. Bei der Planung einer neuen Küche oder bei Renovierungsprojekten ist es wichtig, alle diese Aspekte sorgfältig zu berücksichtigen, um den Anforderungen und Wünschen der Nutzer gerecht zu werden
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!