Trennschleifgeräte sind auf Baustellen ein wichtiges Hilfsmittel, um Materialien wie Beton, Ziegel und Metalle zu schneiden oder zu bearbeiten. Mehr in unserem Ratgeber
Forum Professional Solutions | Helmzubehör
Kontaktlos einschaltbare, batteriebetriebene Stirnlampe mit einstellbaren Lichtkegeln (normal, niedrig, blinken) und einstellbarem Gummi-Kopfband (60 bis 90 cm).
Trennschleifgeräte werden in vielen unterschiedlichen Branchen verwendet, um Materialien wie Beton, Ziegel und Metalle zu schneiden oder zu bearbeiten. Es gibt viele verschiedene Ausführungen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Auch Trennscheiben gibt es in diversen Materialien wie Stahl, Edelstahl, Asbest oder Diamant. Bei der Benutzung von Trennschleifgeräten gilt es jedoch, auf Sicherheit zu achten.
Trennschleifgeräte, auch bekannt als Trennscheiben, sind unverzichtbar in vielen verschiedenen Branchen, einschließlich Bau, Metallverarbeitung, Automobilbau und Schiffsbau. Trennschleifgeräte haben eine rotierende Trennscheibe, um Materialien wie Beton, Ziegel und Metalle zu schneiden oder zu bearbeiten.
Es gibt viele verschiedene Ausführungen von Trennschleifgeräten, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Einige sind für den Einsatz im Freien konzipiert und verfügen über robuste Gehäuse und Motoren, während andere für den Einsatz in geschlossenen Räumen entwickelt wurden und eine leichtere Konstruktion aufweisen. Es gibt auch Trennschleifgeräte, die speziell für den Einsatz mit bestimmten Materialien wie Edelstahl oder Asbest geeignet sind. Unser Akku-Trennschleifer TSA 230 von Stihl ist durch den Wasseranschluss mit Schnellkupplung sowohl für das Nasstrennen als auch für das Trockentrennen im Innenausbau geeignet.
Ein wichtiger Faktor bei der Verwendung eines Trennschleifgeräts ist die Auswahl der richtigen Trennscheibe. Es gibt viele verschiedene Arten von Trennscheiben, die für unterschiedliche Materialien und Anwendungen geeignet sind. Es gibt Trennscheiben aus Stahl, Edelstahl, Asbest oder Diamant. Es ist wichtig, die richtige Trennscheibe für die jeweilige Anwendung auszuwählen, um das optimale Ergebnis zu erzielen und Schäden an Gerät oder Material zu vermeiden. Für das Schneiden von Beton beispielsweise sollte eine Schleifscheibe mit Diamantbeschichtung verwendet werden, während für das Schneiden von Metall eine Stahlscheibe optimal ist.
Ein schweres Trennschleifgerät kann den Anwender oder die Anwenderin allmählich ermüden lassen, besonders wenn es über einen längeren Zeitraum verwendet wird, daher sollte ein leichtes Gerät mit guter Balance und ergonomischem Griff gewählt werden. Unsere Trennschleifgeräte TS 410 und TS 420 sind leichte, kompakte und robuste Trennschleifer mit innovativem Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung. Zudem bieten sie ein Antivibrationssystem für eine gute Führung im Schnitt.
Die Leistung eines Trennschleifgeräts wird in Ampere gemessen – je höher die Ampere-Zahl, desto leistungsstärker ist das Gerät. Für den Heimwerkerbereich genügt eine Leistung von 800 – 1.200 W aus, für professionelle Anwendungen sollte ein Trennschleifer mit mindestens 1.500 W gewählt werden. Unsere Trennschleifgeräte TS 700 und TS 800 sind besonders kraftvolle Hochleistungs-Trennschleifer, perfekt für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20.
Die Sicherheit ist bei der Verwendung von Trennschleifgeräten von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, die Bedienungsanleitung des Geräts zu lesen, bevor es verwendet wird. Außerdem ist Schutzkleidung und -ausrüstung wie Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe unerlässlich, um Verletzungen zu vermeiden. Es ist auch wichtig, das Gerät auf eine stabile und sichere Oberfläche zu stellen und es sicher anzuschließen, bevor es eingeschaltet wird. Moderne Trennschleifer verfügen über Schutzfunktionen wie einen Überlastungsschutz oder eine Abschaltautomatik. Diese Funktionen schützen nicht nur das Gerät, sondern auch die Benutzerinnen und Benutzer vor Unfällen.
Eine regelmäßige Wartung Ihres Trennschleifgeräts ist ebenfalls wichtig, um Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Es ist wichtig, das Gerät regelmäßig zu reinigen und die Trennscheibe auszutauschen, wenn sie abgenutzt ist oder beschädigt wurde.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!