Tube Magazin

Ein Tausendsassa in der hydraulischen Verbindungstechnik

· 3 Min Lesezeit

Die deutsche VOSS Fluid GmbH hat sich am Weltmarkt längst als Qualitätsanbieter für Hydraulik-Produktlösungen mit präzisionsgenauer Technik etabliert. Eingesetzt werden die Produkte in so gut wie jeder Branche.

Mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Wipperfürth und Standorten in Frankreich, Polen, Italien, Spanien und China ist die VOSS Fluid GmbH ein international führender Anbieter hydraulischer Verbindungstechnik. VOSS Fluid ist Premium-hersteller und Qualitätsanbieter von Verbindungssystemen für die Mobil- und Stationärhydraulik. Während der gesamten Wertschöpfungskette setzt das Unternehmen auf einheitliche Qualitätsstandards. Modernste Produktionstechnologien und ein hoher Automatisierungsgrad sorgen bei VOSS Fluid für ein dauerhaft gleichbleibendes Qualitätsniveau. Der hohe Standard wird darüber hinaus durch konsequente Kontrollen – vom Wareneingang bis hin zum fertigen Produkt – gesichert.

„Qualitativ betrachtet ist VOSS am Weltmarkt unumstritten eine der Top-Marken“, betont Gerhard Plasser, Sortimentsmanager Hydraulikschläuche und -verschraubungen bei Haberkorn. Schon seit den 1980er-Jahren verbindet Haberkorn und VOSS eine intensive und erfolgreiche Partnerschaft.

Neue Maßstäbe gesetzt
Mit „VOSS coat“ hat das Unternehmen neue Maßstäbe gesetzt: So entspricht die Chrom-VI-freie Oberfläche der Produkte nicht nur den Vorgaben des europäischen Gesetzgebers, sondern erfüllt auch die hohen Anforderungen des komplexen Marktes der Verbindungstechnik. Um dies zu gewährleisten, betreibt die VOSS Fluid eine eigene, speziell auf die Produkte ausgelegte Galvanikanlage. Die Produkte sind standardmäßig mit einer Oberfläche aus Zink-Nickel überzogen.

Die hydraulischen Verbindungen von VOSS finden in zahlreichen Branchen Anwendung – hier ein Auszug:

  • Land- und Forstwirtschaft: Insbesondere in der Agrartechnik werden an hydraulische Systeme höchste Anforderungen gestellt – Schmutz, Regen und Frost setzen den Land- und Forstmaschinen kontinuierlich zu; starke dynamische Belastungen und Vibrationen fordern die Hydraulikverbindungen zusätzlich. Für einen einwandfreien Betrieb auf Feld und Flur bietet VOSS hochwertige Verbindungssysteme und Schlaucharmaturen mit einem zuverlässigen Korrosionsschutz auf Zink-Nickel-Basis.
  • Mobile Arbeitsmaschinen: Für die vielfältige Welt der mobilen Arbeitsmaschinen erfüllen VOSS-Fluid-Verbindungskomponenten und einbaufertige Hydraulikleitungen neben der geforderten hohen Montage- und Leckagesicherheit auch alle Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Verfügbarkeit. Auch hier halten die VOSS-Fluid-Umformlösungen, die Schneidringsysteme, die Schlaucharmaturen sowie Messkupplungen dank des hochwertigen Korrosionsschutzes den Herausforderungen über ein gesamtes Maschinenleben hinaus sicher stand.
  • Maschinenbau (Werkzeugmaschinen und Hydraulikpressen): Für den Bereich der Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren, Fertigungsstraßen und Anlagen liefert VOSS Fluid moderne Rohrverbindungstechnik und sämtliche zusätzliche Hydraulikkomponenten sowie komplett vorkonfektionierte einbaufertige Leitungen – besonders leckagesicher und funktionell konstruiert, für reduzierte Bauräume und einheitliche Montageparameter. Und auch die enorme Druck- und Krafteinwirkung sowie die hohe Taktung hydraulischer Pressen erfordern besonders robuste, prozesssichere Bauteile: Die hierfür konzeptionierten Produkte punkten mit hoher Haltbarkeit und maximaler Verlässlichkeit.

Die Produkte von VOSS kommen darüber hinaus auch in den Branchen Gasversorgung, Marine & Offshore, Schienentechnik, Tagebau, Automobil sowie in Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien zum Einsatz. Auch bei Aufzügen, in der Kran- und Hebetechnik, in der Fördertechnik, im Schleusen-, Kraftwerks- und Aggregatbau, in der Transporttechnik, bei Windanlagen, in Kompressoren und Pumpen, bei Kommunalfahrzeugen, in Schmieranlagen sowie der Antriebstechnik oder in der Papierindustrie werden VOSS-Produkte eingesetzt.
Alle Produkte von VOSS – mit Ausnahme jener aus dem Bereich Automotive – sind bei Haberkorn erhältlich.

Priorität für Nachhaltigkeit
Das international agierende Unternehmen, das in 56 Ländern vertreten ist, legt großen Wert auf eine energiesparende Produktion, die Reduzierung von Emissionen und die Minimierung des Einsatzes umweltschädlicher Stoffe. Bei der Herstellung der Hydraulik- und Hochdruckfluidtechnik achtet VOSS Fluid auf eine effiziente Nutzung der eingesetzten Ressourcen, auch wird nachhaltig in schonende Technologien investiert.