Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsägen mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem und Multi Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Leichte, präzise und anwenderfreundliche Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit leistungsstarkem Universalmotor und großem Sägeblatt für enorme Schnittleistung.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Leichte, präzise und anwenderfreundliche Säge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Säge mit Multi-Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Leichteste Tischkreissäge - auch für einhändigen Transport geeignet.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Mit justierbarer HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und vielem mehr.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Die Bandsäge BAS 318 Precision DNB von Metabo bietet hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ursprünglich handelt es sich um eine Weiterentwicklung der aus der Medizin bekannten Gipssäge. Da sich oszillierende Werkzeuge nicht drehen, sondern nur vibrieren, wird zwar der Gips „geschnitten“, aber nicht die weiche Haut darunter. Auch heute funktionieren die oszillierenden Werkzeuge wie bspw. MultiMaster-Werkzeuge von Fein, nach diesem Prinzip – es sind keine „drehenden“ Werkzeuge. Sie finden universell Einsatz bei Trenn-, Säge-, Schleifarbeiten in den unterschiedlichsten Branchen – tatsächlich ein Multi-Tool.
Starlock ist die neu entwickelte Werkzeugaufnahme von Fein für die Multi-Master-Werkzeuge. Durch die 3D-Form ist der Sitz perfekt. Starlock ist kompatibel zu allen vorherigen Fein-Oszillierern. Das System wurde gemeinsam mit Bosch entwickelt und passt deshalb auch auf entsprechende Bosch-Oszillierer.
Einerseits gibt es Pendelhaubenkreissägen, bei denen beim Einfahren in das Material eine Pendelhaube zurückgedrückt und das Sägeblatt freigegeben wird. Andererseits gibt es Tauchsägen, mit der auch mittig im Material gestartet werden kann, da das Sägeblatt von oben in die Schnittposition getaucht wird. Bei beiden Sägen ist das Blatt außerhalb vom Material immer vollständig abgedeckt.
Trotz diverser Anleitungen im Internet, wie eine Handkreissäge als Tischkreissäge verwendet werden kann, ist eine solche Anwendung aus Sicherheitsgründen nicht ratsam.
Die Pendelhubeinstellung bestimmt, wie weit das Sägeblatt „ausholt“. Bei einer neutralen Einstellung bewegt sich das Blatt fast nur hinauf und hinunter. Das ermöglicht feine, präzise Schnitte. Bei einem hohen Pendelhub bewegt sich das Blatt zusätzlich nach vorne und ermöglicht so einen schnellen Schnitt, aber dafür nicht mehr so fein.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!