Newsdetails
Haberkorn unter den 300 besten Arbeitgebern Österreichs
Das Österreichische Wirtschaftsmagazin trend hat in den letzten zwei Monaten an einem der größten Rankings des Landes gearbetet: die 300 besten Arbeitgeber Österreichs – und Haberkorn ist einer davon!
Insgesamt wurden 1.000 heimische Unternehmen aus 20 Branchen unter die Lupe genommen und über 200.000 Bewertungen von Mitarbeitern berücksichtigt. Im Gesamtranking hat es Haberkorn auf den 57. Rang geschafft. Den größten Einfluss auf das Gesamtergebnis hatte die Weiterempfehlungsbereitschaft für den eigenen Arbeitgeber. Dadurch hat Österreichs größter technischer Händler in der Sparte Großhandel sogar den 3. Platz errungen.
Erst kürzlich wurde Haberkorn durch das unabhängige "Great Place to Work"-Institut von seinen Mitarbeitern bewerten. Über 80 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantworteten über 60 Fragen zur Qualität von Haberkorn als Arbeitgeber. Das erfreuliche: Über 90 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen "Alles in allem kann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz".
Sie möchten auch bei einem der Top Arbeitgeber des Landes arbeiten? Dann bewerben Sie sich gleich auf eine unserer offenen Stellen – wir freuen uns auf Sie!