Schutzhelme: Haltbarkeit und Austausch
Haltbarkeit von Schutzhelmen
Die Haltbarkeit von Schutzhelmen ist maßgeblich abhängig von äußeren Einflüssen und vom Material, aus dem die Arbeitshelme gefertigt sind. Außerdem spielt das Alter von Sicherheitshelmen eine wesentliche Rolle, denn Kunststoffe verlieren im Laufe der Zeit an Beständigkeit. Jedem Helm müssen Hinweise zur empfohlenen Haltbarkeit beigelegt sein. Es gilt also immer die Herstellerangaben zu beachten. Aber Vorsicht: das eingeprägte Datum auf der Innenseite der Helme ist nie das Ablaufdatum, sondern immer das Produktionsdatum.
Äußere Einflüsse
UV-Strahlung, Sonneneinstrahlung, Hitze, Kälte, Witterungseinflüsse und Luftverunreinigungen machen die Helmschale porös und spröde, wodurch Schutzhelme schneller altern.
Starke mechanische Belastungen wie Stürze oder harte Schläge auf die Helmschale können kleine, auf den ersten Blick nicht sichtbare Haarrisse entstehen lassen. Um den vollen Schutz aufrechtzuerhalten, müssen Schutzhelme darum unmittelbar nach so einem Vorfall ausgetauscht werden.
Hier zeigt sich auch, wieso man von "persönlicher Schutzausrüstung" spricht: Jeder Mitarbeiter ist für seine Ausrüstung und deren Überprüfung auf Schäden persönlich verantwortlich.
Unterschiedliche Materialien
Bei Sicherheitshelmen unterscheidet man zwei wesentliche Materialgruppen: einerseits Schutzhelme aus Thermoplast und andererseits aus Duroplast. Der Großteil aller Schutzhelme am Markt ist aus Thermoplast-Kunststoffen gefertigt. Es handelt sich hier um die typischen Bauschutzhelme und Industrieschutzhelme. Duroplasthelme eignen sich vor allem für den Einsatz bei Hitze- und Wärmearbeitsplätzen oder bei Chemikalienbelastung. Grundsätzlich kann gesagt werden: Schutzhelme aus thermoplastischem Material dürfen, sofern sie sich in ordnungsgemäßem Zustand befinden, vier Jahre ab dem auf dem Schutzhelm angegebenen Herstellungsdatum verwendet werden. Beim Ablaufdatum für Duroplasthelme sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen, meist sind dies acht bis zehn Jahre.
Überprufung von Schutzhelmen
Vor der Anwendung sollten alle Schutzhelme mithilfe einer Sichtprüfung und eines einfachen Knacktests auf mögliche Schäden untersucht und im Zweifelsfall ausgeschieden werden. Ist beim Zusammendrücken des Schutzhelms ein Knacken oder Knirschen zu hören, sollte der Sicherheitshelm entsorgt werden. Ist kein Geräusch zu hören, gelten grundsätzlich immer die Empfehlungen des Herstellers.