Eine Stehlagereinheit besteht immer aus einem Lagergehäuse und einem Spannlager. Dabei können je nach Anwendungsfall unterschiedliche Gehäuse und Spannlager miteinander kombiniert werden.
Stehlagereinheiten dienen als fertig vormontierte Lagereinheit (Lagergehäuse und Spannlager), die sich einfach an die Konstruktion anschrauben lässt. Somit entfallen aufwändige Lagerkonstruktionen und komplizierte Lagermontagen.
Das Gehäuse kann für eine durchgehende Welle ausgeführt oder einseitig verschlossen sein, falls sich das Ende der Welle im Gehäuse befindet. Geteilte Lagergehäuse erleichtern den Ein- und Ausbau bei Pendelkugellagern,Tonnenlagern und Pendelrollenlagern. MittelsMittels zusätzlicher Festringe, die in das Gehäuse eingelegt werden, kann aus dem Loslager eine Festlagerung werden.
Lagergehäuse dienen als vorgefertigte Baueinheit, die unkompliziert und einfach an die Umgebungskonstruktion geschraubt werden kann. Das Gehäuse bietet Platz für ein Spannlager, welches nach der Anwendung ausgewählt wird. Optional finden sich Schmieröffnungen im Gehäuse, um das Spannlager mit Schmierstoff zu versorgen.
Auch bei Lagereinheiten müssen Wärmedehnungen ausgeglichen werden. Verspannungen führen zu einer verminderten Lebensdauer und übermäßiger Lagererwärmung. Oft sind Lagergehäuse als Loslager ausgeführt und können durch Einlegen eines Festringes zu einem Festlager umgerüstet werden.
Die gängigsten Flanschausführungen bei Flanschlagereinheiten sind ovale Gehäuse mit zwei Befestigungsschrauben, dreieckige Gehäuse mit drei Schrauben und viereckige Gehäuse mit vier Schrauben.
Vom Standard-Rillenkugellager bis hin zum sicherheitsrelevanten Hochgenauigkeitslager – NTN deckt alle Kundenanforderungen ab. (...) Gehäuselagereinheiten von NTN und SNR Das Portfolio der Gehäuselagereinheiten von NTN und SNR umfasst mehr als 40.000 unterschiedliche Ausführungen. (...) Die Gehäuselager sind universell einsetzbar und schnell betriebsbereit.
In der Konstruktion übernehmen Welle und Gehäuse die Funktion als Laufbahn und müssen daher alle Anforderungen hinsichtlich Härte, Geometrie und Rautiefe erfüllen. (...) Nadellager gibt es in verschiedenen Ausführungen – mit Borden oder ohne Borden am Innen- oder Außenring, als kombinierte Nadellager oder als Einstell-Nadellager zum Ausgleich von Fluchtungsfehlern zwischen Welle und Gehäuse. (...) Daher müssen die Anschlussteile steif und eben sein und die Auflageflächen der Lagerteile an der Welle und im Gehäuse senkrecht zur Wellenachse stehen.
Flanschlagereinheiten sind einbaufertige Lagerungen. DasLager ist in ein Flanschgehäuse integriert und wird als Einheit an die Konstruktion geschraubt.
Die Laufbuchsen können entweder als Lineargleitlager oder als Linearkugellager ausgeführt sein. (...) Diese Einheiten sind besonders anwenderfreundlich – sie bestehen aus der einbaufertigen Kombination aus vormontierter Lagerbuchse im steifen Gehäuse. Zusätzliche Gewinde- und Senkbohrungen am Gehäuse dienen zur einfachen Montage der notwendigen Anbauteile.
Das Flanschlager kann als offenes Lager ausgeführt werden, wenn die Welle komplett durchgeführt wird, oder mit einem Lagerdeckel ausgeführt werden, falls das Ende der Welle im Gehäuse liegt.
Die Buchsen sind laut Norm so ausgeführt, dass sie nach dem Einbau in der Gehäusebohrung rund sind und einen ausreichenden Presssitz aufweisen. (...) Um die Gleitfläche der Lager beim Einbau nicht zu verletzen, sollte grundsätzlich eine Fase an der Welle oder dem Bolzen vorgesehen werden. Bei Lagerbuchsen sollte diese 15°-30° betragen, bei Bundbuchsen größenabhängig zwischen 1,0 x 45° und 2,0 x 45°.
Ready-Booster Der Ready-Booster kann durch seine kompakte Bauweise für verschiedene Anwendungen wie Lagergehäuse, Pumpen, Ventilatoren usw. verwendet werden.
Jedes ROSTA-Produkt basiert auf dem 1944 eingeführten Originaltechnologie-Design, das ein Quadrat beinhaltet, das von vier Gummischnüren innerhalb eines Außengehäuses umschlossen wird. Das ROSTA-Element kombiniert in seinem schlanken Design drei wesentliche Funktionen: Torsionsfeder-Eigenschaften Stehlager-Funktion Dämpfungsfähigkeit Hauptsächlich sind die ROSTA-Gummifederelemente als Torsionsfeder bei einem Arbeitswinkel von +/–30° gestaltet.
Abhängig von der Lagergrößeund dem notwendigen Lagerspiel ergeben sich unterschiedliche Werte für Bohrungstoleranz, Wellentoleranz, Oberflächenrauheit, Rundheit und Parallelität. Grundsätzlich sind die Laufbahnen auf der Welle und im Gehäuse geschliffen und gehärtet.
Höhere Belastbarkeit Bei vergleichbaren Bedingungen – also im gleichen Bauraum und bei gleicher Lebensdauer – können X-life-Lager deutlich höher belastet werden. (...) Dadurch sind X-life-Lager ideal geeignet für Anwendungen, bei denen höchste Belastungen auftreten und maximale Lebensdauer bei kleinstem Platzbedarf gefordert ist. (...) Produkte in X-life-Qualität INA Nadellager in X-life-Qualität Zylinderrollenlager in X-life-Qualität Spannlager in X-life-Qualität Gehäuseeinheiten in X-life-Qualität Stützrolle in X-life-Qualität Kurvenrollen in X-life-Qualität FAG Pendelrollenlager in X-life-Qualität Schrägkugellager in X-life-Qualität Zylinderrollenlager in X-life-Qualität Kegelrollenlager in X-life-Qualität
Die Befestigung des Spannlagers an der Welle erfolgt über Exzenterringe, Spannhülsen, Gewindestifte oder Mitnehmernuten. Ausführungen mit einem sphärischen Außenring können in Kombination mit einem passenden Gehäuse bis zu einem gewissen Grad auch Wellenschiefstellungen ausgleichen.
Nadelkränze bestehen aus Wälzkörpern (Nadeln) und einem Käfig – der Innen- und Außenring des normalen Lageraufbaus entfällt. (...) Die Laufbahnen befinden sich auf der Welle und im Gehäuse.