Mit Senkern und Reibahlen werden Bohrlöcher passend nachbearbeitet. Mehr in unserem Ratgeber
Forum Professional Solutions | Senker
Senker mit zylindrischem Schaft zum schonenden Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
Forum Professional Solutions | Senker
Senker-Satz mit zylindrischem Schaft zum schonenden und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
Forum Professional Solutions | Senker
Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.
Forum Professional Solutions | Senker
Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.
Forum Professional Solutions | Senker
Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.
Forum Professional Solutions | Senker
Zur Herstellung von Senkungen für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.
Forum Professional Solutions | Senker
Zur Herstellung von Senkungen für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Flachsenker und Zapfensenker haben eine zylindrische Form. Sie dienen dazu, im Nachgang einer Bohrung eine zylindrische Senkung zu erzeugen, um beispielsweise den Schraubenkopf zu versenken.
Bei einem Kegelsenker mit ungleicher Teilung sind die Schneiden ungleich angeordnet. Dies bewirkt eine hohe Laufruhe und verhindert Rattern beim Senkvorgang.
Bei Verschraubungen ist es wichtig, dass der Schraubenkopf nicht unschön aus dem Material ragt. Darum werden die Bohrungen mit diversen Senkern nachbearbeitet – entweder um die Bohrung zu entgraten, wenn ein Gewinde geschnitten wird, oder um den Schraubenkopf im Material zu versenken. Mit Reibahlen kann man zudem Bohrungen im Durchmesser noch „feinbearbeiten“.
Hier haben die Schneiden eine Kegelform. Um einen ruhigen Lauf zu erreichen, ist die Schneidenanzahl in der Regel ungerade.
Die Senker gibt es mit unterschiedlichen Spitzenwinkeln. Die üblichen verwendeten Winkel sind 60 Grad für das Entgraten, 75 Grad für Nieten, 90 Grad für metrische Senkkopfschrauben und 120 Grad für Blechnieten.
Diese Senker haben statt drei Schneiden ein Loch. Die Spanabfuhr funktioniert hier über das Loch, sodass diese Senker sich nicht verklemmen können. Meist ergeben sich hier sauberere Senkbilder und der Vorgang ist „ratterfreier“. Ein Nachteil ist, dass diese Senker sich nur schwer nachschärfen lassen.
Meist ist vorne noch ein Führungszapfen angebracht was, zur Führung dient. Neben den fertigen Flachsenkern gibt es auch Baukasten-Systeme, bei denen der Führungszapfen, der Zapfensenker und der Halter der Anwendung entsprechend zusammengesetzt werden können.
Im Hohlbereich gibt es für Senkkopfschrauben entsprechende Produkte. Hier wird entweder ein normaler Senker wie im Metallbereich, aber mit anderen Schneiden, verwenden, oder ein Aufsteckversenker, der direkt auf dem Bohrer angebracht wird und somit Bohren und Senken in einem Arbeitsvorgang erledigt.
Für das Versenken von Zylinderschrauben, Sechskantschrauben und Muttern wird in Holz und Kunststoff ein Forstnerbohrer oder Kunstbohrer eingesetzt. Wie im Metallbereich wird hier eine für den Schraubenkopf ausreichend große Öffnung in das Holz geschnitten, damit nichts über das Material hinausragt.
Immer öfter liest man von Kegelsenkern mit ungleicher Teilung. Hier sind die Schneiden der Kegelsenker deutlich ungleich geteilt. Durch diese Bauform ergeben sich deutlich geringere Axialkräfte und es werden geringere Vorschubkräfte benötigt im Vergleich zu herkömmlichen Senkern. So entstehen wesentlich geringere Vibrationen am Werkstoff und die Ergebnisse sind sauberer und präziser. Außerdem wird durch die reduzierte Belastung die Standzeit der Werkzeuge deutlich erhöht.
Üblicherweise sind die Senker aus HSS-Material für die Standardbearbeitung, HSS-Co für Edelstahl-Bearbeitung oder aus VHM für die universelle Bearbeitung auch von harten Materialien. Wie bei den normalen Bohrern erhöht sich bei VHM-Senkern die Standzeit enorm. Auch wenn bei der Zerspanung eigentlich immer geschmiert werden sollte, lassen sich VHM-Kegelsenker oft ohne eine Kühlung einsetzen. Zusätzlich gibt es die meisten Kegelsenker mit unterstützenden Beschichtungen wie TiN, TiALN oder Alunit. Die Beschichtungen helfen dabei, die Reibung zu reduzieren und somit die Standzeit zu erhöhen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!