Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei einem digitalen Messschieber gibt es keine Fehler durch falsches oder schräges Blicken auf den Nonius. Das Ablesen ist also um einiges einfacher und weniger fehleranfällig. Außerdem ist die Nullstellung an jeder Position möglich und kann, wenn eine ABS-Funktion vorhanden ist, sogar gespeichert werden. Das Umschalten von metrisch auf Zoll funktioniert, wenn die Funktion vorhanden ist, auf Knopfdruck, und auch Messdaten können über einen Datenausgang direkt an einen PC oder Drucker übertragen werden.
Der bei einem schrägen Blickwinkel auf einen analogen Messschieber entstehende Ablesefehler wird auch Parallaxe-Fehler genannt. Wenn dieser Fehler bei einem Messschieber nicht entstehen kann (zum Beispiel bei digitalen Messschiebern), so sind diese parallaxfrei.
Mit einem Messschieber können folgende Messungen durchgeführt werden:
Außenmessungen
Innenmessungen
Tiefenmessungen
Der Nonius ist ein verschiebbarer zusätzlicher Messstab an Messschiebern, der das Ablesen von Bruchteilen der Einheiten des eigentlichen Messstabes ermöglicht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!