Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
Zur Innenlagerung von giftigen, selbstentzündlichen, brennbaren oder brandfördernden Gasen in Druckgasflaschen mit einem Durchmesser von 83–229 mm. Zur Lagerung direkt am Arbeitsort bzw. im Labor.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
Zur Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Arbeitsräumen und direkt am Arbeitsort.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
Optimale Lösung mit 3 Lagerebenen, erfüllt die hohen Anforderungen zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
Optimale Lösung mit 4 Lagerebenen, erfüllt die hohen Anforderungen zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
Optimale Lösung mit 3 Lagerebenen inkl. Steckdosen, für sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
Optimale Lösung mit 4 Lagerebenen inkl. Steckdosen, für sicheres Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Batterien/Akkus.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
ATEX-konformes Abluftsystem zur einfachen Belüftung von Sicherheitsschränken und deren Überwachung.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
Explosionsgeschützter, universell einsetzbarer Radialventilator zum Absaugen von explosions- und gesundheitsgefährdender Atmosphäre.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
ATEX-konformes Abluftsystem zur einfachen Belüftung von Sicherheitsschränken und deren Überwachung.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
ATEX-konformer Entlüftungsaufsatz inklusive integriertem Ventilator zur einfachen Belüftung von Sicherheitsschränken.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
Schwer entflammbarer Radialventilator zum Absaugen von explosions- und gesundheitgefährdender Atmosphäre.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
ATEX-konformer Filteraufsatz zur Entlüftung von Sicherheitsschränken, die durch eine zweistufige Filterung gereinigte Luft wird danach in die Raumluft abgegeben.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
ATEX-konformer Filteraufsatz zur Entlüftung von Sicherheitsschränken, die durch eine zweistufige Filterung gereinigte Luft wird danach in die Raumluft abgegeben.
Aktive Lagerung bezieht sich auf die Speicherung brennbarer Flüssigkeiten in beweglichen Behältern, die am Lagerort als stationäre Entnahme- oder Sammelbehälter verwendet oder aus anderen Gründen geöffnet werden.
Im Gegensatz dazu bedeutet passive Lagerung das Aufbewahren von brennbaren Flüssigkeiten in Behältern, die hermetisch vergeschlossen sind. Sie werden weder zum Füllen oder Entleeren noch zu anderen Zwecken geöffnet.
Bei der aktiven Lagerung, bei der am Sicherheitsschrank ab- und umgefüllt wird, ist der Betrieb ohne technische Abluft nicht erlaubt. Bei der passiven Lagerung, also der Lagerung von versiegelten Gebinden, ist ein Betrieb ohne technische Abluft zulässig, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:
Die gelagerten Behälter müssen dicht verschlossen sein.
Die Dichtigkeit der Behälter muss regelmäßig kontrolliert werden.
Das Öffnen der Behälter darf nicht zulässig sein.
Die Außenseite der Behälter darf nicht durch entzündbare Flüssigkeiten benetzt sein.
Diese Bedingungen sind im Explosionsschutzdokument festzuhalten und die daraus resultierenden explosionsgefährdeten Zonen um den Schrank sind einzuhalten. Es empfiehlt sich daher, auch bei passiver Lagerung den Betrieb mit technischer Abluft und einem ständigen Luftwechsel von mindestens 10-mal pro Stunde durchzuführen. Dadurch entfallen die Ex-Zonen um den Schrank.
Die Rate des Luftaustausches wird vom Betreiber basierend auf der Risikoanalyse des Arbeitsplatzes bestimmt. Hierbei können etablierte Standardwerte als Ausgangspunkt herangezogen werden:
Im Falle der passiven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten wird eine mindestens 10-malige Luftzirkulation pro Stunde empfohlen, um eine explosionsgefährdete Zone zu verhindern. Wenn Gerüche reduziert werden sollen, kann eine höhere Luftzirkulationsrate notwendig sein.
Bei der aktiven Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten muss der Sicherheitsschrank mit einem Luftaustausch von mindestens 21 m³/h betrieben werden und die Lüftungsfunktion muss überwacht werden.
Bei der Lagerung von brennbaren Gasen sollte eine mindestens 10-fache Luftzirkulation pro Stunde erfolgen, toxische Gase sollten bei einer mindestens 120-fachen Luftzirkulation pro Stunde gelagert werden.
Sicherheitsschränke, die ohne technische Lüftung oder für die aktive Lagerung verwendet werden, sollten zur Vermeidung von Zündgefahren geerdet werden.
Ein feuerresistenter Sicherheitsschrank, beispielsweise Typ 90 oder Typ G90, ist für die Verwendung im Außenbereich nicht passend. Der Sicherheitsschrank sollte geschützt vor Feuchtigkeit im Gebäude aufgestellt werden und bei Temperaturen zwischen –5 °C und +45 °C betrieben werden. Alternativen wie Sicherheitslagercontainer bieten eine Lösung für die Lagerung gefährlicher Stoffe außerhalb von Gebäuden.
Sicherheitsschränke von DÜPERTHAL sind gemäß Baumusterprüfung zertifiziert. Ein Umbau würde zum Verlust der TÜV-Zertifizierung führen und könnte die Funktion des Schranks beeinträchtigen.
Nein, dies ist nicht möglich, da diese Schränke nach unterschiedlichen Anforderungen und Normen gebaut werden. Sicherheitsschränke, die für die Aufbewahrung von Druckgasflaschen konzipiert sind, werden nach der Norm DIN EN 14470-2 gefertigt, geprüft und zertifiziert, während Sicherheitsschränke für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten der Norm DIN EN 14470-1 entsprechen.
Die gemeinsame Lagerung von Gefahrstoffen kann zusätzliche Risiken mit sich bringen. Daher dürfen Gefahrstoffe nur dann gemeinsam gelagert werden, wenn dadurch eben kein erhöhtes Risiko entsteht. Brennbare Flüssigkeiten dürfen in Sicherheitsschränken grundsätzlich nicht mit Gefahrstoffen gelagert werden, die zur Entstehung von Bränden führen können. Bitte vergleichen Sie die Angaben der Sicherheitsdatenblätter der Gefahrstoffe mit der Zusammenlagerungstabelle der Lagerklassen.
Die Lagerung von brennbaren Gasen wie Wasserstoff und oxidierenden Gasen wie Sauerstoff in Sicherheitsschränken, die der Norm DIN EN 14470-2 entsprechen, ist unter spezifischen Voraussetzungen gestattet. Es ist dabei essenziell, die Richtlinien aus den Sicherheitsdatenblättern der Produzenten einzuhalten und die nationalen Gesetze zu berücksichtigen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!