Newsdetails

Willkommen in der Community
Sie haben Fragen im Bereich der Arbeitssicherheit? Die neue Community des Netzwerk Arbeitssicherheit hält viele Antworten und Tipps für Sie bereit.
Das Thema Arbeitsschutz wird immer komplexer. Durch die strengeren gesetzlichen Auflagen, notwendigen Unterweisungen, aber auch die rasante Entwicklung an Materialien, Maschinen und Arbeitsweisen ist es gar nicht so einfach, den Durchblick zu bewahren. Dabei geht es um das Wichtigste: die Gesundheit. Gut, wenn man dazu auf eine Community zurückgreifen kann, in der sich Arbeitssicherheitsverantwortliche und Experten austauschen und vernetzen.
Die externen Experten kommen aus allen Ecken des Arbeitsschutzes und reichen vom Arbeitsinspektorat über Sachverständige für PSA bis hin zu Spezialisten für Trainings im Arbeitsschutz. Gemeinsam mit den Arbeitsschutz-Experten von Haberkorn bietet die Community umfassende Fachkompetenz. Auf der gleichen Plattform werden zudem regelmäßig Fachbeiträge über Informationen und Trends aus dem Bereich Arbeitsschutz veröffentlicht.
Ein weiteres richtig nützliches Feature: auch wenn Sie beim letzten Netzwerktreffen Arbeitssicherheit, die in unregelmäßigen Abständen stattfinden, nicht dabei sein konnten, können Sie in der Community trotzdem nachlesen, welche Fragen gestellt wurden. Der jeweilige Experte oder die Expertin beantworten die Frage direkt in der Community. Für weitere Fragen stehen diese dann auch gerne persönlich noch zur Verfügung.
Warten Sie nicht und entdecken Sie gleich die Community Netzwerk Arbeitssicherheit. Wir freuen uns auf einen regen Austausch!