Newsdetails

Wenn die Temperaturen steigen: Mitarbeitergesundheit ist Chefsache!
Bei hohen Temperaturen ist es besonders wichtig, Mitarbeiter zu schützen und deren Arbeitskraft zu erhalten. Gesundheit spielt hierbei eine große Rolle: Gesunde Mitarbeiter leisten mehr, sind produktiver und effektiver. Gesundheit wird zur Chefsache und zum Wirtschaftsfaktor in Unternehmen.
Das Team von E.Cooline verweist auf das Arbeitsschutzgesetz und die Arbeitsstättenverordnung: Demnach sind Temperaturen von 26°C bereits ein Fall für den Gesetzgeber. Wie die rechtliche Situation in der EU und Europa in Bezug auf Wärme- und Hitzearbeitsplätze geregelt ist und was Arbeitgeber und Vorgesetzte beachten müssen, das erfahren Sie hier im Detail.
Aktive Kühlung ist die Lösung an heißen Tagen.
Mit E.COOLINE Kühltextilien können die Temperaturbelastung und damit die Gefährdung von Herz-Kreislauf-Problemen bis hin zum Hitzekollaps für ihre Mitarbeiter deutlich gesenkt werden. Als Unternehmer kommen Sie damit ihrer Fürsorgepflicht nach. Durch die verbesserte Leistungsfähigkeit und weniger Ausfallzeiten steigt gleichzeitig die Produktivität - so können Unternehmensziele können trotz Hitze realisiert werden.
Im Haberkorn Online-Shop finden Sie die E.COOLINE Produkte, von der Helmeinlage bis zur Kühlweste ist alles dabei - Klicken Sie rein und holen Sie sich die nötige Abkühlung!