Newsdetails

Bei der Mitmachausstellung "Hör Hör! Schau Schau!" gibt es Vieles zu entdecken.© ZOOM Kindermuseum/J. J. Kucek
Haberkorn und das Kindermuseum in Wien
Im Zoom Kindermuseum im Wiener Museumsquartier wurden am 29.09.2016 die Pforten zur Mitmachausstellung "Hör Hör! Schau Schau!" geöffnet.
Kinder von 6 bis 12 Jahren werden dazu eingeladen, an 15 interaktiven Stationen visuelle und akustische Phänomene zu erleben. Sie verkleiden sich als Ohrwurm, finden heraus, dass auch Schatten farbig sein können, machen mithilfe einer Wasserglocke Schallwellen sichtbar, staunen über optische Illusionen und testen ihre Stimmkraft in einer Schreikabine.
Haberkorn hat dieses tolle Projekt in Form von Schläuchen unterstützt. Bei der Mitmach-Station "Schallgeschwindigkeit" können die Kinder den 350 m langen Schlauch interaktiv nützen.
Ein Besuch der Ausstellung ist noch bis zum 26. Februar 2017 möglich. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Kindermuseums.