Menu

13 Ergebnisse für „hochleistungszahnriemen“

In welchen Ausführungen sind Hochleistungszahnriemen aus Polyurethan erhältlich? FAQ

Hochleistungszahnriemen sind sowohl als Meterware als auch als Flex-Ausführung (endlos gefertigt ohne Unterbrechung der Zugträger) verfügbar.  (...) Es werden folgende Ausführungen angeboten:  Hochleistungszahnriemen mit Trapezzähnen (AT3, AT5, AT8, AT10, AT15)  Hochleistungszahnriemen mit Rundzähnen (8MGT, 14MGT, C8M, C14M) 

Ist eine Bearbeitung der Hochleistungszahnriemen möglich? FAQ

Nein, die Gruppe der Hochleistungszahnriemen dient nur der Leistungsübertragung und kann, abgesehen von Breite und Länge, nicht weiter konfektioniert werden.

Können Hochleistungszahnriemen zusätzlich beschichtet werden? FAQ

Nein, die Gruppe der Hochleistungszahnriemen dient nur der Leistungsübertragung und kann, abgesehen von Breite und Länge, nicht weiter konfektioniert werden.

Was muss bei der Auswahl von Zahnscheiben für einen PU-Zahnriemen hinsichtlich Material beachtet werden? FAQ

Bei manchen Hochleistungszahnriemen (z. B. BRECOmove) kann es notwendig sein, Stahlscheiben oder hartcoatierte Aluminium-Scheiben zu verwenden, um einen ausreichend hohen Verschleißschutz zu gewährleisten.

Starkes Hochleistungs-Duo von Optibelt News

Neu im Sortiment sind die beiden Hochleistungs-Zahnriemen Optibelt High Power, entwickelt für höchste Anforderungen, und Optibelt OMEGA High Load, der ebenfalls höchsten Anforderungen standhält und eigens für stoßbelastete Antriebe entwickelt wurde.

BRECO®-Antriebstechnik: immer in Bewegung Ratgeber

Ob Standardzahnriemen, Hochleistungszahnriemen BRECOmove®, FDA-Riemen BRECOprotect® oder Transportriemen aus der ATN-Reihe – BRECO® bietet stets die passende Lösung.

Welche Riemenscheiben sind für Hochleistungszahnriemen geeignet? FAQ

Abhängig von der Riementype eignen sich AT-Scheiben oder Scheiben vom Typ PolyChain bzw. CTD. Aufgrund der hohen Leistungsübertragung und des harten Laminats auf der Zahnseite der Hochleistungsriemen wird empfohlen, nicht die Standardscheiben aus dem gängigen Material Alumi...

In welchen Anwendungsgebieten sind Hochleistungszahnriemen sinnvoll? FAQ

Durch die optimierte Zahnform des BRECOFLEXmove und des BRECOmove ist dieser effizient bei gleichzeitig höherer Leistung. Durch die neu entwickelten Zugträger können höhere Kräfte übertragen werden. Die spezielle rote Laminatbeschichtung minimiert den Verschleiß des Zahnrie...

Wo werden Hochleistungszahnriemen aus PU eingesetzt? FAQ

Überall dort, wo hohe Kräfte, hochdynamische Anwendungen und schwierige Umgebungsbedingungen vorherrschen, bedarf es auch spezieller Zahnriemen wie BRECOmove. Dieser Riemen zeichnet sich durch spezielle Zugträgerkonstruktionen für höchste Steifigkeit in Riemenlängsrichtung ...

Riemen für spezielle Anwendungen Ratgeber

BRECOmove® – der Hochleistungszahnriemen Höhere Leistungsdichte, größere zulässige Zugkraft und infolge dessen eine höhere Kraftübertragung: Das ist die „move“-Familie von BRECO®. (...) Während es sich beim BRECOmove® um offene Meterware handelt, die in beliebigen Zwischenlängen hergestellt werden kann, handelt es sich beim BRECOFLEXmove® um denselben Hochleistungszahnriemen, allerdings in geschlossener Ausführung, der in definierten Längenabstufungen im Endlosverfahren hergestellt wird.

ContiTech – der Experte für Power Transmission Ratgeber

Zahnriemen der dritten Generation:  Synchroflex Gen III Mit dem Synchroflex Gen III geht Continental noch einen Schritt weiter und stellt einen Hochleistungszahnriemen zur Verfügung, der allen Anforderungen gerecht wird.

Energieeffizienz durch den richtigen Einsatz von Maschinenelementen Ratgeber

Hochleistungs-Zahnriemen Polyurethan, BRECOFLEXmove®, AT10 zum Produkt Keilriemen auf Zahnriemen umrüsten Der Wirkungsgrad eines Antriebssystems setzt sich aus den Wirkungsgraden seiner Teilsysteme wie Motor, Lager und Riemenantrieb zusammen.

Antriebstechnik Ratgeber

Mehr Informationen zu den Zahnriemen von BRECO Hochleistungs-Zahnriemen Polyurethan, BRECOFLEXmove®, AT10 zum Produkt Zahnriemen für hohe Kraftübertragung –BRECOmove® und BRECOFLEXmove® Die "move"-Familie von BRECO überzeugt durch eine höhere Leistungsdichte sowie eine höhere Kraftübertragung im Vergleich zu anderen Zahnriemen.

1-13 von 13 Inhalten