Produkte von Stubai
Qualitativ hochwertige und innovative Produkte made in Austria
Qualitativ hochwertige und innovative Produkte made in Austria
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Ergonomisches Stemmeisen mit hochschlagfestem Heft aus astfreier Weißbuche und stabilem Schlagring für die Holzbearbeitung.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Stemmeisen mit ergonomischem Weißbuchenheft und starken, mitlaufenden Schlagring am Schlagende für Arbeiten im Holzbau.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Profi-Stemmeisen mit 2K-Kunststoffheft in ergonomischer Form für ermüdungsfreies Arbeiten im Holzbaubereich.
Stubai | Stemmeisen, Beitel, Baleisen
Stemmeisen mit Schlagfestem Kunststoffheft und extra starkem Hals für Arbeiten im Holzbau.
Unser jahrelanger Partner Stubai ist ein Hersteller von qualitativ hochwertigen Handwerkzeugen, Industrie- und Automotivfertigungsteilen mit neuesten Materialverarbeitungstechnologien. Die Produkte sind made in Austria. Zudem steht Stubai für Qualität, Regionalität, Innovation, Service, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit.
Das Stubaital ist seit Jahrhunderten ein guter Boden für die Metallverarbeitung. Seit 1960 bürgt der genossenschaftliche Verbund an Schmieden unter dem Namen „Stubai Werkzeugindustrie“ für Qualität. 19 Betriebe gehören der Genossenschaft von Stubai an, und jedes dieser Unternehmen ist spezialisiert auf eine bestimmte Produktkategorie. Somit kann schnell auf Marktänderungen reagiert und es können den Kundinnen und Kunden neue sowie bewährte Produkte in höchster Qualität geboten werden.
Die traditionsreiche Geschichte, Jahrzehnte an Erfahrung sowie die enge Zusammenarbeit mit Anwenderinnen und Anwendern ermöglichen einen detaillierten Einblick in den Markt sowie den notwendigen Weitblick für zukünftige Entwicklungen. Durch das umfangreiche Angebot an Handwerkzeugen deckt Stubai einen Großteil des Marktes ab, wobei sich ein vollständiges Sortiment aus allen gängigen Bereichen ergibt: Von A wie Arbeitsschutz bis Z wie Zangenwerkzeug ist alles in Spitzenqualität aus einer Hand von Stubai erhältlich.
Ein entscheidender Faktor für die kompromisslose Stärke des Unternehmens im Verbund ist die Symbiose bzw. die Fertigungsverflechtung untereinander. Dadurch können schnelle und spezifische Lösungen für einzelne Kundenwünsche gefertigt werden. Stubai verwendet die neuesten Metallverarbeitungstechnologien wie beispielsweise das Gesenkschmieden, die Vakuum-Wärmebehandlung, das Carbonitrieren oder das Tenifer®-Verfahren. All diese Technologien verhelfen dazu, die gewohnte Stubai-Spitzenqualität zu garantieren.
Die folgenden sieben Werte beschreiben das Qualitätsversprechen von Stubai.
Qualität: Stubai ist ein Garant für hochqualitative Handwerkzeuge, Industrie- und Automotivfertigungsteile.
Regionalität: Das Hauptsortiment besteht zum überwiegenden Teil aus Produkten, die von den Mitgliedsbetrieben made in Tirol hergestellt werden und somit die gesamte Region sowie den hohen Qualitätsstandard in die Welt hinaustragen.
Innovation: Ständig wird die Produktpalette mit neuen und innovativen Produkten erweitert.
Service: Durch zuvorkommenden und flexiblen Service gewährleisten sie das Wichtigste: zufriedene Kundinnen und Kunden.
Umweltbewusstsein: Die Umwelt ist der traditionsreichen Genossenschaft ein wichtiges Anliegen. Nicht ohne Grund ist die Stubai Werkzeugindustrie reg.Gen.m.b.H Staatswappenträger.
Nachhaltigkeit: Um Ressourcen und die Umwelt zu schonen, setzt Stubai schon lange auf Naturstoffe bei den Werkzeugen. So wird zum Beispiel Leder aus dem Verschnitt von hochwertigen Sattelungen der Automobilbranche verwendet. Es ist gelungen, diese Stoffe zu granulieren und in einem innovativen Spritzverfahren in Ledergriffe zu integrieren. Das daraus resultierende Endmaterial ist nach der ECHA-REACH-Verordnung zertifiziert und wäre sogar für Spielwaren zugelassen. Außerdem setzt Stubai vielfach auf biologisch abbaubare Korkeinsätze bei den Korkgriffen, welche mit einem ähnlichen Spritzverfahren gefertigt werden.
Entscheidung für Qualität: Mit diesem Versprechen vertreibt Stubai die österreichischen Qualitätsprodukte beinahe in die gesamte Welt und überzeugt Kundinnen und Kunden in nah und fern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!