Schulungsrückblick

Rückblick: Digitales Netzwerktreffen Arbeitssicherheit
Sonntag, 11.7.2021
Am 1. Juli fand ein weiteres digitales Treffen des Netzwerks Arbeitssicherheit statt. Das Thema war "Entwicklungen zur Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Sicherheitsschuhen". Rund 60 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich komprimiert in eineinhalb Stunden über die neuesten Entwicklungen im Bereich von Sicherheitsschuhen zu informieren und sich dabei mit anderen Verantwortlichen für Arbeitssicherheit aus der Industrie, dem Bau und öffentlichen Stellen aus Österreich und Deutschland auszutauschen.
Im ersten der beiden Vorträge erklärte der Orthopädieschuhmachermeister Sebastian Probst von Steitz Care, die neuesten Möglichkeiten Füße per Druckbelastungsanalyse und 3D Scanner zu vermessen. Der internationale Leuchtenhersteller Zumtobel hält damit seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund und leistungsfähig. Zumtobel nimmt damit bei Sicherheitsschuhen eine Vorreiterrolle ein und bietet seinen Mitarbeitern individuelle „customised“ Schuhe und orthopädische Einlagen aus dem 3D-Drucker an. Wolfgang Natter, Initiator bei Zumtobel, hat den Teilnehmern des Netzwerks Arbeitssicherheit seine positiven Erfahrungen mit diesem Service geteilt.
Den zweiten Input gab Dr. Georg Ahlbäumer, der sich seit 30 Jahren als Unfallchirurg und Orthopäde speziell mit dem Sprunggelenk befasst. In St. Moritz operiert und betreut er neben Wintersportlern auch Profisportler aus Basketball und Volleyball. Mit seiner langjährigen Erfahrung hat er sich mit der Entwicklung von Umknickschutz-Konzepten in Schuhen befasst. Das Ergebnis ist Biomex, eine ausgeklügelte bewegliche Manschette, die fix an Sicherheitsschuhen verbaut ist. Dies bietet besondere Chancen für Industrie und Bau. Hier geht es um Unfallvermeidung, aber auch Stärkung der Bänder, Muskeln und Gelenke. Viele namhafte Betriebe haben damit tolle Verbesserungen in der Prävention erzielt.
Das Netzwerk Arbeitssicherheit wurde ins Leben gerufen, um den Erfahrungsaustausch zwischen allen Arbeitsschutz-Entscheidern zu fördern. Das Networking passiert bei persönlichen und digitalen Treffen. Zusätzlich gibt es die Netzwerk-Plattform https://www.haberkorn.com/netzwerk-arbeitssicherheit/ bei der es seit kurzem eine Community-Funktion gibt, auf der Fragen gestellt werden können, die von anderen Mitgliedern oder hochkarätigen Experten beantwortet werden.