Kettenschmierung

Damit alles läuft wie geschmiert
Eine ausreichende Schmierung der Kettengelenke erhöht die Lebensdauer einer Kette enorm. Hier ist allerdings auch auf die richtige Auswahl des Schmierstoffs zu achten.
Kettenschmierung – Highlights

Nachschmierung
Durch die Bewegungen der Kettengelenke verbraucht sich der Schmierstoff mit der Zeit. Wie schnell das passiert, hängt immer auch von den Betriebsbedingungen ab. Eine richtige und effiziente Nachschmierung ist in jedem Fall notwendig, damit das Kettengelenk durchgehend in der sogenannten Mischreibung ist. Bei fehlender Schmierung bzw. dem Einsatz falscher Schmiermittel kommt es zur Grenzreibung, die zu erhöhtem Kettenverschleiß führt. Besonders groß ist die Gefahr zwischen Kettenlasche und Kettenbolzen, da hier beträchtliche Kräfte übertragen werden.

Schmiertechnik
Auch die Schmiertechnik kann den Zustand der Kette beeinflussen. Egal welche Technik verwendet wird, vor der Schmierung sollte die Kette in jedem Fall mit einer Bürste gereinigt werden.
Um sicherzustellen, dass das Schmierprodukt ins Kettengelenk eindringen kann, sollte der Schmierstoff in den Spalt zwischen Innen- und Außenlasche eingebracht werden. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass die Nachschmierung im Leertrumm erfolgt, also dort, wo die Kette entlastet ist.
Schmierung von Hand
Diese wird mit einem Pinsel, einer Ölkanne oder einer Sprühdose bei langsam laufenden Kettentrieben durchgeführt.
Tropfschmierung
Für diese Art der Schmierung kommt ein Tropföler, ein automatischer Schmierstoffgeber oder ein Zentralschmierstoffgeber bei mittlerer Kettengeschwindigkeit zum Einsatz.
Ölbadschmierung
Diese Variante wird bei schnell laufenden Kettentrieben in geschlossenen Schutzkästen durchgeführt.

Sie haben Fragen?
Bei weiteren Fragen zum Thema Kettenschmierung stehen unsere Spezialisten Ihnen gerne zur Verfügung.