Haberkorn Produkte und die Digitalisierung

Haberkorn Produkte und die Digitalisierung

Digital ist nicht egal

Durch die Digitalisierung können niedrigere Kosten, höhere Produktionsqualität, Flexibilität und Effizienz erreicht werden. Diese Gründe sprechen für sich: Unternehmen müssen heute die Chance der Digitalisierung nutzen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.


Haberkorn Produkte und die Digitalisierung – Highlights

Wegweiser auf einer Wiese mit blauem Himmel im Hintergrund. Ein Pfeil mit der Aufschrift "analog", in die andere Richtung ein Pfeil mit der Aufschrift "digital"

Was ist Digitalisierung?

Allgemein gesprochen ist Digitalisierung der Wandel von Prozessen, Objekten und Ereignissen, der bei zunehmender Nutzung von digitalen Geräten entsteht.

Zweck der Digitalisierung ist es, Informationen digital zu speichern und zu verarbeiten. Der Beginn des digitalen Zeitalters war 2002, als es erstmals möglich war, mehr Informationen digital als analog zu speichern. 

Seither entwickelt sich die Digitalisierung immer weiter.

Im Hintergrund Roboter, im Vordergrund zwei Hände halten Tablet, wo der Roboter gesteuert wird

Warum Digitalisierung?

In der Industrie ist unter vielen anderen Gründen vor allem die Möglichkeit, digitale Daten maschinell und damit schnell zu verarbeiten, wichtig. Durch die Analyse dieser großen Datenmengen können Rückschlüsse gezogen und Handlungen abgeleitet werden.

Handy, Weltkarte mit Vernetzungslinien, Frachtschiff

Digitalisierung in Unternehmen

Noch nie war die Welt so vernetzt wie heute. Wir spüren die Digitalisierung in fast allen Bereichen unseres Lebens. Kühlschränke informieren uns selbstständig, wenn sich der Vorrat dem Ende zuneigt, und unsere Autos sind fahrbare Computer. Reale und virtuelle Welt verschmelzen miteinander, und das nicht nur bei Endkonsumenten, sondern auch in der Industrie.

Die Ansprüche der Konsumenten werden immer spezieller und individueller. Durch die Digitalisierung sind kurze Reaktionszeiten bei schnell wechselnden Marktanforderungen und Kundenwünschen sowie eine Höchstmaß an Flexibilität und Effizienz möglich.

So können beispielsweise wertvolle Daten über den Maschinenzustand erfasst, verarbeitet und in Services umgewandelt werden. Diese Daten sind jederzeit und zuverlässig abrufbar. So ist eine permanente Optimierung von Produktion und Lieferkette möglich. Außerdem wird dadurch Predictive Maintenance und Condition-Monitoring erst möglich.

Kompass der auf "DIGITAL TRANSFORMATION" zeigt, mehrere kleine Zeichnungen zur Digitalisierung

Haberkorn und die Digitalisierung

Bereits heute bietet Haberkorn Lösungen für die Welt von morgen an – für mehr Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit.

Untenstehend finden Sie einige Beispiele für digitalisierte Produkte bei Haberkorn.

Der Dichtungswerkstoff novapress®880 wird mit einem Handscanner gescannt.

Frenzelit – novapress® 880

Detailinformationen zunovapress® 880
Abbildung des Logos "LISA - LIFE SAFETY" bestehend aus drei orangen Bögen, die über dem schwarzen Schriftzug stehen.

LiSA – Life Safety System

Detailinformationen zu LiSA