NEFF Küchengeräte

Einzigartige Lösungen für Ihre Küche
Mit Hausgeräten von Neff sind Sie für jede kulinarische Herausforderung gerüstet. Die Küche ist das Herzstück eines jeden Zuhauses – NEFF-Geräte dürfen da nicht fehlen. Leidenschaft und Inspiration prägen die Geschichte des Hausgeräte-Herstellers – hier erfahren Sie mehr über das 1877 gegründete Unternehmen.

Dafür steht die Marke NEFF
NEFF weiß, was Köche wünschen und brauchen. Aus diesem Wissen heraus werden Lösungen mit cleveren Details entwickelt, die das Kochen angenehmer machen. Es ist die Leidenschaft, die jeden Koch inspiriert, Neues auszuprobieren. Und Leidenschaft ist es auch, die NEFF immer wieder antreibt, Küchengeräte so zu entwickeln, dass sie Kochenthusiasten begeistern und ihnen neue Möglichkeiten geben, ihre Kreativität beim Kochen voll auszuleben.
Slide&Hide® – eine Erfindung von NEFF
Die voll versenkbare Backofentür.
Slide®
Beim Öffnen und Schließen der Backofentür dreht sich der Griff stets mit und bleibt ohne Umgreifen fest in der Hand des Benutzers.
Hide®
Im geöffneten Zustand verschwindet die Backofentür unter dem Backraum – für mehr Bewegungsfreiheit in jeder Küche.

CircoTherm® – ein komplettes Menü mit nur einem Backvorgang
Mit der CircoTherm®-Heißluft lassen sich unterschiedlichste Speisen (auf bis zu vier Ebenen) gleichzeitig backen, braten oder garen – und das alles ohne Aromavermischung. Fisch schmeckt nach Fisch, Gemüse nach Gemüse und Keks nach Keks.

FullTouch Control – intuitive Navigation
Die Steuerung des Backofens funktioniert über ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay. Durch Fingertipp ist eine schnelle und präzise Steuerung ganz einfach möglich. Es ist hervorragend lesbar und führt übersichtlich durch das Gerätemenü.

NEFF Light® – brillante Lichtführung
Die besondere Lichtführung über LED-Lichtleitern in der Backofentür sorgt dafür, dass selbst der hinterste Winkel des Backofens perfekt ausgeleuchtet wird, strahlend hell und blendfrei – für eine bessere Kontrolle des Garguts. So erstrahlt Ihr Essen in perfektem Licht.

ComfortFlex® – ausfahrbare Auszüge
ComfortFlex® ermöglicht seitliches Greifen, für eine einfache und sichere Entnahme des heißen Blechs. Die Auszüge können flexibel im Backofen versetzt und je nach Einschubhöhe individuell platziert werden – auf allen Back-Ebenen. Wie der Name sagt: komfortabel und flexibel – selbst bei schwereren Gerichten.

2 in 1: Kochfeld und Dunstabzug in einem Gerät
Der integrierte Kochfeldabzug ist ein Kochfeld mit allen Funktionen, die Sie von NEFF kennen, und der integrierte Dunstabzug zieht Dampf und Gerüche bereits dort ein, wo sie entstehen – direkt auf dem Kochfeld. Über das TwistPad® können Sie die Hitze Ihres Kochfelds und die Einstellung des Dunstabzugs ganz intuitiv steuern.

TwistPad®
Das TwistPad® ist die einzigartige Einknopfbedienung für NEFF-Kochfelder: intuitive, einfache und schnelle Bedienung mit nur einem magnetischen Bedienknopf. Zum Reinigen oder als Kindersicherung kann er abgenommen werden.

Lassen Sie sich beraten
Für Fragen oder weitere Informationen zu den Küchengeräten von NEFF stehen unsere Küchenberaterinnen gerne zur Verfügung.