Miele Küchengeräte

Eine Küche ausgestattet mit Miele Geräten

Von Miele entwickelt, um Sie zu inspirieren

Die neue Einbaugeräte-Generation 7000 überrascht mit faszinierender, nie dagewesener Technik bei gewohnt perfekten Miele Ergebnissen. Mit der Generation 7000 erneuert Miele das gesamte Produktprogramm seiner Kücheneinbaugeräte, von den Backöfen und Kochfeldern über die Dampfgarer und Kaffeevollautomaten bis zu den Geschirrspülern.


Miele Logo

Dafür steht die Marke Miele

Seit mehr als 120 Jahren gilt: Auf Miele können Sie sich verlassen. Höchste Qualität bei allen Miele Produkten und Dienstleistungen ist seit jeher ein Leitmotiv. Einmal Miele, immer Miele: Kunden in aller Welt bleiben Miele treu und empfehlen Miele weiter. Auch für die Zukunft gilt: Bei der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit seiner Geräte macht Miele keine Kompromisse.

Kontaktieren Sie unsere Beraterinnen
Der Dialoggarer von Miele gefüllt mit Brot, Fleisch und Gemüse.

Dialoggarer

Der Dialoggarer kann verschiedene Lebensmittel – wie Fleisch, Fisch oder Gemüse – gleichzeitig auf den Punkt garen, backen, erwärmen oder auftauen. Die neue Technologie geht erstmals intelligent auf die Beschaffenheit von Lebensmitteln ein. Die Lebensmittel werden nicht von außen nach innen gegart, sondern überall gleichmäßig. Sie profitieren durch Einfachheit, Zeitersparnis und ein exzellentes Ergebnis!

Ein Handy, auf dem der Zopf im Backofen abgebildet ist. Im Hintergrund der Backofen.

FoodView

Immer ein Auge auf den Backofen und bei Bedarf die Temperatur oder Zeit per Smartphone nachjustieren: Dazu müssen Sie dank FoodView nicht einmal in der Küche sein, sondern können sich zum Beispiel Ihren Gästen widmen. Die eingebaute Kamera überträgt nämlich farbechte Bilder in HD-Qualität auf Ihr Smartphone oder Tablet. FoodView gibt es für verschiedene Spitzenmodelle, wobei alle dem Pyrolysebetrieb standhalten.

Ein Herd auf dem ein Topf von einem Eck ins andere geschoben wird

Intelligente Topferkennung

Die intelligente Topferkennung ermöglicht flexibles Kochen. Das Bedienfeld des Herds ist nur sichtbar, wenn ein Topf oder eine Pfanne auf dem Herd platziert ist. Verschiebt man nun das Geschirr, wandert die Zahlenreihe in der gewählten Leistungsstufe mit. Dieses Feature gibt es so nur bei Miele!

AutoDos mit PowerDisk® in einem Geschirrspüler

AutoDos mit PowerDisk®

Außergewöhnliche Leistung und höchsten Komfort bieten Ihnen die neuen Geschirrspüler G7000 von Miele durch das automatische Dosiersystem AutoDos mit PowerDisk®. Mit mehreren Umdrehungen sorgt sie dafür, dass dem gewählten Programm oder der Verschmutzung entsprechend immer die ideale Menge an Pulvergranulat verwendet wird. Besonders praktisch: Der Inhalt einer PowerDisk® reicht für etwa einen Monat – was ungefähr 20 Spülgängen im Programm "Normal 60 Grad" entspricht.

Schriftzug "ask an expert"

Lassen Sie sich beraten

Für Fragen oder weitere Informationen zu den Kühlgeräten und Gefriergeräten von Miele stehen unsere Küchenberaterinnen gerne zur Verfügung.

Kontaktieren Sie unsere Beraterinnen

Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!