Steitz Care – gesunde Füße trotz Sicherheitsschuhen
Gesunderhaltungskonzepte beim Tragen
von Sicherheitsschuhen
Das Tragen von Arbeitsschuhen bei gleichzeitiger Gesunderhalten der Füße kann zur echten Herausforderung in der Arbeitswelt werden. Unsere Füße tragen uns nicht nur, sie stabilisieren unseren ganzen Körper und haben Einfluss auf viele Bereiche.
Mit innovativen Methoden wie dem Secura Vario® zur Rückenschonung, der Steitz Fußklimatechnologie und dem einzigartigen Steitz Secura Mehrweitensystem findet sich für jeden Fuß der optimale Schuh. Steitz Care bietet zukunftsweisende Schuhtechnologie als Komplettlösung für Ihre gesamte Belegschaft.
Gesunde Füße mit Steitz Care – Highlights
Von der Messschale bis zum
High-End-3D-Scanner
Steitz individuell: Die FitStation von HP macht es möglich, Schuhe auf Basis genauer Mess-verfahren ganz individuell an die Fußgeometrie des Trägers anzupassen. Eine Gang-Analyse liefert mit über 500 Messvorgängen pro Sekunde die nötigen Daten von 12.000 bis 16.000 Sensoren für die individuelle Schuhfertigung mit den angepassten Dämpfungseigenschaften, die der Nutzer benötigt.
In nur vier Schritten erhalten Sie Ihren individuellen Steitz-Schuh mit passender Einlage.
Vergrößern durch Klick auf das Bild.

Das zahlt sich aus
Die dynamische Fußvermessung und Einlagenversorgung bei Sicherheitsschuhen Ihrer Mitarbeiter bringen klare Vorteile. So beugt gutes, passendes Schuhwerk einer Vielzahl gesundheitlicher Beschwerden vor, hält Ihre Mitarbeiter motiviert und fit und hilft, Ausfall-Tage zu reduzieren.
Wenn nötig, bietet Steitz auch orthopädische Maßschuhe.

Ausgezeichnetes Rückenvitalsystem
Secura Vario® und die Multizonendämpfung Vario Vitality® wurden mit dem Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken e.V. als besonders rückenschonend ausgezeichnet.
Rund 21 % aller Fälle von Berufsunfähigkeit sind auf Erkrankungen des Skelett- und Bewegungsapparates, also zum Beispiel Rückenleiden, zurückzuführen. Gerade wer täglich auf hartem Untergrund wie Industrieböden unterwegs ist, dessen Füße ermüden, was unangenehme Folgen haben kann – für den Rücken, aber auch für Knie und Hüfte.
Dämpfungssysteme moderner Sicherheitsschuhe bieten bei permanentem Stehen und Gehen einen erhöhten Laufkomfort, da die Sohle bei jedem Schritt den Stoß des Auftretens absorbiert. Steitz bietet eine auswechselbare und gewichtsangepasste Fersendämpfung, welche die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduziert und so den Rücken gezielt entlastet.
Die Vario Multiflex® -Technologie ist eine multiflexible Sohle, die sich den Bewegungen des Trägers anpasst und gleichzeitig den Fuß stützt, wodurch Knieschmerzen und Umknickunfälle verringert werden.

Prima Klima
Klimakomfort für Ihre Füße heißt, dass Ihnen in Ihren Schuhen nicht zu heiß und nicht zu kalt wird. Bei Steitz Secura Sicherheitsschuhen sorgen erstklassige Materialien wie Leder, Mikrofaser und diverse Futtermaterialien sowie GORE-TEX als Klimamembran dafür, dass es zu keinem Wärmestau in Ihren Schuhen kommt und auch Ihre Füße atmen können.
Die Lederbrandsohle im Inneren des Schuhs besteht aus pflanzlich gegerbtem Leder und passt sich dem Fuß individuell an. Die Sohle besitzt einen hautfreundlichen pH-Wert und ist in der Lage, Feuchtigkeit zu speichern und diese nach Schichtende wieder abzugeben – für Wohlbefinden im Schuh zu jeder Zeit.
Mal breiter, mal länger
Jeder Fuß ist anders. Das einzigartige Steitz Secura Mehrweitensystem für Sicherheitsschuhe bietet Passform-Lösungen für verschiedene Fußformen.
Für nahezu jedes Schuhmodell der aktuellen Kollektion stehen in jeder Schuhlänge gleich vier verschiedene Weiten zur Auswahl. Da finden garantiert auch Sie den perfekt sitzenden Sicherheitsschuh!
Vergrößern durch Klick auf das Bild.
Top-Empfehlung von Bernhard Bär
Bernhard Bär, unser Experte und Sortimentsmanager für den Bereich Arbeitsschutz, empfiehlt den Halbschuh S2 VD PRO 3500 mit Boa®-Schnellverschlusssystem.
Der Sicherheitsschuh wurde nicht nur mit zahlreichen Designpreisen ausgezeichnet, sondern überzeugt auch durch ultraleichte, glatte Mikrofaser und leichte Aluminium-Zehenschutzkappe. Die Sohle ist zudem leicht, flexibel, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf, hat eine sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung und ist bis ca. +120 °C hitzebeständig.