Sicherheitsschuhe von Jalas – Die antmungsaktive Respiro Kollektion

Mit den Sicherheitsschuhen von JALAS® Respiro fühlen Sie sich sicher - garantiert schweißfrei

Der neue Sicherheitsschuh in dem Sie nicht schwitzen

Ihre Füße sind uns wichtig. Trockene Füße in bequemen, gut stützenden Schuhen sorgen nämlich auch für Wohlbefinden über die Beine bis in den Rücken. So können Sie Krankheiten vorbeugen und besser arbeiten. Sicherheitsschuhe werden im Schnitt immerhin zehn Stunden pro Tag getragen.


JALAS® Respiro Sicherheitsschuhe – Highlights

Der atmungsaktive Sicherheitsschuh für jedes Wetter
Das Problem

Manche Facharbeiter, die in nassen und trockenen Umgebungen ein und aus gehen, haben uns gesagt, sie bräuchten Schuhe, die besser atmen. Das ist verständlich: Wenn Schuhe nicht richtig atmen, baut sich häufig Feuchtigkeit auf, die nicht nur unangenehm ist, sondern auch zu schlechtem Geruch und unhygienischen Füßen führen kann. Ihre Füße fangen an zu schwitzen, und oftmals ist es schwierig, sie wieder trocken zu bekommen. Das war eine der wichtigsten Herausforderungen, die sich stellte, als die Respiro-Kollektion entwickelt wurde: Wie reguliert man das Klima im Schuh?

Jalas Respiro - Sicherheitsschuhe mit Klimaregulierung für Ihre Füße
Die Lösung
Ein System der Klimaregulierung für Ihre Füße

Verabschieden Sie sich von heißen, verschwitzten und feuchten Füßen. Die neue Sicherheitsschuh-Serie JALAS® Respiro mit Klimaregulierung ist da! Ausgerüstet mit einer einzigartigen Laufsohle aus dreischichtigem Laminat, atmungsaktiver Oberseite und belüfteter Doppel-Stoßabsorption in der Einlegesohle ist JALAS® Respiro die atmungsaktivste Sicherheitsschuh-Serie, die es derzeit auf dem Markt gibt.

Das neue Modell wurde entwickelt, um Ihre Füße kühl und trocken zu halten, unabhängig davon, ob es außerhalb feucht oder trocken ist. Es reguliert die Temperatur im Schuh und vermeidet so Probleme mit Schweiß und Gerüchen.

 

JALAS® Respiro - Atmungsfähig dank Laufsohle mit 3-Schichten-Laminat
Das Geheimnis
Wieso ist der Schuh so atmungsaktiv?

Die JALAS® Respiro Serie besteht aus neuen, klimaregulierten Sicherheitsschuhen für nasse und trockene Umgebungsbedingungen, die einzigartige Atmungseigenschaften mit hervorragendem Komfort und kompromisslosem Schutz verbinden.

Einer der Schlüsselfaktoren für die hohe Atmungsfähigkeit ist die Laufsohle, die ein patentiertes IQ TEX® Drei-Schichten-Laminat verwendet. Dieses auf dem Markt einzigartige Material optimiert den Luftstrom und bewahrt Ihre Füße davor, sich zu überhitzen. Das IQ TEX® Laminat hat eine ultrahohe Luftdurchlässigkeit, obwohl es wasserdicht ist, außerdem ist es PTFE-frei und leicht recycelbar.

Das Problem bei den meisten Standard-Laufsohlen ist, dass sie unter dem Fuß eine undurchdringliche Schicht schaffen. Dadurch neigen sie dazu, jegliche natürliche Transpiration im Schuh einzuschließen, was dazu führt, dass sich Feuchtigkeit aufbaut und ein unangenehmes Gefühl entsteht.

Jalas® Respiro Sicherheitsschuhe - wasserdicht und atmungsaktiv dann, wenn es nötig ist
Die Technologie
Atmungsaktiv und wasserdicht, nur wenn es nötig ist

Die physikalischen Eigenschaften des Laminats in der Laufsohle verändern sich abhängig von den Umgebungsbedingungen. Bei trockenen Bedingungen ist viel Platz, damit Luft hindurchströmen kann. Bei feuchten Bedingungen jedoch schwellen die superabsorbierenden Polymere an und verschließen das Material vorübergehend.

Das Respiro-Laminat in der Laufsohle bei trockenen Bedingungen:

Feuchte Luft im Schuh wird durch das Laminat nach außen wegtransportiert.

Das Respiro-Laminat in der Laufsohle bei nassen Bedingungen:

Die Polymere des Respiro-Laminats schwellen an und machen (wasser)dicht.

Einfach erklärt

Im Video wird (auf Englisch) nochmal genau erklärt, wie der JALAS® Respiro funktioniert und was die großen Vorteile sind.

Schauen Sie rein!


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!