Haix Sicherheitsschuhe

Haix Sicherheitsschuhe bei Haberkorn

Qualität mit Familientradition

Mit dem Anspruch, die besten Arbeitsschuhe der Welt zu produzieren, also höchste Qualität, beste Passform und größte Haltbarkeit zu liefern, ist Haix zur aufstrebenden Sicherheitsschuhmarke für Industrie, Bau und Streetwear geworden. 


Haix Sicherheitsschuhe – Highlights

Das Unternehmen

Als er im Jahr 1992 die Geschäftsleitung im Schuhmacherbetrieb seines Vaters übernahm, hatte Haix Chef Ewald Haimerl eine Vision: Der Schuhspezialist aus dem bayrischen Mainburg wollte die Marke Haix auf dem Weltmarkt platzieren.

Heute ist er längst dort ankommen. Am Stammsitz in Mainburg Nähe München sind die wichtigen Abteilungen Research und Development – die Kreativwerkstatt der Schuhentwicklung – angesiedelt. In hochmodernen Forschungs- und Prüflabors entwickeln die Schuhspezialisten und Ingenieure die neuesten Trends und Funktionen. Auch ein Teil der Produktion befindet sich am Firmensitz.

Im EU-Mitgliedsstaat Kroatien legte Haix frühzeitig den Grundstein für eine der modernsten Schuhproduktionsanlagen der Welt. Rund tausend Mitarbeiter fertigen dort, wo einst die großen Marken der Sportwelt ihre Hightech-Produkte produzieren ließen, seit 2009 Haix-Funktionsschuhe allerhöchster Qualität.

Haix beschäftigt weltweit über 1.300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fertigte 2017 mehr als 1,2 Millionen Paar Schuhe. Haix ist in puncto Haltbarkeit die High-End-Marke unter den Arbeitsschuhen.

Klasse statt Masse "made in Europe"

Durch Schlupflöcher in europäischen Vorschriften ist es so, dass Schuhe als "Made in Europe" bezeichnet werden dürfen, sobald Schaft und Sohle in einem Mitgliedsland der Europäischen Union zusammengeführt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die beiden Komponenten zuvor in einem nicht-europäischen Land gefertigt wurden. Nicht so bei Haix: Hier werden die Sicherheitsschuhe zu 100 % in Europa produziert.

Damit das so wichtige Know-how auch in Europa nicht ausstirbt, investiert Haix in die Jugend, indem in verschiedenen Berufen ausgebildet wird.

Die Vorteile von Haix

Hightech Produktion

Haix verfügt über die modernste Produktion in Europa, wodurch die Anlagen weit über dem Standard gesetzlicher Vorgaben liegen. Innovative Maschinen und eine in Europa einzigartige Sohlenproduktion machen Haix zu einem einzigartigen Unternehmen.

Höchste Rohstoffqualität

Leder ist das wichtigste Material für Haix Sicherheitsschuhe. Verwendet wird ausschließlich Leder von ausgewählten Zulieferern aus Deutschland, die selbst hohe Ansprüche an Qualität haben. Die artgerechte Haltung sichert höchste Lederqualität und garantiert, dass keine gesundheitsschädlichen Stoffe im Leder sind. Durch die hohe Materialqualität wird die Lebensdauer der Produkte verlängert, damit werden Ressourcen gespart.

Test- und Prüflabor

Im hochmodernen Test- und Prüflabor wird höchste und beständige Qualität sichergestellt. Ständige Qualitätskontrollen sowie eine Vielzahl an unterschiedlichen Testverfahren sorgen für gleichbleibende Qualität.

Haix Sicherheitsschuhe im Online-Shop
Gelebte Nachhaltigkeit

Haix handelt immer im Sinne der Nachhaltigkeit. Die optimale Ausnutzung von Materialien und Energie, die Abfallminimierung, die Verwendung von schadstoffarmen Substanzen oder die eingesetzten Photovoltaikanlagen sind nur einige Beispiele dafür. Weitere Beweise für die Nachhaltigkeit von Haix sind schnell gefunden.

  • Ressourcenschonung beispielsweise durch Photovoltaik und Niedrigenergie-Architektur
  • zu 99 % lösemittelfreies Finish
  • effizienter Ressourceneinsatz
  • optimierte Transportwege
  • ISO 14001 (Umweltmanagement)
  • ISO 9001 (Qualitätsmanagement)
Funktion, Sicherheit und Komfort

Um optimale Sicherheitsschuhe zu produzieren, hat Haix zahlreiche Innovationen entwickelt. Hier sind einige Beispiele:

Micro-Soft-Light System: Der Zwischenraum zwischen Sohle und Schuh ist mit einem schockabsorbierenden Schaum ausgespritzt. Umschlossen von der Gummischale bringt er einen doppelten Effekt: Zusammen mit der Gummisohle schützt er von außen vor Feuer und Hitze. Innen aber gewährleistet die Ausschäumung hervorragende Auftrittswerte.

Arch Support System: Es unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes. Zehen und Ballen haben dadurch ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird wirksam vorgebeugt. So wird eine Entlastung des gesamten Bewegungsapparates erzielt. Auch für lange Tragezeiten ist man mit den Schuhen gut gerüstet.

Sun Reflect System: Durch die direkte Einarbeitung spezieller Farbpigmente in das Leder nehmen die Schuhe bis zu 40 % weniger Sonneneinstrahlung auf als herkömmliche Stiefel und vermindern somit das Hitzegefühl.

Gesunde Füße mit Haix
Gesunde Füße mit Haix

Richtiges Schuhwerk leistet einen wichtigen Beitrag zur dauerhaften Bewegungs- und Leistungsfähigkeit. Fuß und Schuh sollen eine funktionelle Einheit bilden, wobei der Schuh die Aufgabe hat, den Fuß zu schützen und gegebenenfalls zu unterstützen, jedoch nie, die biochemischen Eigenschaften des Fußes zu beeinflussen.

Es geht um Funktionen, um Passform und um Sicherheit. Dabei geht es hauptsächlich um ein optimales Zusammenspiel von Schaft, Sohle, Supportsystemen und Materialeinsatz. Alle Haix Sicherheitsschuhe wurden unter anatomischen und orthopädischen Parametern und in Zusammenarbeit mit Kunden und Forschungsinstituten entwickelt.

Damit bleiben Sie gesund.

Orthopädische Einlagen für Haix Sicherheitsschuhe
Orthopädische Einlagen

Die zertifizierten Haix Schuhe gibt es auch mit individuellen orthopädischen Einlegesohlne. Damit verhindern Sie Folgeschäden wie Schmerzen im Rücken, Kopf, Knie oder Fuß durch irreparable Fußfehlstellungen.

Das EVA-Material gibt es in zwei unterschiedlichen Stärken.

EVA-Rohlinge ca. 40° Shore A: für Sicherheits- und Berufsschuhe mit geringerer Belastung

EVA-Rohlinge ca. 50° Shore A: für Sicherheits- und Berufsschuhe mit stärkerer Belastung

Trotz der Anpassung behalten die zertifizierten Arbeitsschuhe ihre volle Normkonformität bei.

Fragen Sie dazu unsere Experten!


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!