Richtiger Handschutz, um Verletzungen zu vermeiden
Die Wichtigkeit des guten Griffs
Bei praktisch jeder Arbeit, die mit den Händen verrichtet wird, ist ein guter Griff wichtig. Dafür ist der Daumen ganz wesentlich, da er als einziger Finger an die anderen Finger herangeführt werden kann. Er gilt übrigens als Glücksfinger – nicht umsonst gibt es die Redewendung des „Daumendrückens“.
Um die Hände und Finger gesund zu halten, gibt es nur eine richtige Maßnahme: die Prävention.

Potenzielle Verletzungsrisiken am Arbeitsplatz senken
Verschiedene Arbeitsplätze bergen verschiedene Risiken; die wichtigsten haben wir für Sie zusammengefasst. Mit den richtigen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Hände können Sie viele mögliche Gefährdungen vermeiden.
Schnittverletzungen
An scharfkantigen Gegenständen, Werkzeugen oder Schneidemaschinen ist schnell eine Verletzung passiert. Schnittschutzhandschuhe gehören zu den am gründlichsten geprüften Handschuhen. Die verschiedenen Schutzkategorien und Beschichtungsmaterialien bieten ein großes Portfolio für die Auswahl.
Verletzungen durch Kälte
Kälteverletzungen sind sehr schmerzhaft und können zu irreversiblen Gewebeverletzungen wie Erfrierungen führen. Kälteschutzhandschuhe haben die Aufgabe, Nässe und Wind abzuhalten. Menschen, die bei Kälte im Freien arbeiten oder in kalten Räumen wie beispielsweise in Tiefkühllagern, müssen hier gut geschützt werden. Gute Kälteschutzhandschuhe bieten ein sehr gutes Fingerspitzengefühl und sind so auch für feine Arbeiten geeignet.
Vibrationsverletzungen
Werkzeuge, die Vibrationen erzeugen, wie zum Beispiel Schleifmittel, können bei längerer Benutzung das Hand-Arm-Vibrationssyndrom (HAVS) hervorrufen, welches zu einer Verringerung der Durchblutung und zu Muskel-Skelett-Schäden führt. Nacken- und Schulterschmerzen, aber auch im Ellbogen, sind häufig. Hier sind Vibrationsschutzhandschuhe ideal. Sie bieten einen guten Schutz vor Stoßeinwirkungen durch weiche Polsterungen von Daumen, Zeigefinger und Innenhand.
Schutzhandschuhe bei Allergien
Allergien nehmen immer mehr zu. Bestimmte Berufsgruppen sind Stoffen, die häufig Allergien und Hypersensitivität auslösen, besonders stark ausgesetzt. Es gibt sehr gute Schutzhandschuhe, die besten Allergieschutz bieten und gleichzeitig ausgezeichneten Tragekomfort mit einer hohen Schutzklasse.
Fazit
Verwenden Sie richtigen und passenden Handschutz, bedienen Sie Werkzeuge und Maschinen richtig, bleiben Sie konzentriert und halten Sie die Sicherheitsvorschriften ein.
Und natürlich darf auch der Tragekomfort nicht zu kurz kommen! Ein guter Fachhändler berät Sie im Zweifelsfall gerne und stellt Ihnen Testmuster für die richtige Auswahl zur Verfügung.