Menu

STIHL Akku-System PRO

STIHL Akku-System PRO

Kein Kraftakt

Für Profis muss ein Akku-Gerät vieles bieten: konstant hohe Leistung, größtmögliche Energieeffizienz und Ergonomie sowie Flexibilität in der Anwendung.

Kein Kraftakt, kein Motorknattern, kein Kabelsalat – mit dem Akku-System PRO von STIHL und den dazugehörigen Geräten haben Sie all diese Eigenschaften vereint.


STIHL Akku-System PRO – Highlights

STIHL Akku-System PRO und seine Vorteile

Kraftvoll und leistungsstark

Der bürstenlose EC-Motor besticht durch seine Energieeffizienz und arbeitet zusätzlich nahezu verschleißfrei. Durch den hohen Wirkungsgrad wird die Akku-Energie in überragende Arbeitsleistung umgesetzt.

Sauber und leise

Durch die Akku-Technologie sind die Geräte sehr leise und vor allem in lärmsensiblen Bereichen ohne Probleme einsetzbar. Zusätzlich entstehen durch den Elektromotor keine Abgase.

Einsatz bei Regen

Die Akku-Geräte können auch bei Regen eingesetzt werden. Es ist allerdings zu beachten, dass Regen, Nebel und andere Feuchtigkeit unterschiedlich intensiv sein können. Bei extremen Verhältnissen sollten die Geräte nicht verwendet werden.

Kabellos mobil

Da kein Kabel notwendig ist, sind Sie bei der Arbeit mit den Geräten sehr mobil und flexibel. Außerdem bestechen die Geräte durch geringes Gewicht und niedrige Vibrationswerte.

Wirtschaftlich

Niedrige Energiekosten für die Akku-Ladungen sowie geringer Wartungsaufwand machen die Geräte zum Must-have.

Hohe Lebensdauer der Akkus

Durch die speziell ausgewählten Lithium-Ionen-Zellen mit hohen Sicherheitsansprüchen können die Akkus ohne großen Kapazitätsverlust bis zu 1.200 Mal vollständig nachgeladen werden.

Schutzfunktionen der Akkus

  • Datenaustausch zwischen Akkumulator und Ladegerät
  • Temperatursensor
  • Spannungsüberwachung der Einzelzellen
Mann mit STIHL-Helm und Warnweste, der mit einem STIHL-Trennschleifer auf dem Bau arbeitet

STIHL Akku-System PRO – Tipps und Tricks zur Anwendung

Um eine sichere Anwendung, hohe Arbeitsqualität und schnellen Arbeitsfortschritt zu gewährleisten, müssen gewisse "Spielregeln" im Umgang mit den Akkus und den Geräten befolgt werden.

  • Auch wenn die STIHL-Akkugeräte bei Regen verwendet werden können, sollten Sie sicherstellen, dass die Akkus im Normalfall vor Nässe, Feuchtigkeit, Hitze, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
  • Der Akku sollte nicht außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs von –10 °C bis + 50 °C verwendet werden.
  • Entfernen Sie den Akku nach getaner Arbeit aus dem Gerät, um einem unbeabsichtigten Anlaufen des Motors vorzubeugen.
  • Den Akku immer in trockenen, geschlossenen Räumen lagern.
  • Um optimale Lebensdauer und geringe Selbstentladung zu erhalten, lagern Sie den Akku zwischen +10 °C und +20 °C.
  • Wenn Sie den Akkumulator für längere Zeit lagern, stellen Sie sicher, dass er bei ca. 30 % steht, und laden Sie ihn erst kurz vor dem nächsten Einsatz wieder auf.
  • Lagern Sie Reserve-Akkus nicht unbenutzt, sondern wechseln Sie von Zeit zu Zeit.
Akkumulator und Ladegerät von STIHL

Ein Akku, viele Geräte

Die von STIHL eingesetzte Lithium-Ionen-Technologie hat im Gegensatz zu anderen Technologien den Vorteil, dass die Leistungsfähigkeit der Zelle größer ist und kein Memory-Effekt auftritt.

Funktionsprinzip der Akkus

Beim Laden wird der Batterie elektrische Energie zugeführt. Durch die Energiezufuhr wird der Ablauf eines chemischen Prozesses gestartet, der dann durch den Anschluss eines elektrischen Gerätes in umgekehrter Richtung abläuft. Die Energie wird dabei in Form von elektrischer Energie wieder freigesetzt.

Kompatible Geräte

 


Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken