Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch belastbar un...
Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch bel...
Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse eignet sich insbesondere
Ölgetränktes, selbstschmierendes Gleitlager mit Bund nach DIN 1850/ISO 2795. Dieses wartungsfreie Sinterbronze Gleitlager dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Bundbuchse eignet sich insbeson...
Gerollte, wartungsfreie Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses anti-magnetische, korrosionsbeständige Trockengleitlager verfügt über ein sehr gutes G...
Gerolltes, wartungsarmes Verbundgleitlager nach DIN 1494/ISO 3547 mit Schmiermitteldepots, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Diese Zylinderbuchse ist sehr robust, schmutzunempfindlich und weist...
Gerollte, wartungsintensive Einspannbuchse nach DIN 1498, dient zur Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und Aufnahme sowie Übertragung auftretender Kräfte. Federstahlgleitlager ist hoch belastbar, sehr verschleißfest und eignet sich für stark beanspruchte Lagerst...
Diese wartungsfreie Anlaufscheibe ist bereits bei kleinen Axialbelastungen von Vorteil. Sie wird auch eigesetzt, wenn keine vom Werkstoff oder der Bearbeitung her geeignete Anlauffläche vorhanden ist. Diese Anlaufscheibe wird gerne in Kombination mit einem Gleitlager für Wellen v...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Welche Vorteile bieten Gleitlager gegenüber anderen Lagerungen?
Aufgrund der dämpfenden Wirkung sind Gleitlager relativ unempfindlich gegenüber Stößen, Erschütterungen und Vibrationen. Sie laufen geräuscharm, sind robust und meist unempfindlich gegenüber Verschmutzungen.
Was ist bei der Montage von Gleitlagern zu beachten?
Gerollte Buchsen werden fertigungsbedingt mit einer gewissen Unrundheit und einer offenen Stoßfuge geliefert. Die Buchsen sind laut Norm so ausgeführt, dass sie nach dem Einbau in der Gehäusebohrung rund sind und einen ausreichenden Presssitz aufweisen. Verwenden Sie zum Einpressen von Gleitlagern unbedingt einen Montagedorn und zusätzlich einen Montagering bei Buchsen mit einem Durchmesser >50 mm. Um die Gleitfläche der Lager beim Einbau nicht zu verletzen, sollte grundsätzlich eine Fase an der Welle oder dem Bolzen vorgesehen werden. Bei Lagerbuchsen sollte diese 15°-30° betragen, bei Bundbuchsen größenabhängig zwischen 1,0 x 45° und 2,0 x 45°.
Müssen Gleitlagerbuchsen beim Einbau eingefettet werden?
Es wird empfohlen, die Lagersitzfläche vor dem Einbau der Buchse einzufetten, um den Einbau zu erleichtern.
Wie wird ein Gleitlager geschmiert?
Es gibt unterschiedliche Schmiermöglichkeiten für Gleitlager.
Die Ölschmierung wird v. a. bei kleinen Durchmessern und hohen Drehzahlen und Belastungen angewendet.
Die Fettschmierung kommt bei kleineren Drehzahlen, Stößen oder Pendelbewegungen zum Einsatz.
Die Trockenschmierung mit Molybdändisulfid oder Graphit ist ideal geeignet beim Einsatz mit höheren Temperaturen oder bei Einmalschmierungen.
Müssen Kunststoff-Gleitlager geschmiert werden?
Gleitlager aus Kunststoff eignen sich besonders, wenn die Lager ohne oder nur mit geringer Schmierung eingesetzt werden sollen oder eine Nachschmierung in eingebautem Zustand nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Bei der Schmierung von Kunststoff-Gleitlagern dürfen keinesfalls Molicote-Fette eingesetzt werden, das sind Fette, die Molybdänsulfid enthalten.
Was sagt der PV-Wert bei Gleitlagern aus?
Der PV-Wert ist das Produkt aus der Belastung des Lagers (Flächenpressung) „P“ und der Geschwindigkeit „V“, mit der die Welle an der Gleitlagerinnenfläche gleitet (in m/s). Grundsätzlich ist der PV-Wert im Vergleich ein Indikator für die Wärmeentwicklung und damit für die Einwirkung auf bzw. den Verschleiß von Gleitlagern – je höher der PV-Wert, desto kürzer die Gebrauchsdauer eines Gleitlagers.