Schneeberger | Profilschienenführung
Blechabstreifer ABM schützt die Dichtlippen des Monorail Laufwagens BM und den Zusatzabstreifer vor heißen Spänen und Schmutzpartikeln.
Schneeberger | Profilschienenführung
Zusatzabstreifer ZBV bietet dem Führungswagen Monorail BM zusätzlichen Schutz vor heißen Spänen und Schmutzpartikeln im Gegensatz zum Blechabstreifer. Er kann einzeln aber auch in Kombination mit dem Blechabstreifer ABM eingesetzt werden.
Schneeberger | Profilschienenführung
Doppellippiger Querabstreifer QAS wird in die Stirnplatte integriert und dichtet den Laufwagen Monorail BM vor Schmutz und Schmierstoffverlust.
Schneeberger | Profilschienenführung
Schmierplatte SPL verfügt über ein Ölreservoir, welches das Wälzelement des Laufwagen Monorail BM automatisch und gleichmäßig über einen langen Zeitraum schmiert. Die Schmierplatte gibt auch geringe Mengen an Öl an die Schienenoberseite ab und somit verlängert sich die Lebensdaue...
Schneeberger | Profilschienenführung
Montageschiene MBM ist insbesondere erforderlich, wenn bei der Montage der Monorail-Führung der Wagen BM von der Schiene genommen und wieder aufgeschoben werden muss. Zum Schutz vor Verschmutzung der Kugeln wird empfohlen, die Montageschien im Wagen zu lassen.
Schneeberger | Profilschienenführung
Kunststoffabdeckung zum Verschließen der Schienenbefestigungsbohrungen der Laufschiene Monorail BM. Relativ einfache manuelle Montage.
Schneeberger | Profilschienenführung
Sehr robustes, rostgeschütztes Abdeckband zum Verdecken der Schienenbefestigungsbohrung Monorail BM. In beliebigen Längen erhältlich.
Schneeberger | Profilschienenführung
Mit Verschlussstück EST können die Bandenden des Abdeckbandes BAC sicher verschlossen werden und ein Abheben der Enden verhindert werden sowie eine Verletzungsgefahr an den scharfen Enden des Abdeckbandes minimiert werden.
Schneeberger | Profilschienenführung
Mit Hilfe des Montagewerkzeuges BWC lässt sich das Abdeckband BAC ohne großen Kraftaufwand auf der Profilschiene Monorail BM montieren. Des weiteren ist ein sicherer und spaltfreier Sitz in der Schienennut gewährleistet.
Schneeberger | Profilschienenführung
Blechabstreifer ASM schützt die Dichtlippen des Monorail Laufwagens MR und den Zusatzabstreifer vor heißen Spänen und Schmutzpartikeln.
Schneeberger | Profilschienenführung
Zusatzabstreifer ZCV bietet dem Führungswagen Monorail MR zusätzlichen Schutz vor heißen Spänen und Schmutzpartikeln im Gegensatz zum Blechabstreifer. Er kann einzeln aber auch in Kombination mit dem Blechabstreifer ASM eingesetzt werden.
Schneeberger | Profilschienenführung
Die Stirnplatte STP versorgt die Wälzkörper des Laufrollenwagen Monorail MR über mehrere innere Schmierkanäle mit Schmierstoff. Die integrierten doppellippigen Querabstreifer dichten den Wagen stirnseitig ab und verhindern ein Eindringen von Schmutz und Schmierstoffverlust.
Schneeberger | Profilschienenführung
Schmierplatte SPL verfügt über ein Ölreservoir, welches das Wälzelement des Laufwagen Monorail MR automatisch und gleichmäßig über einen langen Zeitraum schmiert. Die Schmierplatte gibt auch geringe Mengen an Öl an die Schienenoberseite ab und somit verlängert sich die Lebensdaue...
Schneeberger | Profilschienenführung
Montageschiene MRM ist insbesondere erforderlich, wenn bei der Montage der Monorail-Führung, der Wagen MR, von der Schiene genommen und wieder aufgeschoben werden muss. Zum Schutz vor Verschmutzung der Rollen wird empfohlen, die Montageschien im Wagen zu lassen.
Schneeberger | Profilschienenführung
Kunststoffabdeckung zum Verschließen der Schienenbefestigungsbohrungen der Laufschiene Monorail MR. Relativ einfache manuelle Montage.
Schneeberger | Profilschienenführung
Messingabdeckung zum Verschließen der Schienenbefestigungsbohrungen der Laufschiene Monorail MR. Messingstopfen werden z. B. bei Spänebeschuss oder wenn eine glatte und spaltfreie Schienenoberfläche gefordert wird verwendet. Für eine fachgerechte Montage wird das hydraulische Mon...
Schneeberger | Profilschienenführung
Zweiteiliger rostgeschützter Stahlstopfen zum bündigen Verschließen der Schienenbefestigungsbohrungen der Laufschiene Monorail MR. Sie werden z. B. bei erhöhter mechanischer Beanspruchung oder im offenen Spanraum eingesetzt. Für eine fachgerechte Montage wird das hydraulische Mon...
Schneeberger | Profilschienenführung
Sehr robustes, rostgeschütztes Abdeckband zum Verdecken der Schienenbefestigungsbohrung Monorail MR. In beliebigen Längen erhältlich.
Schneeberger | Profilschienenführung
Mit Verschlussstück EST können die Bandenden des Abdeckbandes MAC sicher verschlossen werden und ein Abheben der Enden verhindert werden sowie eine Verletzungsgefahr an den scharfen Enden des Abdeckbandes minimiert werden.
Schneeberger | Profilschienenführung
Mit Hilfe des Montagewerkzeuges MWH lässt sich das Abdeckband MAC ohne großen Kraftaufwand auf der Profilschiene Monorail MR montieren. Des weiteren ist ein sicherer und spaltfreier Sitz gewährleistet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!