Produkte von Martor
effizientes, komfortables und vor allem sicheres Schneiden mit den hochwertigen und innovativen Sicherheitsmessern von MARTOR
effizientes, komfortables und vor allem sicheres Schneiden mit den hochwertigen und innovativen Sicherheitsmessern von MARTOR
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Ergonomischer Folienexperte mit verdeckt liegender Klinge und Klebebandritzer mit zwei Ritztiefen. Höchste Sicherheit für Mensch und Ware.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Ergonomischer Folienexperte mit verdeckt liegender Klinge und Klebebandritzer mit zwei Ritztiefen. Höchste Sicherheit für Mensch und Ware.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Multifunktionelles Schneidwerkzeug mit verdeckt liegender Klinge und wechselbarem 2-in-1-Klingenkopf.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Dieses einfache, stabile Set aus einem Connector und der passenden Teleskopstange ermöglicht das Schneiden auch bei schwer erreichbarem Schneidgut, zusammengeschraubt gewinnen Sie bis zu 95 cm an Reichweite.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Kompakter Kartonöffner mit automatischem Klingenrückzug für einen hohen Anwenderschutz.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit besonders großer Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug für hohe Sicherheit.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Allrounder-Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenrückzug für hohe Sicherheit.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser mit Schieber auf beiden Seiten und automatischem Klingenrückzug. Mit ergonomischem Aluminiumgriff auch für härtere Einsätze.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Vielseitiges Sicherheitsmesser mit einem ergonomischen Aluminiumgriff auch für härtere Einsätze und automatischem Klingenrückzug.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Vielseitiges Sicherheitsmesser mit einer sehr großen Schnitttiefe und automatischem Klingenrückzug.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Sicherheitsmesser und Cutter in einem. für Rechts- und Linkshänder, mit automatischem Klingenrückzug. Dank der langen Klinge können 4-lagige Kartons, Sackwaren, Styroporplatten mühelos geschnitten werden.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Stabiles Sicherheitsmesser aus Vollmetall, mit dem Schieber oben auf dem Griff.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Vielseitiges Zangengriffmesser mit automatischem Klingenrückzug.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Metalldetektierbares Messer mit extralangem Klingenaustritt von 25 mm. Die sichere Alternative, wenn ein Messer mit biegsamer oder extralanger Klinge benötigt wird.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Ergonomischer Folien- und Schaumstoffschneider.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Rost- und säurebeständiges Messer mit Keramikklinge zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Robustes Aluminiummesser mit Befestigungsclip.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Ersatzklinge für MARTOR-Sicherheitsmesser.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Ersatzklinge für MARTOR-Sicherheitsmesser.
Martor | Messer, Cutter, Sicherheitsmesser
Rost- und säuregeschützte Industrieklinge aus Keramik mit 2-seitigem Breitschliff, geeignet für ausgewählte Messer der SECUNORM-, SECUPRO- und SECUMAX-Serie.
Das Solinger Familienunternehmen MARTOR ist der weltweit führende Hersteller und Anbieter von hochwertigen und innovativen Sicherheitsmessern. Seit mehr als 75 Jahren produziert das Unternehmen Sicherheitsmesser. Schneiden ohne Risiko – eigentlich ein Widerspruch, aber mit den Sicherheitsmessern von MARTOR möglich. Die scharfen Schneidwerkzeuge werden mit zuverlässigen Sicherheitstechniken ausgestattet – zum Schutz des Anwenders und zur Freude jedes Sicherheitsbeauftragten. Weltweit bekannt für sicheres und effizientes Schneiden werden die Sicherheitsmesser in Industrie, Handel und Logistik eingesetzt.
Schneideunfälle sind am Arbeitsplatz allgegenwärtig. Meist werden sie durch nicht sicheres Schneidwerkzeug verursacht. Auch die Beschädigung von Waren, wenn die Schnitttiefe beispielsweise nicht zur Verpackung passt, kommt häufig vor.
MARTOR hat sich dieser Probleme angenommen und Sicherheitsmesser entwickelt, die optimal auf Mensch und Schneideanlass zugeschnitten sind. „Enjoy Safety made in Solingen“ lautet der MARTOR-Slogan.
Regelmäßig werden dabei neue Produkte und Innovationen auf den Markt gebracht, die maßgeblich zur Arbeitssicherheit und Arbeitseffizienz beitragen. Fortlaufend werden neue Ideen und Verbesserungen entwickelt, etwa ein äußerst einfacher und sicherer Klingenwechsel, bessere Ergonomie und allem voran sicherere Arbeitsmesser. Zahlreiche Auszeichnungen wie den „red dot design Award“, den „pro-K Award“, den „German Design Award“ und den „iF Design Award“ konnte MARTOR mit seinen Messern bereits gewinnen.
MARTOR hat 1976 mit dem SECUNORM PROFI das erste TÜV-geprüfte Sicherheitsmesser der Welt auf den Markt gebracht. Zahlreiche Patente bestätigen die Innovationskraft des Solinger Unternehmens.
Heute findet man bei MARTOR eine große Auswahl an Sicherheitsmessern in drei verschiedenen Sicherheitskategorien (SECUMAX, SECUPRO, SECUNORM). Sie alle verbindet, dass sie einen wirksamen Beitrag zur Reduktion von Schneidunfällen leisten.
Alle SECUNORM-Sicherheitsmesser von MARTOR sind mit einem automatischen Klingenrückzug ausgestattet. Sobald Sie für den Schnitt ansetzen, lassen Sie den Schieber los – so zieht sich die Klinge nach dem Schnitt von selbst wieder in den Griff zurück. Dadurch wird ein hoher Schnittschutz für den Anwender gewährleistet. Die SECUNORM-Sicherheitsmesser sind die idealen Universalmesser und Allrounder mit größeren Schnitttiefen für alle gängigen Schneideanwendungen und Materialien.
Alle SECUPRO-Sicherheitsmesser von MARTOR sind mit einem vollautomatischen Klingenrückzug ausgestattet. Sobald Sie mit dem Schnitt fertig sind, zieht sich die Klinge von selbst in den Griff zurück, auch wenn der Schieber oder Hebel weiter betätigt wird. Das SECUPRO-Sicherheitsmesser bietet einen sehr hohen Schnittschutz für Anwender. Ebenfalls als Universalmesser und Allrounder einsetzbar, ist es mit seiner größeren Schnitttiefe für alle gängigen Schneideanwendungen und Materialien hervorragend geeignet.
Bei allen SECUMAX-Sicherheitsmessern von MARTOR liegt die Klinge verdeckt und somit abgeschirmt von Ware und Mensch. Das Profi-Schneidwerkzeug mit geringer Schnitttiefe ist daher äußerst sicher und bietet optimalen Schnittschutz für den Anwender und zugleich höchsten Warenschutz für die im Karton oder unter der Folie befindliche Ware.
Mit Sicherheitsmessern von MARTOR wird nicht nur sicher, sondern auch effizient und komfortabel gearbeitet. Die robusten und hochwertigen Griffe eignen sich für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidmaterialien. Und durch ihre ergonomische Form werden sicherer Halt und ermüdungsfreies Arbeiten möglich.
Aber auch die extrem scharfen MARTOR-Qualitätsklingen mit bis zu vier nutzbaren Schneidkanten und einer langen Standzeit sorgen für ein erfolgreiches Schneideerlebnis. Selbst für den Klingenwechsel hat MARTOR eine clevere Lösung, womit dieser schnell, einfach und vor allem sicher möglich ist.
Welches Sicherheitsmesser passt am besten zu welcher Schneidanwendung? Wie setze ich es ein, um besonders sicher, effizient und komfortabel zu schneiden? Von Trainingsvideos bis hin zu Sicherheitspostern finden Sie eine Vielzahl an Hilfestellungen, die als Auswahlhilfe und Anleitung dienen.
Auch eine Arbeitsplatzbegehung inkl. Schneideanalyse und individueller Produktempfehlung und -implementierung wird von MARTOR auf Wunsch durchgeführt. Ist solch eine Begehung von Ihnen gewünscht, können Sie Ihren Haberkorn Kundenberater kontaktieren – wir koordinieren diesen Service gerne für Sie.
Haberkorn und MARTOR verbindet bereits seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft. Bei Fragen zu den Sicherheitsmessern und zur korrekten Auswahl der Sicherheitsmesser können Sie sich jederzeit an Ihren Haberkorn Kundenbetreuer wenden – er hilft Ihnen gerne weiter.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!