Info Beständigkeitsliste Schläuche und Armaturen

Hinweise zur Beständigkeitsliste EIGNUNG VON SCHLÄUCHEN UND ARMATUREN: Die Eignung von Schlauch und Armatur wird wesentlich durch seine Beständigkeit gegenüber dem zu fördernden chemischen Produkt bestimmt. Auch bei sachgerechtem Einsatz bedeutet ausreichende Beständigkeit keine unbegrenzte Haltbarkeit und Beibehaltung der ursprünglichen Eigenschaften von Schlauch und Armatur. Durch die Einwirkung vieler Fördergüter können Quellung, Schrumpfung und Durchdringung des Materials sowie chemische Reaktionen auftreten, wodurch die Eigenschaften von Schlauch, Armatur und Fördergut beeinträchtigt werden. Diese Vorgänge verlaufen um so rascher, je höher die Betriebstemperatur, der Betriebsdruck, die Strömungsge- schwindigkeit, der Abrieb, die Dauer und die Häufigkeit der Einwir- kung, das Lebensalter des Schlauches sowie die Verunreinigung des zu fördernden chemischen Produktes ist. Selbst geringfügige andere Konzentrationen und Beimischungen zum Fördergut sowie höhere Temperaturen können die Beständigkeit deutlich herabsetzen. Die Angaben in der Beständigkeitsliste sind deshalb nur Richtwerte, die nur zeitlich eingeschränkt gewährleistet werden können. Sie be- ruhen auf Laborprüfungen, die im Allgemeinen bei Raumtemperatur durchgeführt wurden, auf Literaturangaben sowie auf praktischen Erfahrungen. Chemische Tauglichkeitsprüfungen wurden nicht für je- den Fall durchgeführt. Erscheinen die Angaben dem Verwender nicht ausreichend, werden Einzelprüfungen mit unserer Schlauchtechnik empfohlen. Dem Anwender wird darüber hinaus empfohlen, Erst- so- wie wiederkehrende Prüfungen an Schlauchleitungen – wie auch in der EN 12115 angegeben – durchzuführen. Im Normalfall erscheint eine Prüffrist von sechs bis zwölf Monaten ausreichend, muss jedoch auf die Einsatzbedingungen abgestimmt sein. ABWEICHUNGEN VOM DURCHFLUSSMEDIUM: Sollen andere als in der Beständigkeitstabelle angeführten Produkte oder Gemische gefördert werden oder weicht die Beschaffenheit und die Zusammensetzung, z. B. die Konzentration und die Temperatur der chemischen Produkte, von den Angaben ab, so ist vor dem Ein- satz der Schlauchleitung Rücksprache mit unserer Schlauchtechnik empfehlenswert, bzw. ist für den speziellen Anwendungsfall eine gesonderte chemische Tauglichkeitsprüfung durchzuführen. Die Beurteilung der Eignung von Schläuchen und Schlauchleitungen für eine bestimmte Anwendung kann nur von Fall zu Fall vorgenommen werden. Abweichungen gegenüber dem Beiblatt 1 zu EN 12115 sind möglich. Angaben beruhen auf langjährigen Erfahrungen. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Schläuche und Armaturen EIGNUNGSGRUPPEN: A: geeignet für Voll- und Leerschlauchsystem B: eingeschränkt geeignet, z. B. nur für Leerschlauchsystem oder Kurzzeitbetrieb C: nicht geeignet; Werkstoff wird angegriffen oder zerstört (L): Lochfraß (bei Edelstahl) –: Rücksprache mit unserer Schlauchtechnik Dauerbelastungen im Grenzbereich beeinträchti- gen die Lebensdauer! REINIGUNG UND WIEDERVERWENDUNG: Grundsätzlich sollte ein Schlauch nach entsprechender Reinigung nur dann wieder eingesetzt werden, wenn das entsprechende Fördergut bekannt ist und in der Beständigkeitstabelle die Bewertung A oder B aufscheint. Unbekannte Medien und Mischungen von Chemikalien lassen eine Wiederverwendung der Schlauchleitung als nicht ratsam erscheinen. Als Reinigungsmittel bietet sich für alle wasserlöslichen Substanzen (wie z. B. Salze, Säuren, Laugen usw.) Wasser an. Leicht flüchtige Lösungsmittel, wie Alkohole, Ester, Ketone, niedrigsiedende Kohlen- wasserstoffe, chlorierte KW usw., werden – sofern sie von der Schlauchinnenschicht aufgenommen wurden – durch Lagern mit Be- lüftung wieder reversibel abgegeben. Beim Einsatz von Substanzen, die eventuell nur mit organischen Lösungsmitteln zu entfernen sind und von allen giftigen und gefährlichen Stoffen, sollte der Schlauch nach dem Einsatz fachgerecht entsorgt werden. Vor demWiederein- satz von gereinigten Schläuchen sind die Schläuche einer Sicht- kontrolle bzw. bei Unklar-heit einer EN 12115 konformen Prüfung zu unterziehen. Bitte beachten Sie auch unsere Möglichkeiten der umfassenden Prüfung von Schlauchleitungen nach EN12115. shop.haberkorn.com Beständigkeitsliste

RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=