Festo „Der Star“ – Das Neueste von den „Stars der Pneumatik“
Der Star Das Neueste von den „Stars der Pneumatik“ www.festo.at/stars2016 Prozess ohne Stress Mit dem NAMUR-Ventil VSNC setzt Festo den Standard bei Prozess- ventilen: multifunktional, Ex-zertifi- ziert, preisgünstig. Und jetzt auch ausgezeichnet. >> Mehr auf Seite 4. Zylinder mit Gefühl Hoch entwickelte Sensoren machen aus Antrieben des Kernprogramms, wie dem DSBC, feinfühlige Aktoren für Aufgaben, die noch vor Kurzem undenkbar schienen. >> Mehr auf Seite 3. Schwenkantrieb mit Grips So klein, so robust und so schlau. Der Schwenkantrieb DRVS eröffnet im Zusammenspiel mit dem Sensor- bausatz SRBS Konstrukteuren ganz neue Möglichkeiten. >> Mehr auf Seite 2. Enthüllt! Festo produziert Stars der Pneumatik jetzt am laufenden Band Neue Anlage sorgt für höhere und schnellere Verfügbarkeit beim Starprodukt VUVG Einkäufer und Konstrukteure sind begeistert von Festos neuem Star Wird der neue Schwenkantrieb DRVS der Star des Jahres 2016? Magnetventile sind die Arbeitstiere in der Automa- tion. In fast jeder Applikation findet man sie. Die meisten stammen aus dem Kernprogramm von Festo und heißen VUVG. Deshalb lässt die Ankündigung, dass die heiß begehrten Preis-Leistungs-Stars in großenMengen verfügbar seinwerden, viele Einkäufer deutlich ruhiger schlafen. Scharnhausen – „Wir liefern die Stars. Wann und wie viele es auch sein müs- sen.“ Zufrieden grinst Dirk Z. (32), Maschinenführer der neuen Produkti- onsanlage für VUVG-Magnetventile in Scharnhausen. Die Lieferfähigkeit zu beschleunigen und die Flexibilität zu erhöhen ist das Ziel, das mit der neuen hoch automatisierten Anlage jetzt erreicht wurde: „Die Nachfrage nach den Ventilen der VG-Reihe ist enorm“, erklärt Dirk Z. weiter. Kein Wunder, gelten diese Ventile in Fach- kreisen doch als die Besten ihrer Klasse: Sie sind kleinbauend, durch flussstark, kostengünstig. Sie schaf- fen bis zu 100% mehr Durchfluss als Dirk Z., Maschinenführer (32) sagt: „Ich mach’ mehr Stars als DSDS!“ vergleichbare Ventile der Konkurrenz und das bei gleicher Ventilgröße. Sie sind sowohl als elektrisch und pneu- matisch betätigte Varianten verfügbar und zur Ventilinsel (VTUG) mit elekt- rischem Einzelanschluss und Feldbus- anbindung (CTEU) erweiterbar. Kurz: perfekt geeignet für unterschied- Die derzeit modernste Produktionsanlage für das VUVG-Magnetventil. lichste Branchen und Anwendungs felder. „Bei DSDS (Deutschland sucht den Superstar) ist jedenfalls kein Star so universell wie unser VUVG“, bringt es ein sichtlich stolzer Dirk Z. auf den Punkt. www.festo.at/vuvg Wien – So kompakt. So beständig. So kraftvoll. Ein Schwenkantrieb mit so vielen Vorteilen kann nur ein Star sein. Glaubt man den selbstbewussten Aus sagen des schwäbischen Automatisie rungsexperten, dann ist der DRVS ein Tausendsassa für Rotationsbewegun gen aller Art. Kein Wunder also, dass der DRVS schon jetzt Teil des Festo Kernprogramms ist. Es spricht einfach sehr viel für den kompakten Schwenk antrieb. Insbesondere ist die Kombina tion aus DRVS mit dem Sensorbausatz SRBS äußerst attraktiv. Denn keine andere Antrieb-Sensor-Kombination kann so schnell montiert und einfach in Betrieb genommen werden. Weitere Vorteile: kontaktlose Positionserfas- sung ohne mechanische Einstellun- gen, Einlernen der Schaltpunkte per Knopfdruck, günstiges Preis-Leistungs- Verhältnis. Für viele Fachleute sind deshalb die beiden Newcomer DRVS und der Sensorbausatz SRBS heiße Anwärter auf den Titel „Star 2016“. Lesen Sie dazu auch: „Ein Duo, das für mehr Bewegung sorgt.“ auf Seite 2. www.festo.at/drvs Ein geborener „Star“: der neue Schwenkantrieb DRVS. VUVS – ein Klassiker mit Stern Kaum ein Ventil hat so schnell Klassi- ker-Status erreicht wie das Magnet- ventil VUVS von Festo. Experten sind sich sicher: Damit ist den Entwicklern ein großer Wurf bei Standardventilen gelungen. >> Mehr auf Seite 2. Konstrukteure schwenken um Der Kolbenschwenkantrieb DRRD hat eine Variantenvielfalt, die in diesem Segment ihresgleichen sucht. Da heißt es für viele Konstrukteure: umschwen- ken. >> Mehr auf Seite 3. Erfolg wird planbar Engineering-Tools und umfangreicher Software-Support werden für Kon strukteure und Einkäufer immer wert- voller. >> Mehr auf Seite 2. Das Hoch „Ralf“ liegt weiterhin stabil über großen Teilen Europas. Mit einer Eintrübung ist nicht zu rechnen. Investitionsklima Kontakt/Impressum Festo Gesellschaft m.b.H. +43 1 910 75 - 100 www.festo.at/stars2016 Bildnachweise: gettyimages (Seite 1+ 2), fotolia (Seite 4) Anzeige Was Maschinen wollen: Das Kernprogramm mit den Stars der Pneumatik! weltweit lagerhaltig in 24h versandbereit über 2.200 Produkte attraktive Preise mit wenigen Klicks bestellbar www.festo.at/stars2016
RkJQdWJsaXNoZXIy NTYwOTA=