Une protection solaire fiable est importante pour protéger la peau des dangers des rayons UV tels que les coups de soleil, les allergies, le vieillissement cutané et le cancer de la peau. Les groupes professionnels souvent exposés aux rayons UV sont particulièrement à risque. Les employeurs sont donc tenus de fournir une protection solaire appropriée dans le cadre de la sécurité au travail.

Un rayonnement UV excessif peut présenter des risques pour la santé. Non seulement ces rayons sont invisibles, mais ils peuvent pénétrer profondément dans la peau et causer des dommages cellulaires, même par temps couvert. Les rayons UV-A, UV-B et UV-C augmentent le risque de cancer de la peau et peuvent entraîner d’autres problèmes de peau tels que les coups de soleil, les allergies au soleil, l’acné de Majorque et le vieillissement prématuré de la peau. Évitez ces effets même lors d’une exposition prolongée au soleil avec la lotion de protection cutanée UV Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE.
Avec la crème solaire Stokoderm® Sun Protect 50 PURE, vous respectez l'obligation légale de protéger vos collaborateurs efficacement contre les rayons UV.
La lotion de protection cutanée UV Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE de SC Johnson Professional® offre une protection fiable contre les rayons UVA, UVB et UVC avec un SPF 50. Elle est également résistante à l'eau et sans parfum ni silicone. La glycérine qu'elle contient hydrate la peau. La lotion Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE est spécialement conçue pour une utilisation sur les lieux de travail.
Une protection UV est indispensable, même par temps nuageux.
Il ne faut pas lésiner en matière de crème solaire! La dose recommandée pour le visage est d’environ une demi-cuillère à café.
L’intensité des rayons UV est indiquée par l’indice UV. Des mesures de protection doivent être prises lorsque l’indice UV est de 3 ou plus. L’indice UV peut être consulté auprès de nombreux services météorologiques.

Les personnes qui travaillent sur les chantiers de construction passent beaucoup de temps à l’extérieur et sont donc plus exposées aux rayons UV. Bien que la lumière du soleil soit fondamentalement importante pour notre bien-être et notre santé, un rayonnement UV excessif peut présenter des risques : une protection UV inadéquate augmente considérablement le risque de cancer de la peau. C'est pourquoi, en plus d'un apport hydrique suffisant et de vêtements de protection adaptés, une protection solaire professionnelle est particulièrement importante.
L’exposition intense au soleil sur les chantiers de construction a longtemps été sous-estimée. Les travailleurs du secteur de la construction doivent ainsi prendre la protection solaire au sérieux et se protéger en conséquence.
Les tubes pratiques de Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE sont idéaux pour une utilisation mobile. Il peut également être judicieux de placer des distributeurs de protection UV sur les chantiers de construction. Ils peuvent être positionnés de manière optimale dans la salle de pause avec des affiches d'information pour une utilisation adéquate.
Boire suffisamment d'eau
Porter des vêtements à manches longues et respirants
Mettre un couvre-chef
Porter des lunettes de soleil
Utiliser un écran solaire avec un indice de protection 50
Faire des pauses à l'ombre
Éviter le soleil de midi

Les distributeurs permettent d'identifier clairement le produit, garantissent un dosage adapté et offrent une utilisation hygiénique. Ils peuvent être placés partout où une protection solaire est de rigueur, par exemple au niveau des entrées et des sorties, sur les chantiers ou dans d’autres zones très fréquentées.
Appliquez une quantité généreuse de crème solaire avec un indice de protection d'au moins 50 sur une peau propre et sèche au moins 15 à 20 minutes avant l'exposition au soleil.
Attention : une quantité insuffisante de produit solaire réduit l’efficacité de la protection. Un adulte de taille moyenne a besoin d’au moins six cuillères à café pleines pour couvrir l’ensemble du corps. Cela correspond à plus d'une demi-cuillère à café par bras ou pour le visage, le cou et les oreilles
Renouvelez l'application au moins toutes les deux heures (voire plus souvent si vous transpirez ou entrez en contact avec de l'eau) pour assurer une protection constante
Vous trouverez de plus amples informations et recommandations dans notre guide de protection UV.