Menu

Vêtements de signalisation Fristads

Les vêtements de signalisation sont indispensables pour travailler dans la nuit ou au crépuscule, afin de rester visible. Vous trouverez ici entre autres des gilets de signalisation fluo, des vestes de signalisation, des pantalons de signalisation et des combinaisons de signalisation. Plus dans notre guide

Catégories dans Vêtements de signalisation Fristads
Vêtements de protection 42 Polaires, Cardigans de signalisation 2 plusmoins
Filtrer les produits dans Vêtements de signalisation Fristads
Fabricant: Fristads Réinitialiser tout
Affichage de 1-2 sur 2 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Veste de signalisation en polaire High Vis 4041 FE | Vêtements de signalisation
consulté
Acheté
Veste de signalisation en polaire High Vis 4041 FE

Fristads | Vêtements de signalisation

Veste en polaire de la classe 3 avec doublure Airtech® respirante, coupe-vent et imperméable et poignets élastiques.

Veste de signalisation Softshell New Outdoor | Vêtements de signalisation
consulté
Acheté
Veste de signalisation Softshell New Outdoor

Fristads | Vêtements de signalisation

Veste softshell moderne avec passes-pouces et matière stretch à la fin des manches et sur le bord inférieur.

Affichage de 1-2 sur 2 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Sécurité grâce aux vêtements de signalisation

Pour que les travailleurs et travailleuses sur les chantiers soient toujours et partout bien visibles, il existe des vêtements de signalisation lumineux ou réfléchissants. Ceux-ci ont pour but de minimiser les dangers, comme par exemple dans la circulation routière, l'agriculture, la construction ou l'entretien.

Pour votre sécurité, Haberkorn propose donc exclusivement des vêtements de signalisation avec des matériaux testés et certifiés conformes à la norme européenne EN 20471.

En un coup d'oeil
    Vêtements de signalisation
    Les vêtements de signalisation lumineux et réfléchissants offrent une sécurité supplémentaire sur les chantiers.

    Vêtements de signalisation et leurs exigences selon les EPI

    La norme EN ISO 20471 garantit la sécurité selon la norme internationale. Cette nouvelle norme pour les vêtements de signalisation a été publiée en octobre 2013. Elle remplace la norme européenne EN 471 en vigueur jusqu'à présent.

    Vêtements de signalisation

    Selon cette norme, les vêtements de signalisation doivent toujours être clairement visibles dans différentes conditions de visibilité et sous un éclairage artificiel. Pour ce faire, il convient d'utiliser des matériaux réfléchissants, des couleurs de fond, des surfaces minimales et une disposition spécifique des éléments de signalisation tels que les réflecteurs.

    Afin de satisfaire à l'exigence d'un minimum de matériau fluorescent, il se peut que la classe de protection varie en fonction de la taille des vêtements : Un t-shirt de signalisation en taille S peut présenter la catégorie de signalisation 2, alors que le même t-shirt en taille M appartient déjà à la catégorie de signalisation 3. C'est pourquoi il faut également faire attention lors de l'apposition de logos afin que les vêtements de signalisation ne couvrent pas une trop grande surface.

    La norme ISO 20471 prescrit entre autres que les vêtements de signalisation doivent être contrôlés après le lavage. La norme et la protection du travail correspondante ne sont respectées que lorsqu'il est garanti qu'après le lavage, l'effet de signalisation est le même qu'avant le lavage.

    Les vêtements de signalisation sont disponibles chez Haberkorn pour répondre à toutes les exigences des différents postes de travail, des plages de température et des conditions météorologiques. Les vêtements de signalisation sont proposés en différentes couleurs, mais les couleurs de signalisation les plus courantes sont le jaune, l'orange et le rouge.

    Chez Haberkorn, nous proposons des vêtements de signalisation certifiés de fabricants de premier plan tels que FRISTADS® WorkwearPlanam sécurité au travailKÜBLER WorkwearSioen et Cofra®.


    Normes et classes de sécurité pour les vêtements de signalisation

    Le vêtement signale la présence du porteur ou de la porteuse même dans des conditions de faible luminosité et offre ainsi au porteur ou à la porteuse un haut degré de sécurité, même dans des situations dangereuses.

    Le caractère remarquable et la visibilité exigés dans toutes les conditions météorologiques et d'éclairage sont obtenus grâce à un matériau de fond fluorescent et à des bandes réfléchissantes. Les classes de protection 1 à 3 ont été définies en fonction des surfaces minimales requises et de la combinaison de ces deux matériaux.

    Vêtements de signalisation
    Même par mauvais temps, les vêtements signalent la présence de celui qui les porte.

    Les classes de protection donnent des indications sur les exigences de protection auxquelles doivent répondre les vêtements de travail. Les classes de protection suivantes s'appliquent aux vêtements de signalisation :

    • Classe 1
      autoriséesur les routes où la vitesse est limitée à 30 km/h

    • Classe 2
      autorisésur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h, avec une visibilité encore suffisante et un faible trafic

    • Classe 3
      autoriséesur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h, dans des conditions de visibilité réduite et avec un trafic dense ; il est obligatoire d'avoir au moins le torse couvert et de porter soit un haut à manches longues, soit un pantalon long avec des bandes réfléchissantes

    Matériau

    Exigences

    Classe de protection 1

    Exigences

    Classe de protection 2

    Exigences

    Classe de protection 3

    fond fluorescent

    0,14 m² au moins

    0,5 m² au moins

    0,8 m² au moins

    rétroréfléchissant

    0,1 m² au moins

    0,13 m² au moins

    0,2 m² au moins

    longueur des réflecteurs pour les bandes d'au moins 5 cm de large

    2 mètres au moins

    2,6 mètres au moins

    4 mètres au moins


    Vêtements de signalisation pour l'hiver

    Nous garantissons la sécurité et le confort par tous les temps. S'il est essentiel que vous soyez bien visible au travail pendant la saison froide, nos vêtements d'hiver de signalisation vous garantissent une sécurité maximale. Pour vous garder au chaud, il existe des vêtements de signalisation spéciaux pour l'hiver, avec une doublure intérieure chaude et un tissu extérieur hydrofuge qui vous protègent du froid et de l'humidité.

    Les technologies de matériaux les plus modernes et une coupe optimale garantissent le confort et la liberté de mouvement, afin que vous puissiez travailler efficacement et en toute sécurité dans toutes les conditions. Qu'il s'agisse de vestes polaires de signalisation, de vestes Softshell de signalisation ou de vestes de signalisation résistantes aux intempéries et de pantalons de signalisation : tous les modèles sont bien entendu certifiés pour un usage professionnel conformément aux normes européennes.

    Vêtements de signalisation d'hiver
    Un matériau extérieur hydrofuge et une doublure intérieure chaude protègent de l'humidité et du froid.

    Vêtements de signalisation pour l'été

    Même en été, il peut être indispensable de porter des vêtements réfléchissants adaptés. Car pour être vu, il faut se faire remarquer. C'est particulièrement vrai pour les personnes qui doivent compter sur une sécurité irréprochable dans leur travail, comme dans le service/transport, le bâtiment ou la construction de routes.

    Nous vous proposons des shorts et des t-shirts de signalisation ainsi que des gilets de signalisation en tissu fluorescent et facile d'entretien avec des inserts spéciaux contrastés et réfléchissants. Vous serez ainsi bien visible sans devoir renoncer à un confort rafraîchissant.

    Vêtements de signalisation pour l'été
    Les t-shirts réfléchissants offrent également une meilleure visibilité en été.

    Recommandations pour l'achat et l'entretien des vêtements de signalisation

    Pour choisir le bon vêtement de signalisation, il faut avant tout tenir compte de la situation de danger. Il est également possible de formuler des recommandations pour certains groupes professionnels.

    Service/Transport

    Vous n'avez pas besoin de la classe de protection la plus élevée, mais il faut tout de même veiller à une bonne visibilité. Pour cela, portez un pantalon et combinez-le avec une veste ou un t-shirt de notre gamme de vêtements de signalisation.   

    Construction de bâtiments

    Il est particulièrement important d'être clairement visible sur les grands chantiers. C'est pourquoi de nombreux artisans portent des vêtements de signalisation. Pour cela, combinez un pantalon pantalon ou une salopette de signalisation avec un sweat-shirt ou une veste.

    Construction de routes/travaux publics

    Sur et à proximité des routes, des voies ferrées et d'autres lieux de circulation, il est essentiel de porter de bons vêtements de signalisation. Les vêtements doivent répondre à des règles strictes afin de garantir une protection maximale de classe 3. Choisissez en tout cas un ensemble complet composé d'un pantalon long, d'une veste de signalisation et éventuellement d'un t-shirt de signalisation en dessous. 

    Vous trouverez ici quelques conseils sur les éléments à prendre en compte lors de l'achat de vêtements de signalisation dans l'optique de la sécurité au travail :

    • Les vêtements de signalisation doivent être testés selon la norme internationale EN ISO 20471. Tous les produits proposés dans le shop en ligne Haberkorn sont conformes à cette norme. Vous trouverez le marquage correspondant sur la page de détail de chaque produit.

    • En cas d'exigences ou de domaines d'utilisation changeants ainsi que de conditions de danger incertaines, nous recommandons de porter des vêtements de signalisation de la classe de protection 3 afin de protéger toutes les personnes concernées de manière optimale.

    • Pour les petites tailles, il est souvent indispensable de combiner une veste et un pantalon de sécurité afin de satisfaire à la classe de protection 3. N'hésitez pas à contacter notre conseiller clientèle si vous avez des questions.

    • Choisissez des produits à la bonne taille, car les vêtements de signalisation ne peuvent généralement pas être raccourcis, sinon le standard recommandé ne peut pas être atteint.

    • Les impressions et les broderies peuvent influencer la certification. N'hésitez donc pas à demander conseil à notre personnel spécialisé si vous souhaitez personnaliser vos vêtements de signalisation.

    • Les vestes de sécurité ouvertes réduisent la sécurité. Veillez donc à porter des vêtements adaptés à la température et, si nécessaire, portez un T-shirt de signalisation sous la veste ouverte.

    • Entretenez les vêtements de signalisation conformément aux instructions d'entretien afin de garantir que la protection reste intacte même après le lavage.