L'utilisation de produits de protection de la peau est importante pour protéger la peau lors du travail avec des matériaux tels que l'huile, la graisse, l'humidité, les lubrifiants réfrigérants, les peintures ou les produits chimiques. La protection de la peau avant le travail facilite grandement le nettoyage de la peau. Vous trouverez ici des crèmes de protection de la peau soluble et insolubles dans l'eau et des agents qui empêchent les substances nocives de pénétrer votre peau. Plus dans notre guide
SC Johnson Professional | Protection de la peau avant le travail
Crème protectrice légèrement parfumée pour les postes de travail où le port de gants n'est pas pratique. Protège la peau contre les substances huileuses et les salissures et facilite le nettoyage.
SC Johnson Professional | Protection de la peau avant le travail
Crème spéciale pénétrant rapidement pour la protection contre le contact prolongé ou fréquent avec l'eau ou des substances à base d'eau. Pour les peaux sensibles, sans parfum ni colorant.
SC Johnson Professional | Protection de la peau avant le travail
Crème de protection cutanée universelle pour la protection contre les substances à base d'eau et d'huile. Bonne préhension lors de l'utilisation d'outils, bon confort sous les gants, sans parfum ni colorant.
SC Johnson Professional | Protection de la peau avant le travail
Spray rafraîchissant et soignant, empêche les odeurs désagréables dans les chaussures de travail.
SC Johnson Professional | Protection de la peau avant le travail
Produit de protection solaire résistant à l'eau, sans parfum avec FPS 50+. Offre une protection maximale contre l'ensemble du spectre UV du rayonnement solaire et des procédés industriels.
SC Johnson Professional | Protection de la peau avant le travail
Répulsif contre les insectes avec 20 % d'icaridine pour une protection immédiate contre cinq espèces d'insectes courantes et les tiques.
SC Johnson Professional | Protection de la peau avant le travail
Répulsif contre les tiques avec 25% d'icaridine pour une protection immédiate contre les tiques et les moustiques.
Nos experts vont droit au but
La protection de la peau empêche la pénétration de la saleté. Cela permet de réduire l'utilisation de produits de nettoyage agressifs. En outre, la protection de la peau réduit les dommages causés par le ramollissement de la peau sous les gants et lors de travaux avec des substances aqueuses ou mélangées à l'eau. La protection de la peau sert en outre à protéger les pieds dans des chaussures de travail imperméables à l'air ainsi qu'à protéger la peau en cas d'exposition au soleil.
L'indice UV est un indice défini au niveau international, allant de 1 à 11+ et divisé en 5 niveaux. Dès un indice UV de 3, il convient de se protéger du soleil, par exemple en utilisant un produit de protection contre les UV. Sous nos latitudes, on atteint en été des valeurs UVI allant jusqu'à 8, voire des valeurs encore plus élevées dans les régions montagneuses d'altitude. Plus l'UVI est élevé un jour donné, plus les coups de soleil peuvent survenir rapidement sur une peau non protégée.
Les produits de protection de la peau utilisés avant le travail empêchent les substances de travail de pénétrer dans la peau et aident à constituer une barrière de protection contre les substances irritantes et nocives. De plus, les produits de protection cutanée facilitent le nettoyage de la peau. Les rayons UV, l'humidité ou le froid peuvent également endommager la peau si la protection est insuffisante. En outre, il ne faut pas oublier de se protéger contre les insectes lorsqu'on travaille à l'extérieur. Dans ce guide, nous avons réuni pour vous des conseils et des informations importants sur le thème de la protection de la peau avant le travail.
D'une superficie d'environ 1,5 à 2 m², la peau enveloppe notre corps. Outre ses fonctions organiques, elle remplit d'importantes fonctions de protection qui nous préservent des agressions de l'environnement. Elle se compose de trois couches - de l'extérieur vers l'intérieur, il s'agit de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme.

Pour préserver les fonctions importantes de notre peau, nous devrions la protéger des influences nocives et soutenir sa barrière cutanée naturelle et sa régénération – au quotidien et au travail.
Les produits de protection de la peau avant le travail protègent contre la pénétration de substances de travail solubles ou insolubles dans l'eau, réduisent le gonflement de la peau lors du port de gants ou facilitent le nettoyage de la peau, de sorte que des produits de nettoyage de la peau moins puissants sont nécessaires.
La crème de protection universelle pour la peau Stokoderm® UNIVERSAL PURE protège par exemple trois fois contre les substances à base d'huile et d'eau et contre le ramollissement de la peau sous les gants.
Les rayons UV sont un élément vital pour l'homme, notamment pour la production de vitamine D3. Cependant, une intensité de rayonnement trop élevée peut avoir des effets néfastes sur notre santé, en particulier sur notre peau. Ils peuvent causer des lésions cutanées et oculaires, par exemple. Les maladies typiques dues à une exposition excessive aux UV incluent les coups de soleil, les kératites, les cataractes, le vieillissement accéléré de la peau et les cancers de la peau.
Lorsque l'on travaille à l'extérieur, le temps de protection naturel de la peau est souvent largement dépassé, surtout d'avril à fin septembre, et on ne prête pas assez attention à la protection solaire. Il est essentiel d'éviter autant que possible les fortes expositions UV autour de midi et de se protéger en conséquence. Les différents types de peau ont des niveaux variables de protection solaire naturelle, appelés temps d'autoprotection, comme le montre le graphique ci-dessous :

De plus, il est important de respecter les mesures de protection suivantes :
Évaluation obligatoire des risques sur le lieu de travail
Élaboration d'un programme de prévention
Préparation aux premiers secours
Formation des employés et des superviseurs
Mesures techniques de protection, par exemple, installer des dispositifs d'ombrage comme des parasols ou des auvents
Mesures organisationnelles de protection, comme ajuster les horaires de travail, prévoir des pauses plus fréquentes, etc.
Limitation des travaux, par exemple, les travaux physiques lourds, travaux dans des espaces confinés, etc.
Suivi médical au travail
Information des employés sur les mesures de protection et les comportements à adopter en cas de forte exposition aux UV
Utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés
Haberkorn travaille depuis de nombreuses années sur des solutions pour les postes de travail avec une forte exposition aux UV et propose une large gamme de produits de protection UV tels que des vêtements UV, des lunettes de protection UV et des crèmes solaires de haute qualité pour protéger la peau.
Le choix de la protection UV adéquate dépend non seulement du type de peau individuel mais aussi de l'intensité du soleil. L'indice UV international (UVI) indique l'intensité du rayonnement à un endroit donné. L'indice UV dépend de l'heure de la journée, de la latitude et de la hauteur géographique, de la saison, de l'état de la couche d'ozone et de la couverture nuageuse. Les réflexions sur le sable et la neige influencent également la hauteur de l'indice UV. Il permet d'estimer les limites de l'exposition solaire et de se protéger avec les mesures appropriées. Plus l'indice est élevé, plus les rayons sont nocifs et plus le temps de protection naturel de la peau est réduit. L'indice UV quotidien peut être consulté en ligne, par exemple sur www.uv-index.ch.
Pour déterminer l'UPF, les vêtements de travail sont soumis à des conditions extrêmes (par exemple, forte tension, humidité ou influences mécaniques). Sur cette base, le facteur de protection minimal est déterminé. Le facteur de protection ultraviolette (UPF) indique de combien de temps la protection naturelle de la peau est prolongée sans qu'il y ait rougeur ou coup de soleil. La norme pour les vêtements est le UV-Standard 801 UPF80+.