Menu
Femme se mettant de la crème sur les mains

Systèmes de protection de la peau

La peau doit être bien protégée, nettoyée et soignée, et cela avant, pendant et après le travail.

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme systèmes de protection de la peau.

Soin cutané Stokolan® CLASSIC, parfumé | Soin cutané après le travail
consulté
Acheté
Soin cutané Stokolan® CLASSIC, parfumé

SC Johnson Professional | Soin cutané après le travail

Crème de soin riche à haut effet soignant et hydratant de la glycérine pour calmer les peaux sèches et stressées.

Distributeur Stoko Vario® mat | Systèmes de distribution
consulté
Acheté
Distributeur Stoko Vario® mat

SC Johnson Professional | Systèmes de distribution

Distributeur pour toutes les flacons souples de 1 et 2 litres utilisable de manière variable.

Gel douche Estesol® SHOWER, parfumé | Nettoyage cutané après le travail
consulté
Acheté
Gel douche Estesol® SHOWER, parfumé

SC Johnson Professional | Nettoyage cutané après le travail

Gel douche 2 en 1 rafraîchissant pour les cheveux et le corps.

Crème de protection cutanée Stokoderm® AQUA PURE, sans parfum | Protection de la peau avant le travail
consulté
Acheté
Crème de protection cutanée Stokoderm® AQUA PURE, sans parfum

SC Johnson Professional | Protection de la peau avant le travail

Crème spéciale pénétrant rapidement pour la protection contre le contact prolongé ou fréquent avec l'eau ou des substances à base d'eau. Pour les peaux sensibles, sans parfum ni colorant.

Grandes marques en systèmes de protection de la peau
Toutes marques
Sécurité au travail
Catalogue
Regarder maintenant Télécharger

Find all media in one place

Aller au centre de téléchargement

Protection cutanée avant, pendant et après le travail

La protection de la peau est extrêmement importante, en particulier pour les personnes qui effectuent des travaux lourds avec leurs mains ou qui sont souvent exposées à une forte dose de rayons UV, afin que leur plus grand organe reste durablement sain et performant malgré les contraintes quotidiennes. Dans l'idéal, la peau est protégée avant le travail contre la pénétration de saletés, de substances nocives ou d'humidité, et bien nettoyée après le travail et soignée avec des produits de qualité.

En un coup d'oeil
    Personne utilisant un distributeur de savon
    La mise en place d'un programme de protection de la peau permet de prévenir les maladies cutanées d'origine professionnelle.

    Dispositions légales concernant la protection cutanée

    Depuis 2014, les systèmes de protection de la peau font partie de l'équipement de protection individuelle et ont pour objectif de prévenir les maladies et les lésions cutanées survenant au travail. Il est prévu que, dans certaines circonstances, l'employeur doit mettre à disposition les moyens cutanés nécessaires, en particulier lorsqu'il existe un ou plusieurs de ces risques :

    • Dangers dus à des agents dangereux pour la santé, notamment en cas de contact direct

    • Risques dus aux agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4, notamment en cas de contact direct

    • Risques dus aux rayonnements optiques

    • Dangers dus à l'action de l'humidité, de la pluie ou des intempéries

    • Dangers dus à l'action du froid

    • Dangers dus aux fortes impuretés

    • Risques pour la santé liés au port prolongé de gants de protection

    L'employeur doit consigner par écrit l'identification et l'évaluation des risques et, dans ce cadre, déterminer les opérations et les zones de travail pour lesquelles il convient d'utiliser des produits pour la peau (protection de la peau, nettoyage cutané, soins cutanés). Les noms des produits ainsi que les informations sur le type, le moment et l'intervalle d'utilisation doivent être indiqués.

    Il convient en particulier de respecter les indications du fabricant et de la personne qui met le produit sur le marché. L'instruction doit porter sur l'application correcte des produits pour la peau et sur les dispositions à prendre en fonction des risques pour la peau.

    Mains soignées sur fond bleu
    Grâce à la protection optimale de la peau, au nettoyage doux mais efficace de la peau et aux soins bienfaisants, la peau reste saine même en cas de sollicitation importante due au travail.

    Les trois étapes d'une protection parfaite de la peau

    Un programme optimal de protection de la peau se compose de trois mesures complémentaires. Seules ces trois mesures réunies permettent d'obtenir l'effet souhaité, à savoir une peau saine.

    • Protection de la peau avant le travail : pour protéger la peau lors du travail avec des matériaux tels que l'huile, la graisse, l'humidité, les réfrigérants lubrifiants, la peinture ou les produits chimiques, il est important d'utiliser des produits de protection de la peau. La protection de la peau avant le travail facilite énormément le nettoyage de la peau. En outre, elle protège la peau des substances de travail solubles ou insolubles dans l'eau et réduit le gonflement de la peau lors du port de gants de travail. Des crèmes et des produits de protection de la peau éprouvés tels que Travabon® et Stokoderm® de Deb-Stoko empêchent les substances nocives de pénétrer dans votre peau.

    • Nettoyage de la peau/hygiène des mains spécifique aux salissures pendant ou après le travail : Pour avoir des mains propres et éviter les maladies cutanées, il est important de nettoyer efficacement la peau après ou pendant le travail. Les produits nettoyants de la peau efficaces tels que les pâtes nettoyantes pour les mains doivent nettoyer la peau en profondeur, tout en la préservant. Les nettoyants liquides sont idéaux pour les salissures légères, les salissures plus importantes peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyant à main grossier avec agent de friction. Des produits nettoyants spéciaux sont disponibles pour les salissures dues, par exemple, aux vernis ou aux colles. Dans les environnements de travail sensibles en matière d'hygiène, on utilise en outre des produits d'hygiène des mains.

    • Soin régénérant cutané après le travail : L'utilisation régulière de produits de soin de la peau tels que les crèmes ou les lotions de soin cutané lotions de soin cutané comme Stokolan® fournit à la peau des substances importantes telles que des lipides, de l'humidité et d'autres substances grâce à leurs composants de haute qualité comme l'aloe vera et la créatine. Cela favorise la régénération de la peau et préserve la barrière naturelle de la peau ainsi que sa fonction protectrice. Le soin de la peau n'est pas une mesure cosmétique, mais une mesure préventive de protection au travail. Le choix du bon produit dépend toujours de l'exposition de la peau ainsi que du type de peau.

    L'utilisation d'un distributeur de produits de nettoyage de la peau
    La peau est souvent fortement sollicitée au travail. Un bon entretien est indispensable : la protection de la peau, le nettoyage de la peau et les soins de la peau devraient faire partie de la routine quotidienne.

    Plan de protection cutanée professionnel

    Le plan de protection cutanée indique les risques pour la peau au poste de travail concerné ainsi que les produits de protection cutanée, les produits de nettoyage cutané et les produits de soin coutané à utiliser. Un tel plan de protection de la peau est prescrit par la loi et doit être affiché. Il fait en outre partie de la formation régulière. Les produits mentionnés dans le plan doivent être mis gratuitement à disposition par l'employeur.

    Nous sommes à votre disposition pour vous aider à choisir les produits adéquats et à élaborer avec vous un plan de protection cutanée adapté à vos besoins. Contactez-nous !

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg

    Directrice générale

    Comment protéger sa peau des rayons UV

    Les rayons UV sont un élément vital pour l'homme, notamment pour la production de vitamine D3. Cependant, une intensité de rayonnement trop élevée peut avoir des effets néfastes sur notre santé, en particulier sur notre peau. Ils peuvent causer des lésions cutanées et oculaires, par exemple. Les maladies typiques dues à une exposition excessive aux UV incluent les coups de soleil, les kératites, les cataractes, le vieillissement accéléré de la peau et les cancers de la peau.

    Lorsque l'on travaille à l'extérieur, le temps de protection naturel de la peau est souvent largement dépassé, surtout d'avril à fin septembre, et on ne prête pas assez attention à la protection solaire. Il est essentiel d'éviter autant que possible les fortes expositions UV autour de midi et de se protéger en conséquence. Les différents types de peau ont des niveaux variables de protection solaire naturelle, appelés temps d'autoprotection, comme le montre le graphique ci-dessous :

    Illustration de mains avec différents types de peau
    Le temps d'autoprotection varie en fonction du type de peau.

    De plus, il est important de respecter les mesures de protection suivantes :

    • Évaluation obligatoire des risques sur le lieu de travail

    • Élaboration d'un programme de prévention

    • Préparation aux premiers secours

    • Formation des employés et des superviseurs

    • Mesures techniques de protection, par exemple, installer des dispositifs d'ombrage comme des parasols ou des auvents

    • Mesures organisationnelles de protection, comme ajuster les horaires de travail, prévoir des pauses plus fréquentes, etc.

    • Limitation des travaux, par exemple, les travaux physiques lourds, travaux dans des espaces confinés, etc.

    • Suivi médical au travail

    • Information des employés sur les mesures de protection et les comportements à adopter en cas de forte exposition aux UV

    • Utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés

    Haberkorn travaille depuis de nombreuses années sur des solutions pour les postes de travail avec une forte exposition aux UV et propose une large gamme de produits de protection UV tels que des vêtements UV, des lunettes de protection UV et des crèmes solaires de haute qualité pour protéger la peau.

    Le choix approprié des produits de protection UV

    Indice UV

    Le choix de la protection UV adéquate dépend non seulement du type de peau individuel mais aussi de l'intensité du soleil. L'indice UV international (UVI) indique l'intensité du rayonnement à un endroit donné. L'indice UV dépend de l'heure de la journée, de la latitude et de la hauteur géographique, de la saison, de l'état de la couche d'ozone et de la couverture nuageuse. Les réflexions sur le sable et la neige influencent également la hauteur de l'indice UV. Il permet d'estimer les limites de l'exposition solaire et de se protéger avec les mesures appropriées. Plus l'indice est élevé, plus les rayons sont nocifs et plus le temps de protection naturel de la peau est réduit. L'indice UV quotidien peut être consulté en ligne, par exemple sur www.uv-index.ch.

    Le facteur de protection contre les ultraviolets (UPF)

    Pour déterminer l'UPF, les vêtements de travail sont soumis à des conditions extrêmes (par exemple, forte tension, humidité ou influences mécaniques). Sur cette base, le facteur de protection minimal est déterminé. Le facteur de protection ultraviolette (UPF) indique de combien de temps la protection naturelle de la peau est prolongée sans qu'il y ait rougeur ou coup de soleil. La norme pour les vêtements est le UV-Standard 801 UPF80+.

    Homme sur un chantier sous un soleil de plomb
    Les rayons UV du soleil : à la fois essentiels et dangereux. D'un côté, ils sont essentiels pour nous, mais de l'autre, ils peuvent être nocifs pour la santé. Bien se protéger est donc extrêmement important.

    Conseils pour une hygiène des mains correcte

    Se laver et se désinfecter les mains régulièrement et correctement permet de lutter efficacement contre les infections. Les désinfectants pour les mains sont idéaux pour se protéger des bactéries, des virus ou des champignons. Ainsi, vous restez vous-même, mais aussi votre entourage, propre et sain. Stoko propose avec Stokosept® une large gamme de produits pour la désinfection des mains.

    Toutefois, il faut aussi apprendre à se laver les mains :

    Images des 6 étapes d'un correct lavage des mains