Menu

Protection auditive Honeywell Howard Leight

Filtrer les produits dans Protection auditive Honeywell Howard Leight
Fabricant: Honeywell Howard Leight Réinitialiser tout
Affichage de 1-9 sur 9 éléments.
dans Protection auditive Honeywell Howard Leight
à la vue en listeà la vue en tuile
Coussinets contre la transpiration Cool Pads | Protection auditive
consulté
Acheté
Coussinets contre la transpiration Cool Pads

Honeywell Howard Leight | Protection auditive

Coussinet autocollant extrêmement doux, absorbant la transpiration, offrant une isolation contre la chaleur et le froid.

Bouchons de protection auditive Laser Lite | Protection auditive
consulté
Acheté
Bouchons de protection auditive Laser Lite

Honeywell Howard Leight | Protection auditive

Les couleurs voyants rendent ce bouchon en PU bien visible. La mousse expansive s'adapte parfaitement au conduit auditif, sans aucune sensation désagréable de pression. La forme en T garantit une manipulation particulièrement simple.

Bouchons de protection auditive Bilsom 303 | Protection auditive
consulté
Acheté
Bouchons de protection auditive Bilsom 303

Honeywell Howard Leight | Protection auditive

Bouchon en PU de forme conique pour une insertion/un retrait facile et un ajustement sûr dans le conduit auditif.

Bouchons de protection auditive Laser Trak, avec cordelette | Protection auditive
consulté
Acheté
Bouchons de protection auditive Laser Trak, avec cordelette

Honeywell Howard Leight | Protection auditive

Bouchon auditif en forme de T, détectable et clairement visible en mousse qui s'adapte parfaitement au conduit auditif sans sensation de pression inconfortable. La forme en T le rend particulièrement facile à insérer et à porter. Les bouchons auditifs peuvent être confortablement...

Bouchons de protection auditive SmartFit®, avec cordelette et boîte de rangement | Protection auditive
consulté
Acheté
Bouchons de protection auditive SmartFit®, avec cordelette et boîte de rangement

Honeywell Howard Leight | Protection auditive

Bouchons de protection auditive réutilisables avec cordelette amovible pour un port confortable et prolongé. Le boîtier HearPack protège les bouchons pour une utilisation à long terme. Polyvalent, en particulier lorsqu'il est important d'entendre les signaux d'alerte et le bruit

Distributeur Lite HL400, rempli | Protection auditive
consulté
Acheté
Distributeur Lite HL400, rempli

Honeywell Howard Leight | Protection auditive

Distributeur de bouchons antibruit polyvalent avec un support mural et un pied, incite à porter une protection auditive. Rempli avec 400 paires de bouchons de protection auditive Bilsom-303.

Recharge de bouchons de protection auditive Laser Lite®, pour distributeur Leight Source 400 | Protection auditive
consulté
Acheté
Recharge de bouchons de protection auditive Laser Lite®, pour distributeur Leight Source 400

Honeywell Howard Leight | Protection auditive

Recharge de bouchons de protection auditive pour distributeur Leight Source 400 (LS400), HL400-F et HL400-L.

Recharge de bouchons de protection Laser Lite®, pour distributeur Leight Source 500 | Protection auditive
consulté
Acheté
Recharge de bouchons de protection Laser Lite®, pour distributeur Leight Source 500

Honeywell Howard Leight | Protection auditive

Recharge de bouchons de protection auditive pour le distributeur Leight Source 500 (LS500).

Recharge de bouchons de protection auditive Bilsom 303, pour distributeur Leight Source 400 | Protection auditive
consulté
Acheté
Recharge de bouchons de protection auditive Bilsom 303, pour distributeur Leight Source 400

Honeywell Howard Leight | Protection auditive

Recharge de bouchons de protection auditive pour distributeur Leight Source 400 (LS400).

Affichage de 1-9 sur 9 éléments.

Éviter la perte auditive et d'autres dommages indirects avec des protections auditives

Le bruit est souvent sous-estimé – et pourtant, la surdité due au bruit occupe l'une des premières places sur la liste des maladies professionnelles. Un bruit permanent ou un bruit impulsif intense peuvent, même à faible intensité, avoir des conséquences graves telles qu'une surdité incurable ou des acouphènes. L'utilisation de protections auditives (coquilles, arceaux ou bouchons d'oreilles) permet d'éviter les dommages auditifs.

En un coup d'oeil
    Homme portant un casque antibruit et des lunettes de protection
    Pour protéger l'ouïe dans les environnements de travail bruyants et prévenir les dommages consécutifs, il est essentiel d'utiliser des protections auditives adaptées.

    Maladies causées par le bruit

    Le bruit n'est pas seulement gênant et contraignant, il peut aussi avoir de graves conséquences sur la santé, même à des niveaux sonores faibles.

    • altération du sommeil

    • altération de la concentration

    • déficience auditive

    • acouphènes

    • surdité due au bruit

    • isolement social

    Dans certains lieux de travail, il est toutefois impossible d'éviter le bruit. Des solutions modernes de protection auditive adaptées aux différentes situations de travail permettent toutefois d'éviter facilement les maladies et les lésions de l'ouïe.

    Onde sonore avec explications sur les différentes intensités sonores
    Même à faible niveau, le bruit peut être gênant et dangereux pour la santé. Les solutions modernes de protection auditive offrent une protection.

    Protection auditive – critères de sélection importants

    Il convient tout d'abord de déterminer l'exposition au bruit sur le lieu de travail et de la réduire au niveau le plus bas possible. Ce n'est qu'ensuite qu'une protection auditive adaptée peut être choisie. Deux points sont particulièrement importants lors du choix de la protection auditive appropriée : d'une part, la protection auditive doit être adaptée au niveau de bruit correspondant et, d'autre part, elle doit être agréable à porter pour le porteur.

    Sélection par niveau sonore

    La valeur d'atténuation, également appelée valeur SNR (Single Number Rating), joue ici un rôle essentiel. Cette valeur détermine l'effet de protection moyen contre le bruit pour la plage de fréquences pertinente pour l'ouïe humaine. Par exemple, une protection auditive avec une valeur SNR de 35 dB atténue une exposition au bruit de 100 dB à 65 dB. Les protections auditives doivent être choisies de manière à ce que l'exposition au bruit soit réduite à un niveau inoffensif, mais que les signaux de danger tels que les sirènes soient encore entendus. Dans le shop en ligne Haberkorn, les protections auditives sont disponibles avec des valeurs SNR de 14 à 37 dB.

    Sélection selon le confort de port

    Chaque personne a des préférences différentes. Ce que l'un trouve agréable à porter peut être désagréable et pesant pour l'autre. Les employeurs devraient en tout cas tenir compte des souhaits et des sensations individuels. C'est la seule façon de s'assurer que les travailleurs portent effectivement les protections auditives.

    Nous vous aidons volontiers à choisir les protections auditives les mieux adaptées à vos besoins.

    Sabine Glassnegg

    Contact

    Sabine Glassnegg
    Directrice générale

    Les différentes variantes de protections auditives

    En principe, il existe trois types de protections auditives normalisées selon la norme EN 352 :

    • Bouchons d'oreille : ils se portent dans le conduit auditif. Cette variante est particulièrement recommandée lorsque les protections auditives doivent être portées en permanence. En outre, les bouchons d'oreille sont bien adaptés aux températures élevées, à la poussière ou aux porteurs de lunettes. Les bouchons d'oreille malléables s'adaptent au conduit auditif interne, tandis que les bouchons d'oreille de forme conique permettent de les insérer et de les retirer facilement.

    • Protecteurs d'oreilles à arceau : ce type de protecteurs d'oreilles est également utilisé dans le conduit auditif. Les protecteurs d'oreilles à arceau légers, comme le E-A-R™ Caboflex™, sont particulièrement adaptés lorsque l'on passe fréquemment d'une pièce calme à une pièce bruyante, car ils permettent de les mettre et de les enlever facilement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il suffit de l'accrocher autour du cou.

    • Protecteurs à coquilles : ils se placent sur les oreilles et entourent les deux pavillons auriculaires. Cette variante est particulièrement pratique lorsque les protections auditives doivent être mises et enlevées à plusieurs reprises.

    Pour les niveaux de bruit très élevés, il est recommandé de combiner des bouchons d'oreille et des casques antibruit, en veillant à ne pas surprotéger.

    Les protections auditives électriques modernes comme le Peltor™ EEP-100 EU 3M peuvent être sélectionnées rapidement et facilement au moyen d'une fonction à une touche – selon que l'on se trouve dans un environnement plus ou moins bruyant.

    Bouchons d'oreille, arceaux et casques antibruit
    Selon l'application, le niveau de bruit et les préférences personnelles, il est possible de choisir entre différentes variantes de protections auditives.