Protection auditive
Une protection auditive adaptée est extrêmement importante, car le bruit régulier peut avoir de graves conséquences sur la santé.
Une protection auditive adaptée est extrêmement importante, car le bruit régulier peut avoir de graves conséquences sur la santé.
Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme protection auditive.
3M Peltor | Protection auditive
Protection antibruit à coquilles solides et joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.
3M Peltor | Protection auditive
Protection antibruit à coquilles solides et joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.
3M Peltor | Protection auditive
Protection antibruit à coquilles légères avec joints d'étanchéité souples et larges pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort.
Retrouvez tous les médias en un seul endroit
Aller au centre de téléchargementLe bruit est souvent sous-estimé – et pourtant, la surdité due au bruit occupe l'une des premières places sur la liste des maladies professionnelles. Un bruit permanent ou un bruit impulsif intense peuvent, même à faible intensité, avoir des conséquences graves telles qu'une surdité incurable ou des acouphènes. L'utilisation de protections auditives (coquilles, arceaux ou bouchons d'oreilles) permet d'éviter les dommages auditifs.
Le bruit n'est pas seulement gênant et contraignant, il peut aussi avoir de graves conséquences sur la santé, même à des niveaux sonores faibles.
altération du sommeil
altération de la concentration
déficience auditive
acouphènes
surdité due au bruit
isolement social
Dans certains lieux de travail, il est toutefois impossible d'éviter le bruit. Des solutions modernes de protection auditive adaptées aux différentes situations de travail permettent toutefois d'éviter facilement les maladies et les lésions de l'ouïe.

Il convient tout d'abord de déterminer l'exposition au bruit sur le lieu de travail et de la réduire au niveau le plus bas possible. Ce n'est qu'ensuite qu'une protection auditive adaptée peut être choisie. Deux points sont particulièrement importants lors du choix de la protection auditive appropriée : d'une part, la protection auditive doit être adaptée au niveau de bruit correspondant et, d'autre part, elle doit être agréable à porter pour le porteur.
La valeur d'atténuation, également appelée valeur SNR (Single Number Rating), joue ici un rôle essentiel. Cette valeur détermine l'effet de protection moyen contre le bruit pour la plage de fréquences pertinente pour l'ouïe humaine. Par exemple, une protection auditive avec une valeur SNR de 35 dB atténue une exposition au bruit de 100 dB à 65 dB. Les protections auditives doivent être choisies de manière à ce que l'exposition au bruit soit réduite à un niveau inoffensif, mais que les signaux de danger tels que les sirènes soient encore entendus. Dans le shop en ligne Haberkorn, les protections auditives sont disponibles avec des valeurs SNR de 14 à 37 dB.
Chaque personne a des préférences différentes. Ce que l'un trouve agréable à porter peut être désagréable et pesant pour l'autre. Les employeurs devraient en tout cas tenir compte des souhaits et des sensations individuels. C'est la seule façon de s'assurer que les travailleurs portent effectivement les protections auditives.
Nous vous aidons volontiers à choisir les protections auditives les mieux adaptées à vos besoins.
En principe, il existe trois types de protections auditives normalisées selon la norme EN 352 :
Bouchons d'oreille : ils se portent dans le conduit auditif. Cette variante est particulièrement recommandée lorsque les protections auditives doivent être portées en permanence. En outre, les bouchons d'oreille sont bien adaptés aux températures élevées, à la poussière ou aux porteurs de lunettes. Les bouchons d'oreille malléables s'adaptent au conduit auditif interne, tandis que les bouchons d'oreille de forme conique permettent de les insérer et de les retirer facilement.
Protecteurs d'oreilles à arceau : ce type de protecteurs d'oreilles est également utilisé dans le conduit auditif. Les protecteurs d'oreilles à arceau légers, comme le E-A-R™ Caboflex™, sont particulièrement adaptés lorsque l'on passe fréquemment d'une pièce calme à une pièce bruyante, car ils permettent de les mettre et de les enlever facilement. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il suffit de l'accrocher autour du cou.
Protecteurs à coquilles : ils se placent sur les oreilles et entourent les deux pavillons auriculaires. Cette variante est particulièrement pratique lorsque les protections auditives doivent être mises et enlevées à plusieurs reprises.
Pour les niveaux de bruit très élevés, il est recommandé de combiner des bouchons d'oreille et des casques antibruit, en veillant à ne pas surprotéger.
Les protections auditives électriques modernes comme le Peltor™ EEP-100 EU 3M peuvent être sélectionnées rapidement et facilement au moyen d'une fonction à une touche – selon que l'on se trouve dans un environnement plus ou moins bruyant.