Petzl | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais de sécurité 2 points, modèle européen, avec boucle de sécurité avant et arrière, bretelles rembourrées de mousse et deux poches à zip pour ranger les petits objets.
Petzl | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais de sécurité et ceinture de maintien à 5 points légers avec anneaux antichute avant et arrière, ceinture rembourrée et rembourrage des épaules et des cuisses ajustable.
Petzl | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais de sécurité et de maintien 5 points léger et confortable avec boucle de sécurité avant et arrière, ceinture rembourrée et rembourrage au niveau des épaules et des jambes.
Nos experts vont droit au but
Un harnais de sécurite possède différents anneaux de fixation. On distingue les anneaux d'arrêt et les anneaux de maintien ou de retenue. Les anneaux d'arrêt se trouvent au niveau de la poitrine ou du dos/des épaules et sont marqués d'un « A ». Les anneaux de retenue se trouvent généralement sur le côté, au niveau des hanches. Ils ne doivent pas être utilisés s'il existe un risque de chute par le bord. Un système antichute doit toujours comporter un absorbeur d'énergie à bande ou un dispositif antichute. Selon le droit du travail, un harnais antichute approprié est suffisant pour une durée de travail suspendu (temps de travail entre deux pauses ou changements d'activité) de 30 minutes maximum. Pour une durée de travail supérieure à 30 minutes et inférieure ou égale à 4 heures, il convient d'utiliser une planche d'assise en plus du harnais de sécurité.
La durée d'utilisation autorisée des harnais de sécurité est indiquée par le fabricant dans le mode d'emploi. La plupart des fabricants indiquent une durée d'utilisation maximale de 10 ans. La durée d'utilisation réelle varie toutefois considérablement en fonction de l'utilisation et de l'entretien. Une durée d'utilisation réaliste pour les harnais de sécurité est de 6 à 8 ans. En cas d'utilisation fréquente, d'usure importante ou d'influences environnementales extrêmes, la durée d'utilisation est raccourcie. Cette décision doit toujours être prise par la personne compétente dans le cadre du contrôle périodique prescrit.
Les harnais de sécurité doivent être contrôlés au moins une fois par an.
Les éléments des systèmes de protection contre les chutes qui sont portés sur le corps (ceinture de maintien au travail, harnais de sécurité) doivent être mis à la disposition des travailleurs pour lesquels la protection contre les chutes est nécessaire, pour qu'ils les utilisent seuls, si l'on peut s'attendre à ce qu'ils les portent longtemps et à une fréquence élevée.
L'affaissement lent du sang dans les parties inférieures du corps et la diminution de l'irrigation des organes vitaux qui en résulte sont appelés « choc orthostatique » ou "traumatisme de suspension". Cela peut être dû à l'étranglement du sang lors de la chute dans le harnais. C'est pourquoi les travaux avec un dispositif antichute ne doivent jamais être effectués seuls et uniquement avec un concept de sauvetage préalablement défini.
Chez les personnes en suspension libre, des lésions irréversibles des organes (p. ex. des reins) surviennent au bout de 10 à 20 minutes env. en fonction de la condition physique et des autres blessures. Après 30 à 60 minutes supplémentaires, la mort survient.
Les éléments de différents systèmes de retenue ou d'arrêt ne peuvent être combinés entre eux que si le fabricant ou le responsable de la mise en service ne l'a pas exclu.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.