Nos systèmes de maintien et d’arrêt des chutes confortables et réglables en hauteur vous protègent lors de travaux en hauteur tels que les opérations de sauvetage, les travaux dans les entrepôts à rayonnages hauts ou les travaux de toiture. Les ceintures de sécurité et harnais légers sont certifiés selon la norme DIN EN 361 et grâce à leur faible poids, garantissent un confort de port agréable toute la journée. Pour un travail plus long en position assise ou suspendue, vous trouverez des ceintures de sécurité conçues à cet effet. Découvrez ici notre large sélection de harnais d'escalade pour votre sécurité. Plus dans notre guide
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais de sécurité 1 point de faible poids et très agréable à porter. Qualité de l'Autriche.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais d'antichute 2 points avec indicateur de chute intégré, anneau d'arrêt dans le dos, deux boucles au niveau de la poitrine comme anneau d'arrêt avant. Qualité de l'Autriche.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais de sécurité 2 points avec indicateur de chute intégré, anneau d'arrêt dorsal, deux boucles au niveau de la poitrine comme anneau d'arrêt avant et deux boucles au niveau des épaules pour l'utilisation d'un arceau de sauvetage. Qualité de l'Autriche.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais de sécurité 2 points avec indicateur de chute intégré, 1 anneau d'accrochage dans le dos, deux passants sur la poitrine en tant qu’anneau d'accrochage de devant et rembourrage de confort pour faciliter la mise en place. Qualité de l'Autriche.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais classique 3 points avec ceinture de hanche rembourrée et rembourrage aux épaules en Y, pour faciliter la mise en place du harnais. Qualité de l'Autriche.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais de sécurité 4 points avec anneaux d'accrochage devant et derrière ainsi que rembourrage généreux au niveau des épaules pour faciliter la mise en place du harnais. Qualité de l'Autriche.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais 5 points avec boucle antichute avant et arrière, ceinture rembourrée et rembourrage d'épaule en Y, pour un confort supplémentaire et un serrage plus facile de la ceinture.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais 5 points avec boucle antichute avant et arrière, tours de cuisse rembourrés, ceinture et rembourrage d'épaule en Y, pour les longues suspensions sur corde. Grâce à sa construction spéciale, il facilite en outre les mises en place et les enlèvements fréquents. Qualité d'Au...
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Harnais 5 points avec anneaux d'accrochage avant et arrière, ceinture rembourrée et rembourrage aux épaules en Y, pour un confort supplémentaire ainsi qu'une longue suspension dans la corde. Qualité de l'Autriche.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Ceinture de sécurité à 2 points avec anneau de sécurité avant et arrière et cuissard, pour les travaux prolongés en position assise ou suspendue. Le point d'attache au niveau de la poitrine est réglable en hauteur pour une adaptation optimale.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Sangle de retenue avec fermeture automatique et rembourrage large et très confortable. Qualité d'Autriche.
A. Haberkorn | Ceintures de maintien, Systèmes d'arrêt des chutes
Sac à corde robuste pour le stockage et le transport corrects de votre EPI contre la chute.
Nos experts vont droit au but
Un harnais de sécurite possède différents anneaux de fixation. On distingue les anneaux d'arrêt et les anneaux de maintien ou de retenue. Les anneaux d'arrêt se trouvent au niveau de la poitrine ou du dos/des épaules et sont marqués d'un « A ». Les anneaux de retenue se trouvent généralement sur le côté, au niveau des hanches. Ils ne doivent pas être utilisés s'il existe un risque de chute par le bord. Un système antichute doit toujours comporter un absorbeur d'énergie à bande ou un dispositif antichute. Selon le droit du travail, un harnais antichute approprié est suffisant pour une durée de travail suspendu (temps de travail entre deux pauses ou changements d'activité) de 30 minutes maximum. Pour une durée de travail supérieure à 30 minutes et inférieure ou égale à 4 heures, il convient d'utiliser une planche d'assise en plus du harnais de sécurité.
La durée d'utilisation autorisée des harnais de sécurité est indiquée par le fabricant dans le mode d'emploi. La plupart des fabricants indiquent une durée d'utilisation maximale de 10 ans. La durée d'utilisation réelle varie toutefois considérablement en fonction de l'utilisation et de l'entretien. Une durée d'utilisation réaliste pour les harnais de sécurité est de 6 à 8 ans. En cas d'utilisation fréquente, d'usure importante ou d'influences environnementales extrêmes, la durée d'utilisation est raccourcie. Cette décision doit toujours être prise par la personne compétente dans le cadre du contrôle périodique prescrit.
Les harnais de sécurité doivent être contrôlés au moins une fois par an.
Les éléments des systèmes de protection contre les chutes qui sont portés sur le corps (ceinture de maintien au travail, harnais de sécurité) doivent être mis à la disposition des travailleurs pour lesquels la protection contre les chutes est nécessaire, pour qu'ils les utilisent seuls, si l'on peut s'attendre à ce qu'ils les portent longtemps et à une fréquence élevée.
L'affaissement lent du sang dans les parties inférieures du corps et la diminution de l'irrigation des organes vitaux qui en résulte sont appelés « choc orthostatique » ou "traumatisme de suspension". Cela peut être dû à l'étranglement du sang lors de la chute dans le harnais. C'est pourquoi les travaux avec un dispositif antichute ne doivent jamais être effectués seuls et uniquement avec un concept de sauvetage préalablement défini.
Chez les personnes en suspension libre, des lésions irréversibles des organes (p. ex. des reins) surviennent au bout de 10 à 20 minutes env. en fonction de la condition physique et des autres blessures. Après 30 à 60 minutes supplémentaires, la mort survient.
Les éléments de différents systèmes de retenue ou d'arrêt ne peuvent être combinés entre eux que si le fabricant ou le responsable de la mise en service ne l'a pas exclu.